メインコンテンツまでスキップ

315Mhzリモートリレー切替キット - 2チャンネル

このリモートスイッチを使用すると、12ボルトDCデバイスをリモートで制御できます。ライト、ファン、ランドスケープ照明など、あらゆる12Vデバイスの制御に最適です。この簡単に配線できるキットは、電気配線の基本的な知識を持つ人に最適で、多くの12Vアプリケーションに簡単に配線できます。PCモッダーにとって、リモートコントロール12VDCキットの結果は非常に印象的で、観客を驚かせること間違いありません。DIY愛好者にとって、このキットはプロジェクトに魔法のような効果を与えるでしょう。

仕様


  • 周波数: 315Mhz

  • 変調方式: ASK

  • 動作電圧: 12VDC

  • 受信感度: -105dbm

  • 送信距離: 開けた場所で100m

  • サイズ: 68mm47mm12mm

  • *デフォルトでは315Mhz受信機、433Mhz受信機に交換可能。

ピン定義と定格


各リレーには3ピンのグループがあります:

  • A - 通常閉じている、リレーが作動すると開く

  • B - 共通ノード

  • C - 通常開いている、リレーが作動すると閉じる

使用方法


エンコードとデコード

一般的なリンクは以下のようになります: MCU -> エンコーダ -> トランスミッタ ------ レシーバ -> デコーダ -> MCU

PT2262(エンコーダ)とPT2272(デコーダ)はオプションであり、それらの存在は以下を目的としています:

  1. 複数のRFリンクが範囲内にある場合の混乱を回避する

  2. 干渉を隔離する

エンコードとデコードの作業を両側のMCUに統合することができます。周囲に315Mhzデバイスがない場合は、直接ケーブル接続として使用することができます。

PT2272とPT2262リンクを設定するには、PT2262を少しハンダ付けする必要があります:

そしてPT2272の対応するピンを設定します:

リレー操作モード

受信機には、リレー出力の動作を制御する3つのモードがあります。これらのモードは、受信機の3ピンジャンパーを使用してユーザーが選択できます。

モーメンタリーモード: スイッチ位置を「M???」に移動して、選択されたリレーをモーメンタリーモードに設定します。モーメンタリーモードでは、選択されたリレーは受信した送信の期間中状態を変更し維持します。送信が終了すると、リレーは元の状態に戻ります。

フリップフロップモード: ジャンパーを取り外して、選択されたリレーをフリップフロップモードに設定します。フリップフロップモードでは、選択されたリレーは状態を変更し、対応する送信が受信されるまでその状態を維持します。送信が受信されるたびに、リレーは状態を変更し、次の送信が受信されるまでその状態を維持します。

ラッチングモード: スイッチ位置を「L???」に移動して、選択されたリレーをラッチングモードに設定します。ラッチングモードでは、送信機によって選択されたリレーが作動すると、そのリレーは状態を変更し、受信機の電源が切れるか中断されるまでその状態を維持します。

315Mhz RFリンクの簡単な図を参照してください。送信機側では、"+12V"ピンに3-5VDCを供給する必要があります(注意: PCB上のシルクスクリーンに誤りがあり、12Vと記載されていますが、5V以上を供給しないでください)、そして"TE"を高(5V)に設定して送信を有効にします。受信機側では、+5VDC(別名VCC)を電源として使用し、D0〜D3から出力を読み取ることができます。"TV"はデータが変更された場合に通知します。

リソース


技術サポートと製品ディスカッション

技術的な問題がある場合は、フォーラムに問題を提出してください。
弊社製品を選んでいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...