メインコンテンツまでスキップ

Raspberry Pi用4チャンネル16ビットADC(ADS1115)

アナログ-デジタルコンバータ(ADC)はRaspberry Piの一般的なアクセサリです。これは、Texas InstrumentsのADS1115に基づいた4チャンネルADCで、精密で低消費電力の16ビットADCチップです。このADCをコンパクトなRaspberry Pi Zeroのフォームファクタにし、アナログGroveコネクタを統合しました。これにより、アナログGroveモジュールも使用できます。

バージョン

製品バージョン変更点リリース日
Raspberry Pi用4チャンネル16ビットADC(ADS1115)初版2018年9月

特徴

  • 低消費電流:
    • 連続モード: 150μAのみ
    • シングルショットモード: 自動シャットダウン
  • 広い供給電圧範囲
  • 2つの差動入力または4つの単一エンド入力を提供する入力マルチプレクサ(MUX)
  • プログラム可能なコンパレータ
  • 内部低ドリフト電圧リファレンス
  • 内部オシレータ
  • 内部PGA
  • プログラム可能なデータレート: 8SPSから860SPS
  • I2C互換シリアルインターフェース
  • Raspberry Pi 3B/3B+/4をサポート

仕様

項目
供給電圧3.3V / 5V
アナログ入力電流100mA(瞬間的)
10mA(連続)
保管温度-60~150℃
最大接合温度150℃
インターフェースI2C
I2Cアドレス0x48(デフォルト)
0x49~0x4B(設定可能)
サイズ長さ: 65mm 幅: 30mm 高さ: 20mm
重量36.5g
パッケージサイズ長さ: 140mm 幅: 78mm 高さ: 27mm
総重量37g

このGroveには、0x48から0x4Bまでの4つの可能なI2Cアドレスがあります。デフォルトのI2Cアドレスは0x48です。I2Cアドレスを変更するには、はんだ付けを行う必要があります。

注記

SDA(対応するアドレス0x4A)がデバイスアドレスとして使用される場合、I2C通信中にデバイスがアドレスを正しくデコードするように、SCLラインが低くなった後、SDAラインを少なくとも100ns低く保持してください。

典型的な用途

  • 携帯型計測機器
  • 消費財
  • バッテリーモニタリング
  • 温度測定
  • 工場の自動化およびプロセス制御

ハードウェア概要

ピンアウト

対応プラットフォーム

ArduinoRaspberry Pi

はじめに

ハードウェア

必要な材料

Raspberry PiRaspberry Pi用4チャンネル16ビットADC(ADS1115)
enter image description hereenter image description here
今すぐ購入今すぐ購入

ソフトウェア

このセクションでは、ドライバのインストール方法とI2Cの有効化方法を紹介します。

I2Cを有効化する I2Cはデフォルトでは無効化されているため、手動で設定する必要があります。

  • ステップ1. Raspberry Piの電源を入れます。
  • ステップ2. ターミナルで以下のコマンドを入力してraspi-configを開きます。
sudo raspi-config
  • ステップ3. 矢印キーで「5 Interfacing Options」に移動し、「Enter」を押して選択します。

  • ステップ4. 矢印キーで「P5 I2C」に移動し、「Enter」を押して選択します。

  • ステップ4. 「Yes」を選択して有効化します。

  • ステップ5. 「Ok」を選択します。

  • ステップ6. 「Finish」を選択して変更を保存します。

インストール

  • Raspberry PiでI2Cが有効化されているか確認します。

ターミナルで以下を実行してconfig.txtファイルに移動します:

cd /boot
sudo nano config.txt
  • ファイル内にdtparam=i2c_arm=onという行があることを確認してください。

  • デフォルトのI2C速度は100kHzです。これを400kHzに増加させるには、以下の行をconfig.txtに追加します:

dtparam=i2c_arm_baudrate=400000
  • 次に、ads1115-overlayを使用するために以下をconfig.txtに追加します:
dtoverlay=ads1115
  • その後、ドライバを設定するためにオーバーレイにパラメータを提供する必要があります。ADCの4つのチャンネルすべてを単一エンドモードで有効化するには、以下を追加します:
dtparam=cha_enable
dtparam=chb_enable
dtparam=chc_enable
dtparam=chd_enable
  • ファイルを保存してRaspberry Piを再起動します。

これらの変更をconfig.txtに加えた状態でシステムを再起動すると、以下のカーネルモジュールが表示されます:

  • カーネルモジュールを確認するには以下を実行します:
lsmod | grep ads
注記

注意:ADS1115はADS1015と同じカーネルを使用します。

ADS1115がすでに存在し、Industrial IOで使用可能であることが確認できます。

  • Industrial IOフォルダに移動します:
cd /sys/bus/iio/devices/iio\:device0/
  • これでハードウェア設定ファイルに簡単にアクセスできます:
cat in_voltage0-voltage1_raw

チャンネル0と1は0.1875mVのスケールを使用しています。測定された電位差は17670 * 0.1875mV = 3.3Vです。

このカーネル追加方法を使用すると、ADS1115を使用して独自のシェルまたはPythonスクリプトを開発することができます!

回路図オンラインビューア

リソース

技術サポートと製品ディスカッション

.

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!お客様が弊社製品をスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートをご提供しております。お客様のご希望やニーズに応じた複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...