メインコンテンツまでスキップ

433Mhz RFリンクキット

このキットは送信機と受信機で構成されており、リモートコントロールで広く使用されています。

仕様


  • 周波数: 433Mhz
  • 変調方式: ASK
  • 受信機データ出力: High - 1/2 Vcc, Low - 0.7v
  • 送信機入力電圧: 3-12V (高電圧 = より高い送信出力)
  • 受信機入力電圧: 3.3-6V (高電圧 = より高い受信能力)

使用方法


一般的なリンク構成は以下のようになります: MCU -> エンコーダ -> 送信機 ------ 受信機 -> デコーダ -> MCU

PT2262(エンコーダ)とPT2272(デコーダ)はオプションであり、これらの存在は以下の目的を持ちます: 1) 複数のRFリンクが範囲内にある場合の混乱を回避する 2) 干渉を隔離する。エンコーディングとデコーディングの作業を両側のMCUに統合することも可能です。315Mhzデバイスが周囲にない場合、直接ケーブル接続として使用することができます。

ドキュメントについてはお詫び申し上げます。現在作業中です。それまでの間、詳細についてはお気軽にお問い合わせください。喜んでお答えします ^^ Sparkfunのガイドを使用して試しましたが、互換性があります。唯一の違いは、一部の余分なGNDピンを含むパッケージにあります。

さらに、異なる周波数と容量を持つRFモジュールを自社でさらに製作する予定です。次に計画しているのはcc1100に基づくものです。ぜひご要望をお聞かせください :)

サポート

質問やより良い設計アイデアがある場合は、フォーラムで議論してください。

リソース

ライセンス

このドキュメントはCreative Commons Attribution-ShareAlike License 3.0の下でライセンスされています。ソースコードとライブラリはGPL/LGPLの下でライセンスされています。詳細についてはソースコードファイルを参照してください。

外部リンク

アプリケーションアイデア、ドキュメント/データシート、またはソフトウェアライブラリを提供する外部ウェブページへのリンク

技術サポートと製品ディスカッション

技術的な問題がある場合は、フォーラムに問題を提出してください。
弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...