Raspberry Pi 5と4G LTEモジュールでOpenWrtを設定する
はじめに
Raspberry Pi 5をOpenWrtと4G LTE HATと組み合わせることで、ポータブルホットスポットを作成するための強力で柔軟なソリューションを提供します。このセットアップは、リモートロケーションでのインターネットアクセスの提供、IoTデバイスのサポート、または外出先での個人用無線ネットワークの作成に最適です。OpenWrtのカスタマイズ性により、4G LTEモジュールとのシームレスな統合が可能となり、Raspberry Pi 5を信頼性が高く高性能な無線ルーターとして最大限に活用できます。家庭、旅行、またはプロフェッショナルな用途に関わらず、このガイドでは、Raspberry Pi 5をOpenWrtと4G LTE接続で動作する完全なホットスポットに変える方法を説明します。
必要条件
ハードウェア要件
OpenWrtイメージのビルド
OpenWrtスナップショットの選択
4G LTEモジュールを使用するには、特定の依存関係が必要です。OpenWrt Firmware Selectorを使用すると、イメージ作成プロセス中にこれらの依存関係を含める柔軟性が提供され、カスタマイズされたファームウェアをコンパイルできます。この方法を使用しない場合、セットアップ後にRaspberry Piで依存関係をインストールするための別のインターネットソースが必要になります。そのため、必要な依存関係をすでに含むファームウェアイメージをビルドすることをお勧めします。
-
OpenWrt Firmware Selectorにアクセスし、スナップショットバージョンを選択します。
-
スナップショットは頻繁に更新されており、上級ユーザーに最適です。
-
Customize installed packages and/or first boot scriptをクリックします。
カスタムビルドプロセス中に以下のパッケージが含まれていることを確認してください:
- kmod-usb-net-cdc-ether
- kmod-usb-serial-option
- picocom
- minicom
ビルド手順
- 必要なパッケージを設定ファイルに追加します。
- OpenWrtファームウェアをコンパイルします。
- コンパイル後に生成されたファクトリーイメージをダウンロードします。
Raspberry Pi 5 に OpenWrt をインストールする
- Balena Etcher などのツールを使用して、コンパイル済みのイメージを SD カードに書き込みます。
- SD カードを Raspberry Pi 5 に挿入します。
- Raspberry Pi を 4G LTE モジュールに接続します。
デバイス接続の確認
SSH を使用して Raspberry Pi にアクセスします:
デバイスの詳細を確認する
dmesgを使用して接続されているデバイスを確認します:
dmesg | grep usb
- USB の詳細を表示します:
cat/sys/kernel/debug/usb/devices
これにより、メーカー、製品、およびその他のデバイス固有の詳細情報が表示されます。モジュールの電源がオンになっていることを確認してください。
LTE モジュールの設定
Minicom を使用して設定を調整する
Minicom を開きます:
minicom -s
以下のようなインターフェースが表示されます。矢印キーを使用して「Serial port setup」を選択します。
設定を構成します:
- ボーレートを 4G モジュールに合わせて設定します(例:9600)。
- 正しい COM ポートを選択します(例:/dev/ttyUSB2)。
- 設定をデフォルトとして保存します。
ECM / ダイヤルアップモードを有効にする
以下の AT コマンドを送信して USB ネットワーキングモードを構成します:
minicom -D /dev/ttyUSB2
AT+QCFG="usbnet"
AT+QCFG="usbnet",1
新しいネットワークインターフェースを追加する
- Web ブラウザを使用して OpenWrt の LuCI Web インターフェースにログインします(192.168.1.1)。
- Network > Interfaces > Add New Interface に移動します。
- インターフェースを設定します:
- 検出されたデバイス(eth1 または usb0)を選択します。
- DHCP クライアントプロトコルを使用します。
- インターフェースに名前を付けます(例:USB_Modem)。
- ファイアウォール設定を構成します:
- インターフェースを WAN ゾーンに割り当てます。
- DHCP サーバーの下で「Ignore Interface」を有効にします。
ワイヤレスアクセスポイントを設定する
- LuCI Web インターフェースで Network > Wireless > Add に移動します。
- 新しいワイヤレスインターフェースを構成します:
- SSID:デフォルトのままにするか、カスタマイズします。
- モード:アクセスポイント。
- ネットワーク:LAN。
- ワイヤレスセキュリティについて:
- 暗号化を WPA2 に設定します。
- 強力なパスワードを作成します。
- デバイスを再起動します。
ワイヤレスネットワークをテストする
- 設定したワイヤレス SSID が近くのデバイスに表示されるはずです。
- 設定したパスワードを使用して接続し、4G LTE インターネットにアクセスします。

リソース
-
[ウェブページ] LTE EG25-G
技術サポートと製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます!お客様が弊社製品をスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しております。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。