メインコンテンツまでスキップ

Raspberry Pi OS 上で Raspberry Pi 4G LTE Hat を使用したホットスポットの設定

はじめに

このガイドでは、Raspberry Pi と 4G LTE Hat を使用して 4G LTE ホットスポットを設定する方法を説明します。必要なハードウェアおよびソフトウェアコンポーネント(Raspberry Pi、4G LTE Hat、Raspberry Pi OS(Bookworm)を含む)について説明します。4G モジュールの設定方法、Wi-Fi ネットワークの構築方法、インターネット接続を他のデバイスと安全に共有する方法を学びます。

前提条件

ハードウェア要件

Raspberry Pi 5Raspberry Pi 4G LTE CAT4 HAT

ソフトウェア要件

  • Bookworm OS がインストールされた Raspberry Pi が必要です。

  • インターネットアクセス用に設定された Quectel LTE 4G モジュール。RNIDS などの設定を使用して LTE 接続が適切に設定されていることを確認してください。リンク

ホットスポットを有効にする手順

LTE ネットワークに接続する

Quectel LTE モジュールが接続され、インターネットアクセスを提供していることを確認してください。以下のコマンドを使用して接続を確認します:

ping -c 4 google.com

ホットスポットを作成する

内蔵 Wi-Fi モジュールを使用してホットスポットネットワークをブロードキャストするには:

  • ターミナルを開きます。
  • 以下のコマンドを実行し、hotspot namehotspot password を希望する SSID とパスワードに置き換えます:
 sudo nmcli device wifi hotspot ssid <hotspot name> password <hotspot password> ifname wlan0
  • ssid: ホットスポットネットワークの名前を設定します。
  • password: ホットスポットにアクセスするためのパスワードを設定します。
  • ifname wlan0: 使用する Wi-Fi インターフェースを指定します。

ホットスポットの管理

ホットスポットを無効にする

ホットスポットを停止し、Wi-Fi インターフェースをクライアントモードに戻すには:

sudo nmcli device disconnect wlan0

別の Wi-Fi ネットワークに再接続する

ホットスポットを無効にした後、別の Wi-Fi ネットワークに接続するには:

sudo nmcli device up wlan0

追加の注意事項

  • Raspberry Pi をポータブルルーターまたは Wi-Fi アクセスポイントとして使用できるようになりました。
  • 長時間ホットスポットをブロードキャストする場合は、Raspberry Pi の電源が安定していることを確認してください。
  • 詳細については、このドキュメントを参照してください。

技術サポートと製品に関する議論

私たちの製品を選んでいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...