Skip to main content
note

この文書は AI によって翻訳されています。内容に不正確な点や改善すべき点がございましたら、文書下部のコメント欄または以下の Issue ページにてご報告ください。
https://github.com/Seeed-Studio/wiki-documents/issues

SenseCAP - センサープロトタイプキット概要

IoTとビッグデータがますます普及するデジタル時代において、デジタルトランスフォーメーションを促進するためには、センサーを通じた大量のデータ収集が必要です。このような背景のもと、SenseCAP K1100は、Wio Terminal、AIビジョンセンサー、LoRa®対応モジュールを含むすべての基本的なセンサーとデバイスを備えており、あらゆる背景やレベルのユーザーがデータ収集や現実世界の課題解決のためのDIYセンサーを作成できるようにします。

SenseCAP - LoRa®とAIを備えたセンサープロトタイプキットは、LoRaWAN®を使用して世界を迅速にデジタル化し、現実世界の課題を解決することを可能にします。このプラグアンドプレイのツールキットを使用すれば、誰でもエッジデバイスにAIを追加し、AIoTの可能性を引き出すことができます。

産業用センサーへのアップグレードが可能

SenseCAP S2110コントローラーおよびS2100データロガーを使用すれば、Groveを簡単にLoRaWAN®センサーに変えることができます。Seeedはプロトタイピングをサポートするだけでなく、SenseCAPシリーズの堅牢な産業用センサーを使用してプロジェクトを拡張する可能性も提供します。

IP66ハウジング、Bluetooth設定、グローバルLoRaWAN®ネットワークとの互換性、内蔵19Ahバッテリー、そしてアプリからの強力なサポートにより、SenseCAP S210xは産業用途に最適な選択肢となります。このシリーズには、土壌水分、空気温度と湿度、光強度、CO2、EC、8-in-1気象ステーション用のセンサーが含まれています。次の成功する産業プロジェクトには、最新のSenseCAP S210xをお試しください。

SenseCAP 産業用センサー
S2100
データロガー
S2101
空気温度 & 湿度
S2102
S2103
空気温度 & 湿度 & CO2
S2104
土壌水分 & 温度
S2105
土壌水分 & 温度 & EC
S2110
LoRaWAN® コントローラー
S2120
8-in-1 気象ステーション

カタログ

クイックスタート

Microsoft Azure IoT

SenseCAP

センサー Wiki

センサー & Helium/TTN Arduino プログラム

Helium

The Things Network セクション

WiFi

クラウド

TinyML

プロジェクト

はじめに

SenseCAP - K1100 のクイックスタート

このチュートリアルでは、まずクイックスタートガイドセクションを通じて始めていただきます。このキットの卓越したデータプレゼンテーションと、IoT機能の簡便さを学びましょう。この章では、オープンソースプロジェクトを使用して、データ収集とデータ処理の楽しさを最短時間で体験できます。また、収集したデータをWiFiやLoRa®を通じてさまざまなプラットフォームに転送することができます。

章にジャンプ >

SenseCAP クラウドアプリケーション

SenseCAP プラットフォームからさまざまな他のPaaSプラットフォームにデータを接続し、より深いデータ処理を行いやすくするために、SenseCAP & Node-RED の一連のチュートリアルを提供します。

章にジャンプ >
—————————————————————————————————————————————
SenseCAP コンソールとNode-REDのクイックスタートNode-REDを使用してSenseCAPをAzure IoT Centralに接続
このチュートリアルでは、Node-REDのインストールと使用方法、SenseCAPのバックエンドAPIを呼び出してNode-REDに接続する方法を説明します。この章では、前述のNode-REDを引き続き使用し、Node-REDを活用してMicrosoft Azure IoT CentralでK1100キットを管理する方法を説明します。
章にジャンプ >章にジャンプ >
—————————————————————————————————————————————
Node-REDを使用してSenseCAPをPower BIに接続Node-REDを使用してSenseCAPをInfluxDBに接続
このチュートリアルでは、Node-REDを使用してSenseCAPのセンサーデータをPower BIにインポートし、より深いデータ処理を行う方法を説明します。この章では、前述のNode-REDを引き続き使用し、Node-REDを活用してInfluxDBでK1100キットを管理する方法を説明します。
章にジャンプ >章にジャンプ >
—————————————————————————————————————————————
Node-REDを使用してSenseCAPをTwilioに接続Node-REDを使用してSenseCAPをDatacakeに接続
このセクションでは、SenseCAP K1100キットとSenseCAPコンソール、Node-REDを使用して、特定の条件下でTwilioメッセージプッシュをトリガーするタスクを完了します。この章では、前述のNode-REDを引き続き使用し、Node-REDを活用してDatacakeでK1100キットを管理する方法を説明します。
章にジャンプ >章にジャンプ >

Microsoft Azure IoT

Microsoft Azure IoTは、数十億のIoT資産を接続、監視、制御するMicrosoft管理のクラウドサービスのコレクションです。これには、デバイスや機器のセキュリティおよびオペレーティングシステム、データおよび分析が含まれ、企業がIoTアプリケーションを構築、展開、管理するのを支援します。

————————————————————————————————————————————————————
Node-REDを使用してSenseCAPをAzure IoT Centralに接続WiFiを使用してWio TerminalをMicrosoft Azure IoT Centralに接続
この章では、Node-REDを使用してSenseCAPに保存されたデータをAzure IoT Centralに転送する方法を説明します。この章では、Wio Terminalに搭載されたWiFi機能を使用して、Wio TerminalからAzure IoT Centralにデータを送信する方法を説明します。
章にジャンプ >章にジャンプ >
Microsoft Azure IoT Centralでの開発
この章では、Azure IoT Centralでデータを処理し、さらに開発する方法を説明します。
章にジャンプ >
————————————————————————————————————————————————————
WiFiを使用してWio TerminalをMicrosoft Azure IoT Hubに接続Azure IoT Hubに統合(Helium)
この章では、Wio Terminalに搭載されたWiFi機能を使用して、Wio TerminalからAzure IoT Hubにデータを送信する方法を説明します。この章では、HeliumコンソールでAzure IoT Hubを使用する方法を説明します。
章にジャンプ >章にジャンプ >
Microsoft IoT Hub初心者向けコース
このコースでは、農場から食卓までの食品の旅をカバーします。これには、農業、物流、製造、小売、消費者が含まれ、これらはすべてIoTデバイスにとって人気のある業界分野です。
章にジャンプ >
Microsoft Azure IoTのPower BIを使用したデータ可視化Web APP可視化の設定
このチュートリアルでは、IoT Centralアプリケーションを設定し、Power BIストアを使用して、テレメトリから得られた洞察を可視化する方法を説明します。このセクションでは、Microsoft Azureで受信したデータ情報を無料のWeb APP統合を使用して可視化する方法を説明します。
章にジャンプ >章にジャンプ >

Arduino プログラミングセンサーセクション

ハードウェア/ソフトウェアに興味があるエンジニアや、業界で長年の経験を持つ方は、Arduino セクションから発見の旅を始めることができます。クラウド上のコンテンツについて心配する必要はありません。わかりやすいチュートリアルにより、最小限の時間でさまざまな IoT プロジェクトを完成させることができます。

Wio Terminal 光センサーWio Terminal IMUセンサー土壌湿度センサー
このセクションでは、Wio Terminal 光センサーを使用してデータを取得し、Grove - Wio-E5 を介して LoRa® ネットワークに接続し、Helium/TTN に接続する準備をする方法を説明します。このセクションでは、Wio Terminal IMUセンサーを使用してデータを取得し、Grove - Wio-E5 を介して LoRa® ネットワークに接続し、Helium/TTN に接続する準備をする方法を説明します。このセクションでは、Grove 土壌湿度センサーを使用してデータを取得し、Grove - Wio-E5 を介して LoRa® ネットワークに接続し、Helium/TTN に接続する準備をする方法を説明します。
章にジャンプ >章にジャンプ >章にジャンプ >
Grove VOC および eCO2 ガスセンサー (SGP30)Grove 温湿度センサー (SHT40)Grove Vision AI モジュール
このセクションでは、Grove VOC および eCO2 ガスセンサーを使用してデータを取得し、Grove - Wio-E5 を介して LoRa® ネットワークに接続し、Helium/TTN に接続する準備をする方法を説明します。このセクションでは、Wio Terminal 光センサーを使用してデータを取得し、Grove - Wio-E5 を介して LoRa® ネットワークに接続し、Helium/TTN に接続する準備をする方法を説明します。このセクションでは、Wio Terminal 光センサーを使用してデータを取得し、Grove - Wio-E5 を介して LoRa® ネットワークに接続し、Helium/TTN に接続する準備をする方法を説明します。
章にジャンプ >章にジャンプ >章にジャンプ >

Helium セクション

センサー値をクラウドプラットフォームに送信するには、ネットワークの選択が必要不可欠です。現在、LoRa® で最も広範囲をカバーする2つのプラットフォームを提供しています。ここでは Helium セクションを紹介します。

Helium の紹介Helium への接続
この章では、Helium コンソールの操作方法を紹介し、Helium コンソールの第一印象を得ることができます。このセクションでは、センサーデータを正常にアップロードし、Helium に表示できるようにするための Helium の設定方法を説明します。
章にジャンプ >章にジャンプ >
————————————————————————————————————————————
Helium を Azure IoT Hub に統合Helium を Google Sheets に統合
このセクションでは、Microsoft Azure を設定し、Helium と統合してデータを Microsoft Azure プラットフォームにアップロードする方法を説明します。このセクションでは、Helium 統合における Google Forms の使用方法を紹介し、Google Forms を使用してセンサーデータを保存する方法を説明します。
章にジャンプ >章にジャンプ >
————————————————————————————————————————————
Helium を AWS IoT Core に統合
このセクションでは、Helium における AWS 統合の設定と使用方法を説明します。
章にジャンプ >

The Things Network セクション

センサー値をクラウドプラットフォームに送信するには、ネットワークの選択が必要不可欠です。本日は、LoRa®で最も広いカバレッジを持つ2つのプラットフォームを提供しています。ここでは The Things Network セクション(以下、TTN と呼びます)をご紹介します。

TTN の紹介TTN への接続
この章では、TTN コンソールの操作を紹介し、TTN コンソールの第一印象を得ることができます。このセクションでは、センサーデータを TTN に正常にアップロードし、表示するための TTN の設定方法を説明します。
章にジャンプ >章にジャンプ >

Wio Terminal WiFi セクション

もし LoRaWAN® が利用できない環境にいる場合でも、Wio Terminal の WiFi 機能を使用してポイントツーポイント通信を完了することができます。

高度な WiFi の使用方法Wio Terminal を Microsoft Azure IoT Central に接続Ubidots のクイックスタート
このセクションでは、HTTPClient、DNSServer、WebServer ライブラリなど、WiFi の高度なライブラリの使用方法を紹介します。これらのライブラリを実装することで、シンプルな API を使用して IoT プロジェクトを開発できます。このセクションでは、Wio Terminal を Microsoft Azure IoT Central に接続し、3軸加速度センサー、光センサー、3つのボタンなど、Wio Terminal のオンボードセンサー/ハードウェアから Microsoft Azure IoT Central にテレメトリデータを送信するプロセスを説明します。この章では、データを Ubidots にアップロードし、自分の WiFi ネットワークを通じてグラフィカルに表示するプロセスを体験する方法を説明します。
章にジャンプ >章にジャンプ >章にジャンプ >
Blynk のクイックスタートWio Terminal を Google Cloud IoT Core に接続
この章では、データを Blynk にアップロードし、自分の WiFi ネットワークを通じてグラフィカルに表示するプロセスを体験する方法を説明します。このセクションでは、Wio Terminal を Google Cloud IoT Core に接続し、Wio Terminal から Google Cloud IoT Core にテレメトリデータを送信するプロセスを説明します。
章にジャンプ >章にジャンプ >

TinyML セクション

もちろん、TinyML に興味があり、機械学習プロジェクトやコンテンツを実装したい場合は、TinyML セクションを参照してください。

Edge Impulse アプリケーションを Helium 経由でクラウドに開発独自の AI モデルをトレーニングして Grove - Vision AI にデプロイ
Wio Terminal の内蔵センサーを Edge Impulse と組み合わせ、シンプルで使いやすい機械学習プラットフォームを使用して、簡単なセンサー認識プロジェクトをトレーニングします。この wiki では、特定のアプリケーション向けに独自の AI モデルをトレーニングし、それを簡単に SenseCAP A1101 - LoRaWAN Vision AI センサーおよび Grove - Vision AI モジュールにデプロイする方法を説明します。
章にジャンプ >章にジャンプ >

プロジェクト セクション

上記の各プラットフォームの基本チュートリアルに加えて、このキットの使用例を豊富に用意しています。ここで、このキットの価値が無限であることをご確認いただけます!

pir

土壌湿度モニタリングアラームシステム

このセクションでは、Wio Terminal を使用して Grove - Wio-E5 と Grove - 土壌湿度センサーをリンクし、それらを Helium と Azure IoT Central に接続して、リアルタイムの庭の植木モニターと水やりリマインダーを構築する方法を紹介します。

章にジャンプ >

pir

持続可能な地球のための IoT Into the Wild コンテスト 2022

この素晴らしいキットを使用して参加者が制作したプロジェクトを共有できることを嬉しく思います。彼らのプロジェクトを参考にして、さらに多くの可能性を探ることができます!

章にジャンプ >

私たちの IoT 学習の旅をお楽しみください!

コースコードライブラリ

このコースのすべてのライブラリとコードは以下のアドレスで見つけることができます。コースが始まる前に、リポジトリを自分のコンピュータにクローンして、参考や学習に活用してください。

Helium LoRaWAN®

詳細については、Helium LoRaWAN®: Public Infrastructure with Private Network Servers をお読みください。

The Things Network LoRaWAN®

詳細については、TTN 公式ウェブサイト をご覧ください。

技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品のご利用がスムーズに進むよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

免責事項

  • LoRa® マークは Semtech Corporation またはその子会社の商標です。
  • LoRaWAN® は LoRa Alliance® からライセンスを受けて使用されるマークです。
Loading Comments...