メインコンテンツまでスキップ

Air602 ファームウェアプログラミングマニュアル

Air602 モジュールは ARM-Cortex M3 を搭載した W600 をベースにしています。このチュートリアルでは、ファームウェアの書き込み方法を説明します。

ファームウェアツールとイメージのダウンロード

以下のリンクからファームウェアプログラミングツールをダウンロードできます。

ファームウェアツール

公式ファームウェアも提供しています。

公式ファームウェア

この ZIP パッケージには 4 つのバージョンが含まれています。AirM2M_Luat_V0011_W600T_USER を使用することをお勧めします。

変更履歴

バージョン説明
AirM2M_Luat_V0008_W600T_USER初期リリース
AirM2M_Luat_V0009_W600T_USERMQTT サポートを追加
AirM2M_Luat_V0010_W600T_USERモジュールが AP モードに設定され、DHCP 機能が無効になっている場合でも、デバイス(ステーション)が DHCP 機能を使用して IP アドレスを取得できる問題を修正。また、一部の携帯電話が接続に成功した後すぐに切断される問題も解決。
AirM2M_Luat_V0011_W600T_USERチップの消費電力を最適化し、動作中のチップの発熱を軽減。

SDK を使用しない場合は、[ファームウェアの書き込み](#Burn the firmware)に進むことができます。

SDK のダウンロード

また、SDK をダウンロードして自分で再プログラムすることもできます。

AirM2M_W600_SDK

Keil MDK5 を使用してビルドすることをお勧めします。Keil を使用して WM_W600.uvprojx を開きます。このファイルは XXXXX\WM_SDK\Tools\Keil\Project にあります(XXXXX は SDK を解凍した場所です)。

ビルドが完了すると、XXXXX\WM_SDK\Bin.img ファイルが生成されます(XXXXX は SDK を解凍した場所です)。

これで独自のファームウェアを Air602 に書き込む準備が整いました。それでは、どのように書き込むのでしょうか?

ファームウェアの書き込み

残念ながら、ファームウェアツールは中国語のみ対応しています。この問題を解決するために、スクリーンショットを使って手順を説明します。

ステップ 1. ファームウェアツールを解凍し、XXXX/LuaTools 1.5.7 内の LuaTool.exe をダブルクリックします(XXXX はファームウェアツールを解凍したパスです)。

ステップ 2. ツールを開くと、アップグレードを促すウィンドウが表示される場合があります。この場合は「取消升级」をクリックしてこのステップをスキップします。

ステップ 3. WiFi モードに切り替えます。デフォルトモードは 4G 用の Luat です。Air602 ファームウェアを書き込むには、切换模式 -> 切换至WiFi をクリックします。

その後、ソフトウェアが再起動し、以下のような新しいウィンドウが表示されます。

ステップ 4. ダウンロードまたは SDK でビルドしたファームウェアを選択します。浏览文件 をクリックし、ファームウェア(.img または .FLS のいずれも可)を選択して Open をクリックします。

ステップ 5. 対応する COM ポートを選択し、ファームウェアの書き込みを開始します。ツールは Air602 の COM ポートを自動的に検出します。チェックボックスをオンにして、开始 をクリックしてファームウェアのプログラミングを開始します。

その後、开始握手,请重启WiFi模块 という通知が表示されます。このプロンプトが表示されたら、Air602 開発ボードのリセットボタンをタイミングよく押してください。

リセットボタンを押す際は、USB デバイスが誤って取り外されないよう注意してください。数秒後、同じエリアに 握手成功,开始下载 と表示されます。これはハンドシェイクが成功し、プログラミングが開始されたことを意味します。進行状況バーも確認できます。

注記

失敗した場合、握手超时(ハンドシェイクタイムアウト)と表示されることがあります。この場合、ステップ 5 を数回繰り返してください。それで解決するはずです。

ヒント

すべてが順調に進むと、以下の画像が表示されます。これは、Air602 開発ボードにファームウェアを書き込むことに成功したことを意味します。お楽しみください :D

FAQ

Q1: FW AirM2M_Luat_V0011_W600T_USER(tarp.andreasによる)を焼いた後の問題

引用"
Wikiに記載されているようにAirM2M_Luat_V0011_W600T_USER.FLSファームウェアを焼くと、そのモジュールでLuaToolを再び使用することが不可能になるようです。
"

A1: これは、バージョン11でSDKのブート構造が変更されたためです。バージョン08/09/10に戻す前にフラッシュを書き直す必要があります。詳細については、フォーラムをご確認ください。

FW AirM2M_Luat_V0011_W600T_USERを焼いた後の問題


Q2: Linuxでのプログラミング方法

引用"
「ファームウェアツール」のzipファイルにはソースが含まれておらず、いくつかのWindowsバイナリだけが含まれています。このデバイスをLinuxワークステーションからプログラミングするにはどうすればよいですか?
"

A2: 残念ながら、Linux用のファームウェアツールはありません。ただし、シリアルポートツールとxmodem送信機能を使用することができます。

ステップ1. 1B(HEX)を周期的に送信します。
ステップ2. tarp.andreasによる提供。「RESETボタンを押す(またはスタンドアロンモジュールのRes-PINをLOWに引き下げる)間に'\x1b'を送信すると、目的の応答が得られます。」
ステップ3. 「secboot running」と表示され、その後「CCCCCC....」と表示されたら、ファームウェアファイルを選択し、xmodemプロトコルで送信します。

詳細については、フォーラムをご確認ください。

Linuxでのプログラミング


Q3: Mac OSのドライバ問題

一部のMacシステムバージョンでは、このボードを認識できないことが判明しました。

A3: この場合、CH340ドライバを手動でインストールする必要があるかもしれません。このボードはCH330Nを使用しており、CH340と同じドライバを共有しています。

詳細については、フォーラムをご確認ください。

Mac OSのドライバ問題


リソース

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。お客様の好みやニーズに応じた複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...