メインコンテンツまでスキップ

Arch GPRS V2

Arch GPRS V2は、Seeed StudioによるArch GPRS開発ボードの新しく改良されたバージョンです。元のArch GPRSと同様に、mbed対応の開発ボードであり、セルラー通信モジュールとマイクロコントローラーを搭載しています。Arch GPRS V2は、Arch GPRSで使用されていたLPC11U24の代わりにLPC11U37マイクロコントローラーを使用しています。mbed C/C++ SDK、ライブラリ、オンライン開発ツールを活用して、Arch GPRS V2をベースにしたプロトタイプを迅速に構築できます。Arch GPRSのセルラー通信モジュールは、SIMComのSIM900クアッドバンドGSM/GPRSエンジンに基づいています。これにより、2G GSM/GPRSベースのセルラー通信ネットワークを使用してデータ収集機能を簡単に実行できます。 Arch GPRS V2は標準的なArduinoインターフェースとGroveコネクタを搭載しています。既存のシールドやGrove製品をArch GPRS V2に簡単に接続できます。さらに、ソーラーパネルを直接ボードに接続してバッテリーを充電することも可能です。低消費電力設計により、屋外での簡単な充電と長時間の動作が保証されます。

注意

Arch GPRS V2にはmbedインターフェースが付属していません。デバッグメッセージを出力するには、USBSerialを試してください。

特徴

  • mbed対応

    • オンライン開発ツール
    • 使いやすいC/C++ SDK
    • 多数の公開ライブラリ、プロジェクト
  • NXP LPC11U37コントローラー

    • 低消費電力ARM Cortex-M0コア
    • オンチップ128KBフラッシュ、12KB SRAM、4KB EEPROM
    • USBデバイス、UART、I2C
  • SIM900モジュール

    • クアッドバンド(850/900/1800/1900MHz)GSM/GPRS対応
    • 外部SIMカード対応:1.8V/3V
    • 標準ATコマンドで制御
  • USB5Vまたはソーラーパネルを自動選択してバッテリーを充電

Arch GPRS V2 vs Arch GPRS

パラメータArch GPRS V2Arch GPRS
MCULPC11U27LPC11U24
GSM/GPRSモジュールSIM900EG-10
MicroSDカードありなし

ハードウェア概要

はじめに

  1. こちらからmbed環境にログインします。
  2. mbed_blinkyプログラムをインポートします。
  3. mbedオンラインコンパイラ環境内のmbed_blinkyフォルダ内のmain.cppにインポートされたコードが、上記のステップ3の図に示されている通りであることを確認します。コードをコンパイルするために選択されたプラットフォームがSeeeduino-Archであることを確認してください。その後、コードをコンパイルします。結果として得られるバイナリファイル(.bin)を保存するよう求められたら、PC上の指定されたフォルダに保存します。
  4. ArchボードをPCに接続し、リセットボタンを長押しします。PCにCRP DISABLDという名前のリムーバブルUSBドライブが自動的に表示されるはずです。CRP DISABLDドライブに移動し、フォルダ内に表示される既存のファームウェアファイルを削除し、ダウンロードしたバイナリファイルをCRP DISABLDにコピーします。リセットボタンを短く押して新しいバイナリを実行します。
  5. Arch GPRS V2ボードを確認してコードが正常に動作していることを確認します。上記のピンアウト図に示されている最右端のLEDが点滅し、その隣の3つのLEDがすべて点灯している場合、コードが正常に動作していることを意味します。

以下のコードに変更して、結果を確認することができます:


#include "mbed.h"

DigitalOut myled1(LED2); // ピンアウト図に示されているようにボードを保持した場合の最左端のLED
DigitalOut myled2(LED3); // 左から2番目
DigitalOut myled3(LED4); // 左から3番目
DigitalOut myled4(LED1); // 最右端のLED

int main() {
while(1) {

myled1 = 1; // 最左端のLEDが点灯し、他は消灯
myled2 = 0;
myled3 = 0;
myled4 = 0;

wait(1); // 1秒待機
myled1 = 0;
myled2 = 1; // 左から2番目のLEDが点灯し、他は消灯
myled3 = 0;
myled4 = 0;

wait(1);
myled1 = 0;
myled2 = 0;
myled3 = 1; // 左から3番目のLEDが点灯し、他は消灯
myled4 = 0;

wait(1);
myled1 = 0;
myled2 = 0;
myled3 = 0;
myled4 = 1; // 最右端のLEDが点灯し、他は消灯

wait(1);
}
}

上記のコードをArch GPRS V2ボードでコンパイルして実行すると、LEDが順番に点滅する様子が確認できます。

上記の手順を正常に完了した場合、以下が確認できます:

  1. Arch GPRS V2が正しく電源を供給されている。
  2. コードがArch GPRS V2モジュールによって正常にダウンロードおよび実行されている。
  3. より複雑なプロジェクトに取り組む準備が整っている!

Windows、Linux、MacでのArchのプログラミング

Archにはmbedインターフェースがありません。USBインシステムプログラミング(ISP)を使用してファームウェアをアップグレードします。

USB ISPモードに入るには、Archをコンピューターに接続し、ボタンを長押しします。その後、「CRP DISABLD」という名前のディスクが表示されます。

  • Windowsの場合

    1. 「CRP DISABLD」ディスク内のfirmware.binを削除します。
    2. 新しいファームウェアをディスクにコピーします。
  • Linuxの場合

    1. ディスクがマウントされていない場合、ディスクを**{mnt_dir}**にマウントします。
    2. dd if={new_firmware.bin} of={mnt_dir}/firmware.bin conv=notrunc
  • Mac では、以下のスクリプトをターミナルで実行して、.bin ファイルを Arch にコピーする必要があります。

    1. dd if={new_firmware.bin} of=/Volumes/CRP\ DISABLD/firmware.bin conv=notrunc

もし興味があれば、Automator アプリケーションを作成して、ファイルをボードにドラッグ&ドロップで対応させることもできます。以下のコマンドを使用して "Run Shell Script" を作成してください:

dd if=$* of=/Volumes/CRP\ DISABLD/firmware.bin conv=notrunc

また、"Pass Input" オプションを "to stdin" から "as arguments" に変更する必要があります。これを行わないと、ログに "The action 'Run Shell Script' encountered an error" または "dd: no value specified for if (1)" というエラーが表示されます。

さらに改良されたスクリプトの形式は以下の通りです: dd if="$1" of=/Volumes/CRP\ DISABLD/firmware.bin conv=notrunc

この形式は、ファイルパス内のスペースを処理し、指定された最初のファイルのみを使用します。 新しいファームウェアを実行するには、ボタンを短く押してください。

リソース

設計ファイル

アプリケーションとライブラリ

関連情報

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!お客様が弊社製品をスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しております。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...