メインコンテンツまでスキップ

ArduinoソフトウェアI2Cユーザーガイド

Arduinoの標準的なI2CライブラリはWireライブラリです。このライブラリはほとんどの場合で十分ですが、以下のような状況では使用できない場合があります:

  • I2CピンA4/A5(またはSDA/SCL)が他の目的で既に使用されている場合
  • 同じI2Cアドレスのデバイスが使用されている場合

そのため、デジタルポートとアナログポートを使用して、複数の同じI2CアドレスのデバイスをArduino上で動作させるためにSoftwareI2Cライブラリを作成しました。

Arduino用I2Cスキャナー

I2Cスキャナーは、I2Cバス上のデバイスをスキャンするシンプルなスケッチです。このコードをArduinoにアップロードすることで、モジュールのI2Cアドレスを確認できます。以下のスケッチをアップロードし、シリアルモニターを開いて結果を確認してください:

#include <Wire.h>

void setup()
{
Wire.begin();

Serial.begin(9600);
while (!Serial); // シリアルモニターを待機
Serial.println("---I2C Scanner---");
}

void loop()
{
byte error, address;
int nDevices;

Serial.println("Scanning...");

nDevices = 0;
for(address = 1; address < 127; address++ )
{
Wire.beginTransmission(address);
error = Wire.endTransmission();

Wire.beginTransmission(address+1);

if (error == 0 && Wire.endTransmission() != 0 ) // SAMDシリーズ用の特別なフラグ
{
Serial.print("I2Cデバイスがアドレス0x");
if (address<16)
Serial.print("0");
Serial.print(address,HEX);
Serial.println("に見つかりました!");

nDevices++;
}
else if (error==4)
{
Serial.print("アドレス0xで不明なエラーが発生しました:");
if (address<16)
Serial.print("0");
Serial.println(address,HEX);
}
}
if (nDevices == 0)
Serial.println("I2Cデバイスが見つかりませんでした\n");
else
Serial.println("完了\n");

delay(5000); // 次のスキャンまで5秒待機
}

SoftwareI2Cライブラリのインストール


例#1: I2Cデバイスアドレスのスキャン


接続

ここでは、簡単なデモを通じてこの機能を説明します。まず、以下のものを準備してください:

Seeeduino V4.2Grove - OLED Display 1.12"Base Shield
画像を挿入画像を挿入画像を挿入
今すぐ購入今すぐ購入今すぐ購入

このモジュールは使いやすく、Base ShieldのD2ポートに接続するだけです。

画像を挿入

Base Shieldを持っていない場合は、以下の接続を行ってください。

ArduinoピンOLEDピン
デジタル3SDA
デジタル2SCL
VCCVCC
GNDGND

ソフトウェア

  • 次のパスからコードを直接開きます:File -> Example ->Arduino_Software_I2C-master->SoftwareI2C_Scan

#include "SoftwareI2C.h"

SoftwareI2C softwarei2c;

void setup()
{
Serial.begin(115200);
softwarei2c.begin(3, 2); // sda, scl
Serial.println("スキャンを開始します...");
}

void loop()
{
for(unsigned char i=1; i<=127; i++)
{
if(softwarei2c.beginTransmission(i))
{
Serial.print("0x");
Serial.println(i, HEX);

while(1);
}
softwarei2c.endTransmission();
}

Serial.println("何も見つかりませんでした");
while(1);

}
  • コードをArduinoにアップロードします。
  • シリアルポートのボーレートを115200に設定してください。
  • シリアルモニターからI2Cアドレスを確認できます。

Example#2: 2つの Grove - OLED Display 1.12 に異なる情報を表示する


接続

ここでは、簡単なデモを通じてこの仕組みを説明します。まず、以下のものを準備する必要があります:

Seeeduino V4Grove - OLED Display 1.12``Base Shield
画像説明をここに入力画像説明をここに入力画像説明をここに入力
今すぐ購入今すぐ購入今すぐ購入
  • 1つの Grove - OLED Display 1.12 を D2ポート に接続し、もう1つを D4ポート に接続します。

画像説明をここに入力

ソフトウェア

  • こちら をクリックして Grove-OLED-Display-1.12 ライブラリをダウンロードします。

  • SeeedGrayOLED.cpp と SeeedGrayOLED.h を Arduino_Software_I2C-master フォルダにコピーします

  • SeeedGrayOLED.cpp を編集します

    • ステップ1: ライブラリを Wire.h から SoftwareI2C.h に変更します
From
#include "Wire.h"
To
#include <SoftwareI2C.h>
  • ステップ2: initSoftwareI2C 関数を追加します。異なる製品に対してクラス名を変更する必要があります。
void SeeedGrayOLED::initSoftwareI2C(SoftwareI2C *w, int __sda, int __scl)
{
Wire = w;
Wire->begin(__sda, __scl);
}
  • ステップ3: すべての Wire.Wire-> に置き換えます。例えば、Wire.endTransmission()Wire->endTransmission() に変更します。
From
Wire.endTransmission();
To
Wire->endTransmission();
  • SeeedGrayOLED.h を編集します

    • ステップ1: ライブラリ Wire.hSoftwareI2C.h に変更します
From
#include "Wire.h"
To
#include <SoftwareI2C.h>
  • ステップ2: initSoftwareI2C 関数を public クラスに追加します
void initSoftwareI2C(SoftwareI2C *w, int __sda, int __scl);
  • ステップ3: SoftwareI2C *Wire を private クラスに追加します
SoftwareI2C *Wire;
  • 次のパスからコードを直接開きます:File -> Example -> Arduino_Software_I2C-master -> OLED_Display

  • SoftwareI2C オブジェクトと SeeedGrayOLED オブジェクトを定義する必要があります。
// 2つの SoftwareI2C オブジェクトを定義
#include "SoftwareI2C.h"
SoftwareI2C WireS1;
SoftwareI2C WireS2;

// 2つの SeeedGrayOLED オブジェクトを定義
#include "SeeedGrayOLED.h"
#include <avr/pgmspace.h>
SeeedGrayOLED SeeedGrayOled1;
SeeedGrayOLED SeeedGrayOled2;
  • setup 中に Wire.begin の代わりに initSoftwareI2C を使用します。
  SeeedGrayOled1.initSoftwareI2C(&WireS1, 3, 2);     // initSoftwareI2C, sda, scl
// 2つの SoftwareI2C オブジェクトを定義
#include "SoftwareI2C.h"
SoftwareI2C WireS1;
SoftwareI2C WireS2;

// 2つの SeeedGrayOLED オブジェクトを定義
#include "SeeedGrayOLED.h"
#include <avr/pgmspace.h>
SeeedGrayOLED SeeedGrayOled1;
SeeedGrayOLED SeeedGrayOled2;


void setup()
{
SeeedGrayOled1.initSoftwareI2C(&WireS1, 3, 2); // initSoftwareI2C, sda, scl

SeeedGrayOled1.init(SSD1327);
SeeedGrayOled1.clearDisplay(); // ディスプレイをクリア
SeeedGrayOled1.setNormalDisplay(); // 通常表示モードを設定
SeeedGrayOled1.setVerticalMode(); // テキスト表示用に垂直モードを設定


for(char i=0; i < 12 ; i++)
{
SeeedGrayOled1.setTextXY(i,0); // カーソルを i 行目、0 列目に設定
SeeedGrayOled1.setGrayLevel(i); // グレースケールレベルを設定(0 - 15 の任意の数値)
SeeedGrayOled1.putString("11111111"); // "11111111" を表示
}


SeeedGrayOled2.initSoftwareI2C(&WireS2, 5, 4); // initSoftwareI2C, sda, scl

SeeedGrayOled2.init(SSD1327); // SEEED OLED ディスプレイを初期化
SeeedGrayOled2.clearDisplay(); // ディスプレイをクリア
SeeedGrayOled2.setNormalDisplay(); // 通常表示モードを設定
SeeedGrayOled2.setVerticalMode(); // テキスト表示用に垂直モードを設定

for(char i=0; i < 12 ; i++)
{
SeeedGrayOled2.setTextXY(i,0); // カーソルを i 行目、0 列目に設定
SeeedGrayOled2.setGrayLevel(i); // グレースケールレベルを設定(0 - 15 の任意の数値)
SeeedGrayOled2.putString("00000000"); // "00000000" を表示
}
}

void loop()
{

}
  • スケッチにアップロードします。
  • 1つの画面には "11111111" が表示され、もう1つの画面には "00000000" が表示されます。

ライブラリのAPI


  • begin() 関数: SoftwareI2Cライブラリを使用してソフトウェアI2C通信を開始するには、まずSoftwareI2C.begin()を呼び出す必要があります。
SoftwareI2C::begin(int Sda, int Scl)
  • beginTransmission 関数: ATmegaがI2Cマスターとして動作している場合に使用します。指定されたアドレスへの送信準備のために、SoftwareI2Cライブラリ内の内部変数を設定します。
SoftwareI2C.beginTransmission(uchar addr)
  • endTransmission() 関数: 指定されたアドレスへの送信を終了します。
SoftwareI2C.endTransmission()
  • write 関数: 引数リストにあるデータを送信データバッファに格納します。この関数には2つのバリエーションがあります。1つはバイトを送信するもので、もう1つは配列を送信するものです。
SoftwareI2C.write(uchar dta)
SoftwareI2C::write(uchar len, uchar *dta)
  • read 関数: 受信バッファ内のバイトを返します。
SoftwareI2C.read()

参考資料


技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品をスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートをご用意しております。お客様の好みやニーズに応じた複数のコミュニケーションチャネルを提供しています。

Loading Comments...