メインコンテンツまでスキップ

Bluetooth Ibeacon

Wio terminal 基本機能:BLE iBeacon

概要

Wio terminalは、クラシックBluetoothとBluetooth Low Energy(BLE)の両方をサポートする強力なIoTデバイスです。クラシックBluetoothはBluetoothオーディオモジュール、ファイル、または大容量コードストリームデータの送信に使用され、BLEはバッテリー最適化されたアプリケーション、例えばBluetoothビーコン、フィットネスバンド、近接広告などに使用されます。そのため、ユーザーの要求に応じて特定の機能モジュールと接続し、特定の場面でビーコンとして使用することが可能です。

以前のWio terminalチュートリアルでは、クライアントモードとサーバーモードを紹介しました。もし疑問がある場合は、クライアントとサーバーの紹介をご覧ください。

このチュートリアルでは、Wio terminalを使用してBLE iBeaconを構築します。さらに、スマートフォンを使用してiBeacon情報を表示します。Arduino IDEを使用してWio terminalを操作する方法を既に知っていることを前提としています。もし知らない場合は、Wio terminalの始め方に戻ってください。

必要なハードウェア

  • Wio terminal

  • Type-Cケーブル

  • Wio terminalシャーシバッテリー

必要なソフトウェア

注記

nRF Connect APPの使用方法に不慣れな場合は、このチュートリアルをご覧ください。

手順

Wio terminal iBeaconテスト

これは、Wio terminal iBeaconデバイスをスキャンして情報を表示する簡単なテストです。Wio terminal iBeaconデバイスが検出可能であることを確認してください。iBeaconの特定のアイコンが表示されます。

nRF Connect APP

  1. nRF Connect APPをダウンロードしてアプリを開き、右上のSCANオプションを見つけます。リストにWio terminal iBeaconデバイスが表示されます。MACアドレス、RSSI(dBm)、接続遅延時間が表示されます。
注記

このテストではデバイスに名前が付けられていないため、「N/A」と表示されます。

テストコード


#include "sys/time.h"
#include "rpcBLEDevice.h"
#include "BLEBeacon.h"

BLEAdvertising *pAdvertising;
//struct timeval now;

#define BEACON_UUID "8ec76ea3-6668-48da-9866-75be8bc86f4d" // UUID 1

void setBeacon() {

BLEBeacon oBeacon = BLEBeacon();
oBeacon.setManufacturerId(0x4C00); // Appleの偽ID 0x004C LSB (ENDIAN_CHANGE_U16!)
oBeacon.setProximityUUID(BLEUUID(BEACON_UUID));
oBeacon.setMajor(0x007B);
oBeacon.setMinor(0x01C8);
BLEAdvertisementData oAdvertisementData = BLEAdvertisementData();
BLEAdvertisementData oScanResponseData = BLEAdvertisementData();

oAdvertisementData.setFlags(0x04); // BR_EDR_NOT_SUPPORTED 0x04

std::string strServiceData = "";

strServiceData += (char)26; // 長さ
strServiceData += (char)0xFF; // タイプ
strServiceData += oBeacon.getData();
oAdvertisementData.addData(strServiceData);

pAdvertising->setAdvertisementData(oAdvertisementData);
pAdvertising->setScanResponseData(oScanResponseData);
pAdvertising->setAdvertisementType(GAP_ADTYPE_ADV_NONCONN_IND);

}

void setup() {


Serial.begin(115200);
while(!Serial){};

// BLEデバイスの作成
BLEDevice::init("");

// BLEサーバーの作成
// BLEServer *pServer = BLEDevice::createServer(); // BLEServerのインスタンス化は不要、フラッシュとRAM使用量を削減

pAdvertising = BLEDevice::getAdvertising();

setBeacon();
// 広告開始
pAdvertising->start();
Serial.println("Advertizing started...");
delay(100);
Serial.printf("in deep sleep\n");
}

void loop() {
delay(1000);
}

iBeaconの簡単な展示

このデモでは、特定の場面でWio terminalを使用する方法を紹介します。例えば、Wio terminal iBeaconはゲートウェイ情報を広告して人々を案内することができます。以下の画像のように、door-1、door-2などがあり、door-1の中には製品Aとその説明があります。各ドアにWio terminalを設置して情報を広告し、画面に紹介情報を表示することができます。

nRF Connect APPを開くと、リストに「Wio」iBeaconデバイスが表示されます。そのデバイスをクリックすると、デバイスUUID、RSSI、製造者データが表示されます。

製造者データをクリックすると、3つのオプションが表示されます。それは、Manufacturer data(Bluetooth Core 4.1)、Manufacturer data、そしてText(UTF-8)です。Text(UTF-8)をクリックすると、製造者データが通常のデータに変換されます。

Text(UTF-8)はゲートウェイ情報を表示します。door-1にはA、door-2にはBがあり、人々はAとBがどこにあるかを知ることができます。

ドアを通過した後、人々はAまたはBに関する詳細情報を見ることができます。例えば、歴史やその他のテキスト紹介など、使用する場面に応じて異なります。

コード

#include "sys/time.h"
#include "BLEDevice.h"
#include "BLEBeacon.h"

#include <TFT_eSPI.h> // ハードウェア固有のライブラリ
#include <SPI.h>
TFT_eSPI tft = TFT_eSPI(); // カスタムライブラリを呼び出し
TFT_eSprite spr = TFT_eSprite(&tft); // スプライト
LIS3DHTR<TwoWire> lis;
BLEAdvertising *pAdvertising;

#define BEACON_UUID "8ec76ea3-6668-48da-9866-75be8bc86f4d" // UUID 1 128ビット
#define SERVICE_UUID 0x1801
#define SERVICE_UUID1 0x1802
#define SERVICE_UUID2 0x1803

void setBeacon() {
BLEBeacon oBeacon = BLEBeacon();
oBeacon.setManufacturerId(0x4C00); // Appleの偽ID 0x004C LSB (ENDIAN_CHANGE_U16!)
oBeacon.setProximityUUID(BLEUUID(BEACON_UUID));
oBeacon.setMajor(0x007B);
oBeacon.setMinor(0x01C8);
BLEAdvertisementData oAdvertisementData = BLEAdvertisementData();
BLEAdvertisementData oScanResponseData = BLEAdvertisementData();

oAdvertisementData.setFlags(0x04); // BR_EDR_NOT_SUPPORTED 0x04
std::string strServiceData = "";
strServiceData += (char)26; // 長さ
strServiceData += (char)0xFF; // タイプ
strServiceData += oBeacon.getData();
oAdvertisementData.addData(strServiceData);

union cracked_float_t {
float f;
uint32_t l;
word w[sizeof(float) / sizeof(word)];
byte b[sizeof(float)];
};

oScanResponseData.setName("wio");

oScanResponseData.setManufacturerData("oxA-door-1"); // Ibeacon情報(MAX:31バイト)
oScanResponseData.setManufacturerData("oxB-door-2");

pAdvertising->setAdvertisementData(oAdvertisementData);
pAdvertising->setScanResponseData(oScanResponseData);
pAdvertising->setAdvertisementType(GAP_ADTYPE_ADV_SCAN_IND);


spr.fillSprite(TFT_BLACK);
spr.createSprite(240, 160);
spr.fillSprite(TFT_BLACK);
spr.setTextColor(TFT_WHITE, TFT_BLACK);
spr.setFreeFont(&FreeSansBoldOblique12pt7b);

spr.drawString("Aとは何か", 20 , 10); // 製品紹介
spr.drawString("Aの歴史: .....", 20 , 35);

spr.drawString("Bとは何か", 20 , 110);
spr.drawString("Bの歴史: .....", 20 , 135);


spr.pushSprite(0, 0);
}

void setup() {

tft.begin();
tft.init();
tft.setRotation(3);
tft.fillScreen(TFT_BLACK);
Serial.begin(115200);

// BLEデバイスを作成
BLEDevice::init("");
lis.begin(Wire1);
if (!lis) {
Serial.println("エラー");
while (1);
}
lis.setOutputDataRate(LIS3DHTR_DATARATE_25HZ); //データ出力レート
lis.setFullScaleRange(LIS3DHTR_RANGE_2G); //スケール範囲を2gに設定


pAdvertising = BLEDevice::getAdvertising();



Serial.println("広告開始...");
delay(100);
}

void loop() {
setBeacon();
// 広告を開始
pAdvertising->start();
delay(5000);
pAdvertising->stop();
delay(1000);
}
Loading Comments...