メインコンテンツまでスキップ

Base Shield V2

pir

Arduino Uno はこれまでで最も人気のある Arduino ボードですが、プロジェクトで多くのセンサーや LED を必要とする場合、ジャンパワイヤが散らかってしまい、時にはイライラすることがあります。Base Shield を作成した目的は、ブレッドボードとジャンパワイヤから解放されることです。ベースボード上の豊富な Grove コネクタにより、すべての Grove モジュールを Arduino Uno に簡単に追加できます!Base Shield V2 のピン配置は Arduino Uno R3 と同じです。

バージョン​

製品バージョン

変更点

リリース日

Base Shield V1.2

初版

2011年10月

Base Shield V1.3

Grove コネクタのレイアウトと数量を変更

2012年8月

Base Shield V2.0

Grove コネクタのレイアウトと数量を変更し、3.3V と 5V の両方を有効にできる電源スイッチを追加。

2014年3月

仕様​

パラメータ

値 / 範囲

動作電圧

3.⅗V

動作温度

-25℃ ~ +85℃

アナログポート

4

デジタルポート

7

UART ポート

1

I2C ポート

1

サイズ

69mm x53mm

対応ボード​

Base Shield は以下のボードでテストされており、完全に互換性があります:

  • Arduino Uno(全リビジョン)/Seeeduino(V4 & V4.2)
  • Arduino Mega/Seeeduino Mega
  • Arduino Zero(M0)/Seeeduino Lorawan
  • Arduino Leonardo/Seeeduino Lite
  • Arduino 101
  • Arduino Due 3.3V
  • Intel Edison 5V
  • Linkit One
注意

Grove Base Shield のデフォルトの I2C ピンは D70/D71 ですが、Arduino DUE のデフォルトの I2C Wire は D20/D21 として定義されています。そのため、両方を一緒に使用する場合、Wire 定義を使用すると拡張ボードの I2C ピンを正しく使用できません。Wire1 を使用する必要があります。

ハードウェア概要​

pir

  • 1-アナログポート:4 つのアナログポート A0、A1、A2、A3 を含みます。
  • 2-デジタルポート:7 つのデジタルポート D2、D3、D4、D5、D6、D7、D8 を含みます。
  • 3-UART ポート:UART ポートを 1 つ備えています。
  • 4-I2C ポート:I2C ポートを 4 つ備えています。
  • 5-電源スイッチ:Arduino UNO と Base Shield v2 を使用する場合は、スイッチを 5V の位置にしてください。Seeeduino Arch と Base Shield v2 を使用する場合は、スイッチを 3.3V にしてください。
  • 6-リセットボタン:Arduino ボードをリセットします。
  • 7-PWR LED:電源投入時に緑色の LED が点灯します。
  • 8-P1, P2:Base Shield v2 を Seeeduino V3 と一緒に使用する場合は、パッド P1 と P2 をはんだ付けしてください。
  • 寸法:2.1 × 2.7 インチ

入門ガイド​

ハードウェア​

  • ステップ 1. 以下のものを準備します:

Seeeduino V4.2

Base Shield

Grove - Buzzer

Grove - Button

pir

pir

pir

pir

今すぐ入手

今すぐ入手

今すぐ入手

今すぐ入手

  • ステップ 2. Grove - Buzzer を Base Shield のポート D3 に接続します。
  • ステップ 3. Grove - Button を Base Shield のポート D2 に接続します。
  • ステップ 4. Base Shield を Seeeduino に挿し込みます。
  • ステップ 5. Seeeduino を USB ケーブルで PC に接続します。

pir

ソフトウェア​

  • ステップ 1. 下記のコードを Arduino IDE にコピーし、Seeeduino に書き込みます。
const int button = 2;       // connect a button
const int buzzer = 3; // connect a buzzer
void setup()
{
pinMode(button, INPUT); //set button as an INPUT device
pinMode(buzzer, OUTPUT); //set LED as an OUTPUT device
}
void loop()
{
int btn = digitalRead(button); //read the status of the button
digitalWrite(buzzer, btn);
delay(10);
}
  • ステップ 2. ボタンを押すと、ブザーが鳴ります。

FAQ​

すべての Base Shield V2 に関する FAQ を見るにはこちらをクリックしてください。

回路図オンラインビューア​

リソース​

技術サポートと製品ディスカッション​

弊社製品をお選びいただきありがとうございます。私たちは、製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お好みやニーズに合わせて選べる、複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...