メインコンテンツまでスキップ

自転車用ダイナモ(ブラケット付き) - 6V 3W

この製品はクリーンで環境に優しいエネルギーを提供します。燃料を使用せずに電力を生成し、安全かつ静かに動作します。スタイリッシュで、低炭素生活を通じて地球保護に貢献することができます。

特徴


  • シンプルで美しい外観と放熱設計
  • 防雨、防塵、耐振動
  • 定電流出力

注意事項


  1. 長時間の走行後にダイナモの外装に触れないでください。体をやけどする可能性があります。少なくとも10分間待ってください。
  2. 雨の日に使用できますが、水中に入れないでください。また、子供の手の届かない場所に保管してください。

仕様


ダイナモの全体サイズと構造

  1. ダイナモ本体の最大直径は40.5mm、主本体の最長長さは94.5mmです。

  1. 摩擦ローラー

  2. ダイナモ本体

  3. 磁石鋼

  4. 巻線サポート

  5. スプリングハウジング

  6. コイル

  7. レンチ

  8. ラグプレート

  9. リアカバー

  10. 出力: 6V, 3W

  11. 保証期間: 1年

  12. 使用寿命: 2~3年

技術パラメータ

定電圧下での出力電力テスト

速度(km/h)出力電力(W)出力電圧(V)出力電流(A)
50.566.000.126
151.896.000.369
304.096.000.560

定抵抗負荷テスト(18オーム)

速度(km/h)出力電力(W)出力電圧(V)出力電流(A)
50.452.450.115
151.895.780.325
303.217.230.435

温度テスト:

周囲温度外装温度温度上昇備考
20℃55.2℃32.2℃30cmの距離を保ってテスト

使用方法

ハードウェアの取り付け

ダイナモを自転車の前フォークにある車輪の近くに固定し、高さを適切な位置に調整します。(ダイナモの固定側「左または右」に注意してください。これが一致している必要があります。)

  1. レンチを動かして、ダイナモローラーが車輪の縁に適切な位置で接触するようにします。

FAQ


以下に質問を記載してください:

  • Arduinoを直接駆動するために使用できますか?

A: もし「直接」とはダイナモからArduinoに直接配線をつなぐことを意味するのであれば、それはできません。なぜなら、すべての発電機と同様に、このようなダイナモは交流(AC)を出力します。これはタングステンランプ(つまり電球)には問題ありませんが、LEDやArduinoのような半導体デバイスはすべて直流(DC)が必要です。そのため、まずブリッジ整流器が必ず必要になります。その後に何を追加するかは、予算やニーズによります。Arduinoには安定した電圧が必要なので、ダイナモを基本的にバッテリーチャージャーとして使用し、その充電されたバッテリーからすべての機器に電力を供給する必要があります。

効率を最大化するために必要なのは、理想的にはDC-DCコンバーター(「ブースト・バックコンバーター」で検索してください)か、最低限でもブリッジ整流器で駆動される何らかの充電回路です。

以下のリンクを参照してください。

  • 停止した場合(例:赤信号で)、当然エネルギーの出力も停止します。エネルギーの流れを維持するには、コンデンサが必要ですか?

A: はい、それは数秒から1分以上の間機能します。使用するLEDの明るさやコンデンサの容量によります。

Q: バッテリー?どのような仕様のものが必要ですか?

A: 「スタンドライト」を備えた自転車ライトの作り方を説明している多数のサイトをGoogleで検索してください。 それが探すべき検索用語です。

Q: 私の目的は、a) 携帯電話を充電すること、または b) Arduinoを駆動してクールなことをすることです :)

A: それは十分可能ですが、再び言いますが、その(かなり変動する)3〜約12ボルトの交流(AC)を適切で安定した直流(DC)に変換する必要があります。オンオフスイッチを使用する場合、ダイナモ自体の「スイッチ」に加えて、電圧レギュレーターを使用することを忘れないでください。ダイナモから出力される電圧は、ダイオードを通じて負荷がない場合、ダイナモの絶対ピーク出力電圧までコンデンサを簡単に充電する可能性があります。そして、LEDを再接続した瞬間に焼損する可能性があります。ライトを常に接続してオンにしておき、スタンドライトとしてコンデンサを使用し、ダイナモを車輪から外すことでオフにする場合は、その問題はありません。

Cheers --Nighto 2011年6月10日 01:37 (CST)

  • 供給されるダイナモは前フォークにのみ取り付けることを想定しています。また、特定のダイナモは片側でしか動作しません。このダイナモはその点でかなり柔軟性がありません。自転車の前フォークに取り付けられたダイナモの写真については、https://en.wikipedia.org/wiki/Bottle_dynamo を参照してください。

ここで購入する多くの人々は、自転車の照明以外の目的で使用しているため、これらの点は彼らにとって重要ではありません。

自転車用ダイナモであることやその価格を考えると、自転車利用者にとって競争力のある選択肢であることを考慮し、自転車で使用しないとは想定しないでください。そして、この価格にしては十分なダイナモですが、安全に取り付ける必要があります。それは基本的な常識です。

  • 不明な場合は、地元の自転車整備士に相談してください。*

リソース


外部リンク

アプリケーションアイデア、ドキュメント/データシート、またはソフトウェアライブラリを提供する外部ウェブページへのリンク。

ダイナモの配線方法(信じられないかもしれませんが、これを知る必要がある人もいます)

http://pilom.com/BicycleElectronics/DynamoCircuits.htm

http://www.candlepowerforums.com/vb/forumdisplay.php?86-Bicycle

技術サポート & 製品ディスカッション

技術的な問題がある場合は、フォーラムに問題を投稿してください。
弊社製品をお選びいただきありがとうございます!お客様が弊社製品をスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しております。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...