メインコンテンツまでスキップ

BitMaker

はじめに

BitMakerは、クレジットカードサイズのプラグアンドプレイ拡張ボードで、Groveモジュールとmicro:bitを接続するためのブリッジです。4つのRGB LED、メロディを再生するための内蔵ブザー、6つのGroveポート(そのうち1つはI2Cポート)を備えており、micro:bitをセンサー、アクチュエータ、通信モジュール、ディスプレイなど、数百種類のモジュールに接続することができます。

注記

micro:bitにプログラムをダウンロードした後は、BitMakerがmicro USBケーブルを通じて電源に接続されていることを確認してください。

チュートリアル

BitMakerの使用を開始するための関連チュートリアルを以下に示します。

1. ミニ音楽プレーヤー

1.1 実装

これは、誕生日の歌を再生し、黄色と緑のライトを点滅させるクールな音楽プレーヤーです。

1.2 プログラムの作成

MakeCodeではRGB LEDを制御するブロックがないため、Neopixel拡張機能をMakeCodeに追加する必要があります。以下の手順で行いましょう! [Neopixel拡張機能の追加方法] MakeCodeにアクセスします:https://makecode.microbit.org

  • ステップ1 MakeCodeの青いバーにある歯車アイコン(設定用)をクリックします。

  • ステップ2 ドロップダウンリストから「Extensions」を選択し、拡張機能ページに移動します。

この拡張機能が存在しないと表示された場合は、ブラウザを閉じて再試行してください。

  • ステップ4 拡張パッケージをクリックすると、ホームページに戻ります。Neopixel拡張機能が正常に追加されたことが確認できます。

拡張機能を追加した後、次のタスクに進みましょう。

注記

BitMaker拡張機能を追加したい場合は、上記と同じ手順に従ってください。BitMaker拡張機能:https://github.com/TinkerGen/pxt-BitMaker

まず、「on start」ブロックを追加します。「Music」タブに移動し、「start melody repeating」ブロックを接続します。このブロックで誕生日の歌を選択します。その後、「forever」ブロックをドラッグ&ドロップします。初期LEDの数を4に設定し、色のフォーマットを確認します。このプログラムロジックに従います:ストリップは最初に赤く点滅し、0.5秒後に緑に点滅し、再び0.5秒間停止します。

1.3 デバイスの接続

micro:bitをBitMakerにまっすぐスライドさせて挿入し、逆向きにならないよう注意してください。その後、USBケーブルを使用してmicro:bitをPCに接続します。micro:bitのLEDインジケータが点灯しているか確認してください。点灯していない場合は、USBケーブルを抜いて再接続してください。

1.4 プログラムのダウンロード

以前のチュートリアルでプログラムをダウンロードする方法を紹介しましたが、簡単にまとめると以下の手順です:プログラムの名前を変更し、「Download」ボタンをクリックしてmicro:bitに送信します。

1.5 プログラムの実行

BitMakerのスイッチをオンにして、micro:bitが正常に動作するか確認してください。

2. その他のチュートリアル

冒頭で述べたように、BitMakerはGroveモジュールとmicro:bitを接続することができます。4.3 BitGadget Kitで具体的なチュートリアルを提供していますので、それに従ってプロジェクトを始めてください。Groveモジュールをお持ちの場合は、ぜひ試してみてください。お持ちでない場合は、TinkerGenショップで購入してください!

BitMakerはすべてのGroveモジュールと互換性があります。

コース教材

micro:bit と BitMaker に関するコース教材は、以下のアドレスからオンライン学習プラットフォーム Make2Learn 上でご覧いただけます: https://make2learn.tinkergen.com/

添付ファイル

添付ファイル: https://files.seeedstudio.com/wiki/microbit_wiki_page/microbit-music player.hex

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品をご利用いただく際にスムーズな体験を提供するため、さまざまなサポートをご用意しております。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルを提供しています。

Loading Comments...