メインコンテンツまでスキップ

BitMaker Lite

はじめに

BitMaker Liteは、BitMakerのコンパクトで簡略化されたバージョンです。Groveポートが3つしかありませんが、多くのプロジェクトにはこれで十分です。プラグ&プレイの便利さにより、Groveモジュールを使用して簡単にプロジェクトを実現できます。内蔵のブザーにより、フルーツピアノのような興味深いオーディオプロジェクトも可能になります。さらに多くのGPIOにアクセスしたい場合、BitMaker Liteはmicro:bitのすべての利用可能なピンのブレークアウトも提供しており、ヘッダーコネクタをはんだ付けして使用することができます。

チュートリアル

1. 音楽プレーヤー

1.1 実装

micro:bitは電源を入れると誕生日の歌を1回再生します。

1.2 プログラムを書く

「on start」ブロックを追加し、「Music」タブから「start melody (dadadum) repeating (once)」ブロックを接続します。このブロックで誕生日の歌を選択します。

1.3 デバイスを接続する

micro:bitをBitMaker Liteにスライドさせて挿入し、逆向きにしないよう注意してください。USBケーブルでmicro:bitをPCに接続します。micro:bitのLEDインジケータが点灯しているか確認してください。点灯していない場合、USBケーブルが誤って接続されている可能性があります。

1.4 プログラムをダウンロードする

以前のチュートリアルでプログラムのダウンロード方法を紹介しましたが、以下の手順に簡略化できます:プログラムの名前を変更し、「ダウンロード」ボタンをクリックしてmicro:bitに送信します。

1.5 プログラムを実行する

BitMaker Liteのスイッチをオンにして、micro:bitが誕生日の歌を再生するか確認してください。

2. 加速度計で遊ぶ

2.1 実装

micro:bitは異なるジェスチャーを行うたびにパターンを表示し、それに応じたメロディを再生します。

2.2 プログラムを書く

プログラムのロジックとコードに従います:
電源を入れると、micro:bitはハートのアイコンを表示します。
micro:bitを振ると、画面がクリアされ、何も表示されません。
ロゴが上向きの場合、micro:bitは「北」の矢印を表示し、「jump up」のメロディを再生します。
ロゴが下向きの場合、micro:bitは「南」の矢印を表示し、「jump down」のメロディを再生します。
micro:bitが左に傾くと、「西」の矢印を表示し、「dadadum」のメロディを再生します。
micro:bitが右に傾くと、「東」の矢印を表示し、「entertainer」のメロディを再生します。
画面が上向きの場合、micro:bitは笑顔を表示し、「power up」のメロディを再生します。
画面が下向きの場合、micro:bitは悲しい顔を表示し、「power down」のメロディを再生します。

2.3 デバイスを接続する

micro:bitをBitMaker Liteにスライドさせて挿入し、逆向きにしないよう注意してください。USBケーブルでmicro:bitをPCに接続します。micro:bitのLEDインジケータが点灯しているか確認してください。点灯していない場合、USBケーブルが誤って接続されている可能性があります。

2.4 プログラムをダウンロードする

以前のチュートリアルでプログラムのダウンロード方法を紹介しましたが、以下の手順に簡略化できます:プログラムの名前を変更し、「ダウンロード」ボタンをクリックしてmicro:bitに送信します。

2.5 プログラムを実行する

BitMaker Liteのスイッチをオンにして、プログラムが正常に動作するか確認してください。

3. その他のプロジェクト

冒頭で述べたように、BitMaker LiteはGroveモジュールとmicro:bitを接続することができます。4.2 BitStarter Kitで、具体的なチュートリアルを提供していますので、それに従ってプロジェクトを始めてください。Groveモジュールをお持ちの場合は、ぜひチュートリアルに従ってください。お持ちでない場合は、TinkerGen Shopで注文してください!

BitMaker LiteはすべてのGroveモジュールと互換性があります。

拡張機能を追加する

BitMaker Liteを使用する際にGroveモジュールを有効にするには、MakeCodeに拡張機能を追加する必要があります。その方法を見てみましょう:

  • MakeCodeにアクセスします:https://makecode.microbit.org
  • 新しいプロジェクトを作成してワークスペースに入ります。青いバーの歯車アイコン(設定用)をクリックします。

  • ドロップダウンリストから「Extensions」を選択し、拡張機能ページに移動します。

拡張機能が存在しないと表示された場合は、ブラウザを閉じて MakeCode に再度アクセスしてください。

  • 拡張パッケージをクリックすると、ワークスペースに戻ります。その後、Grove 拡張機能が正常に追加されたことが確認できます。

コース教材

micro:bit と BitMaker Lite に関する関連コース教材は、オンライン学習プラットフォーム Make2Learn で以下のアドレスからご覧いただけます: https://make2learn.tinkergen.com/

添付ファイル

添付ファイル: BitMaker Lite チュートリアルソースコード

技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品をご利用いただく際にスムーズな体験を提供するため、さまざまなサポートをご用意しています。お客様の好みやニーズに応じた複数のコミュニケーションチャネルをご利用いただけます。

Loading Comments...