メインコンテンツまでスキップ

BitWear

はじめに

BitWear は、micro:bit ユーザー向けの低コストでコンパクトなアクセサリーで、楽しいウェアラブルガジェットを作ることができます。BitWear は 5 本のネジ(M3x5mm)で micro:bit に簡単に取り付けられ、2 つの CR2032 バッテリーで駆動します。バッテリーはしっかりと固定されており、BitWear を取り外さない限り取り出すことはできません。基板上には振動モーター、ブザー、アドレス指定可能な RGB LED が搭載されており、楽しいウェアラブルプロジェクトのために設計されています。BitWear の設計目標は、micro:bit の機能を最大限に活用しつつ、スペースを最小限に抑え、新しい micro:bit ユーザーに豊かなウェアラブル体験を提供することです。

注記

ユーザーは、CR2032 バッテリー 2 個と M3*5 ネジ 5 本を別途用意する必要があります。

ヒント

プログラムをテストする際は、最初に BitWear にバッテリーを取り付けないでください。USB ケーブルを使用して電源を供給し、プログラムの転送を確認してください。プログラムが完成し、オフラインで実行する必要がある場合のみバッテリーを取り付けてください。

チュートリアル

以下は、BitWear を使い始めるための関連チュートリアルです。

1. 目覚ましアラーム

1.1 実装

これは、あなたを目覚めさせる魔法のガジェットです!プロジェクトが完成したら、両面テープを使ってガジェットを背中に固定します。眠りに落ちるようにゆっくりと前かがみになり、リマインダーが送信されるか確認してください。

1.2 プログラムを書く

まず、永続的なブロックを追加します。その中に「アイコンを表示」ブロックを接続します。このハートアイコンをそのまま使用します。 次に、IF-THEN ステートメントを追加します。その中に比較ブロック「<」を接続します。ブロック内の左側のボックスには「加速度 (mg)」ブロックを「入力」タブから追加し、右側のボックスには「800」を入力します。 その後、「音楽」タブに移動し、「メロディーを開始 (dadadum) 繰り返し (1 回)」ブロックを下に接続します。

1.3 デバイスを接続する

BitWear を micro:bit に取り付けます。USB ケーブルを使用して micro:bit と PC を接続します。micro:bit の LED インジケーターが点灯していることを確認してください。

1.4 プログラムをダウンロードする

以前のチュートリアルでプログラムのダウンロード方法を紹介しましたが、以下の手順に簡略化できます:プログラムに名前を付け、「ダウンロード」ボタンをクリックして micro:bit に送信します。

1.5 プログラムを実行する

BitWear の電源スイッチをオンにして、プログラムが正常に動作するか確認してください。

2. 光検出器

2.1 実装

BitWear を取り付けた状態で、micro:bit は光レベルが 80 を超えると笑顔を表示します。そうでない場合、BitWear が振動し、micro:bit は悲しい顔を表示してメロディー「Baddy」を再生します。(実際のシナリオでは指定された光レベルが異なる場合があります。必要に応じて調整してください。)

2.2 プログラムを書く

MakeCode には BitWear を制御するブロックが用意されていません。そのため、MakeCode に拡張機能を手動で追加する必要があります。以下にその方法を説明します!

BitWear 拡張機能を追加する方法: MakeCode にアクセスします: https://makecode.microbit.org

  • ステップ 2: ドロップダウンリストから「拡張機能」を選択し、拡張機能ページに移動します。

拡張機能が存在しないというプロンプトが表示された場合は、ブラウザを閉じて再度 MakeCode にアクセスしてください。

  • ステップ 4: 拡張パッケージをクリックすると、ワークスペースに戻ります。その後、BitWear 拡張機能が正常に追加されていることが確認できます。

拡張機能を追加した後のタスクに進みましょう。

まず、forever ブロックを追加し、その中に IF-THEN-ELSE ステートメントを接続します。 以下のプログラムロジックとコードに従ってください:光レベルが 80 より大きい場合、micro:bit はスマイリーフェイスを表示します。そうでない場合、BitWear が振動し、micro:bit は悲しい顔を表示してメロディ「Baddy」を再生します。

2.3 デバイスを接続する

BitWear を micro:bit に取り付けます。USB ケーブルを使用して micro:bit と PC を接続してください。micro:bit の LED インジケーターが点灯していることを確認してください。

2.4 プログラムをダウンロードする

以前のチュートリアルでプログラムのダウンロード方法を紹介しましたが、以下の手順に簡略化できます:プログラムの名前を変更し、「ダウンロード」ボタンをクリックして micro:bit に送信します。

2.5 プログラムを実行する

BitWear の電源スイッチをオンにして、プログラムが正常に動作するか確認してください。

注記

micro:bit には光センサーが内蔵されていないため、micro:bit は LED マトリックスを使用して周囲の光を感知します。LED アクチュエータは常に入力信号に変換され、電圧減衰時間のサンプルを取得します。この時間は、周囲環境の光レベルに大まかに比例します。

コース教材

micro:bit と BitWear に関する関連教材は、オンライン学習プラットフォーム Make2Learn で以下のアドレスから確認できます:https://make2learn.tinkergen.com/

添付ファイル

添付ファイル: BitWear チュートリアルのソースコード

技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をご利用いただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...