note
この文書は AI によって翻訳されています。内容に不正確な点や改善すべき点がございましたら、文書下部のコメント欄または以下の Issue ページにてご報告ください。
https://github.com/Seeed-Studio/wiki-documents/issues
SenseCAP API料金
===============
SenseCAPポータルでは、最低料金や必須サービス利用なしで、使用した分だけ支払います。
- um(アップメッセージ):センサーによってアップロードされたメッセージの数。
- dm(ダウンロードメッセージ):APIを通じて履歴データを取得するメッセージの数。
ルール
- 各ユーザーアカウントにセンサー機器を追加すると、システムは一定量のumとdmを無料で配布します。
- センサーによってアップロードされたデータごとに1 umが消費されます。
- HTTPを使用して履歴データを取得すると、1 dmが消費されます。
- MQTTを使用してセンサーデータを購読する場合、dmは消費されません。
- um/dmはオンラインでリチャージコードを購入し、アカウントにリチャージコードを入力してリチャージを完了します。
- um/dmが0になると、システムはユーザーに延滞料金を通知するメッセージを送信します。1か月以上経過すると、アカウント機能が使用できなくなります。
無料枠
デバイスタイプ(1台のデバイス) | um(アップメッセージ) | dm(ダウンロードメッセージ) |
---|---|---|
LoRaWANセンサーノード | 100,000 | 1,000,000 |
SensorHub | 250,000 | 2,500,000 |
料金
価格 | um(アップメッセージ) | dm(ダウンロードメッセージ) |
---|---|---|
$0.99 | 100,000 | 1,000,000 |
プリペイド
リチャージについてはSenseCAPの営業スタッフにお問い合わせください。
ヒント
- dm(ダウンロードメッセージ)の数を消費せずにMQTTを使用してセンサーデータを購読することを推奨します。
- LoRaWANセンサーのデータアップロードはインターネットの影響を受けます(ゲートウェイがインターネットを介してポータルに接続)。インターネット接続が不安定な場合、センサーノードはデータを最大3回再送信し、データがSenseCAPポータルに正常に送信されることを保証します。無料枠はネットワークの最悪のシナリオに基づいているため、使用期間は状況によります。
例
デバイスタイプとデータアップロード間隔に基づいて、利用可能な期間の目安は以下の通りです:
デバイスタイプ(1台のデバイス) | データ間隔 | 利用可能期間 |
---|---|---|
LoRaWAN温湿度センサー | 1時間 | 2 ~ 5年 |
30分 | 1 ~ 2.5年 | |
5分 | 4 ~ 10ヶ月 | |
LoRaWAN光強度センサー | 1時間 | 4 ~ 10年 |
30分 | 2 ~ 5年 | |
5分 | 8 ~ 20ヶ月 | |
SensorHub(5種類の測定) | 1時間 | 5.6年 |
30分 | 2.8年 | |
5分 | 11ヶ月 | |
SensorHub(7種類の測定) | 1時間 | 4年 |
30分 | 2年 | |
5分 | 8ヶ月 |