Skip to main content
note

この文書は AI によって翻訳されています。内容に不正確な点や改善すべき点がございましたら、文書下部のコメント欄または以下の Issue ページにてご報告ください。
https://github.com/Seeed-Studio/wiki-documents/issues

SenseCAP API の紹介

=============================

SenseCAP API は、IoT デバイスとデータを管理するためのものです。HTTP プロトコル、MQTT プロトコル、Websocket プロトコルの 3 種類の API メソッドを組み合わせています。

  • HTTP API を使用すると、ユーザーは LoRa および NB-IoT デバイスを管理し、RAW データや履歴データを取得できます。
  • MQTT API を使用すると、ユーザーは MQTT プロトコルを介してセンサーのリアルタイム測定データを購読できます。
  • Websocket API を使用すると、ユーザーは Websocket プロトコルを介してセンサーのリアルタイム測定データを取得できます。
Loading Comments...