note
この文書は AI によって翻訳されています。内容に不正確な点や改善すべき点がございましたら、文書下部のコメント欄または以下の Issue ページにてご報告ください。
https://github.com/Seeed-Studio/wiki-documents/issues
Dashboard 基本情報
メイン Dashboard 画面
ホットスポットをダッシュボードに登録すると、以下の情報が表示されます(以下のスクリーンショットを参照してください)。
このページでは、ホットスポットのすべてのステータス更新をすぐに確認できます。複数のホットスポットを登録した場合、それぞれが個別の行として追加されます。
ホットスポット名またはSNをクリックするだけで、以下に説明する詳細情報を確認できます。
確認できる情報
ダッシュボードでは、ホットスポットの設定を監視できます。これには、CPU温度、ネットワーク設定、ブロックチェーン同期の進捗状況などが含まれます。以下は各設定の内容の詳細です。
注意: ダッシュボード内で表示される情報は5分ごとに更新されます。ネットワーク構成を変更した場合、ダッシュボードを5分後に更新すると最新のデータが表示されます。
ホットスポットの詳細
- SN: 登録されたホットスポットのシリアル番号。
- ホットスポット名: ブロックチェーン上で登録されたホットスポットの名前。
- ホットスポットオンラインステータス: ホットスポットの状態に基づきます。
- Helium オンラインステータス: ホットスポットの状態は、Helium APIまたはETL-APIに基づき、最新のP2Pデータに依存します。
- ホットスポットアドレス: ホットスポットのブロックチェーンアドレス。ホットスポットアドレスをクリックすると、Helium Explorerウェブサイトでホットスポットを確認できます。
- ホットスポットオーナー: ウォレット(ホットスポットが「Helium App」で登録されている所有者)。ホットスポットオーナーをクリックすると、Helium Explorerウェブサイトでアカウント全体の詳細を確認できます。
- パブリックIPアドレス: ホットスポットのパブリックIPアドレス。
追加のホットスポット詳細
- 収集時間: ホットスポットからデータが最後に収集された時間 - UTC7。
- Helium ネットワークに追加: ホットスポットがHeliumブロックチェーンに登録された日時を表示 - UTC7。
- 製造時間: ホットスポットが製造された日時を表示 - UTC7。
アンテナと地域の詳細
- アンテナ: アンテナのゲインデータはHelium APPから取得されます。アンテナを変更した場合、Helium APPで「アンテナ更新」プロセスを完了する必要があります。
- 地域: この地域はHelium APPでホットスポットの位置がアサートされた場所に基づきます。
- 位置をアサートするまで「地域」が表示されない場合があり、「不明」となる可能性があります。
- 座標: ホットスポットのアサートされた位置のGPS座標を表示します。
追加の詳細
- バッチ名: ホットスポットの製造日。
- カスタムタグ: このホットスポットに関連付けたカスタムタグ。
- 異なる場所で複数のホットスポットを運用している場合、各ホットスポットにタグを追加してダッシュボード内でタグ別にソートすることができます。
追加のネットワーク詳細
- Wi-Fi名: ホットスポットがWi-Fiに接続されている場合、Wi-Fi名が表示されます。イーサネットケーブルで接続されている場合は何も表示されません。
- Wi-Fi IPアドレス: ホットスポットがWi-Fiで接続されている場合、内部ネットワークのIPアドレスが表示されます。
- LAN IPアドレス: ホットスポットがイーサネットケーブルで接続されている場合、内部ネットワークアドレスが表示されます。
ホットスポットハードウェア詳細
- ファームウェアバージョン: ホットスポットにインストールされている現在のファームウェアバージョン。
- 稼働時間: 稼働時間は、ホットスポットが最後に電源をオンにした時点からの継続時間を示します。インターネット接続がある場合に更新されます。30分以内に状態を検出できない場合、稼働時間はNONEと表示されます。
- CPU ID: ホットスポットのCPUのCPU ID番号。
- デバイスをTurboSyncする際にCPU IDが必要です。右側のアイコンをクリックしてコピーできます。
- CPU温度: CPUの現在の動作温度。
- ファンステータス: ファンが稼働している場合、最後のステータスの日時が表示されます。
- CPU温度が70℃を超えるとファンが自動的にオンになり、45℃まで冷却されるまでオフになりません。
- CPU使用率: CPUの現在の使用率を%単位で表示します。
- メモリ使用率: メモリの現在の使用率を%単位で表示します。
- 注意: 購入したモデルによって異なるメモリ詳細が表示される場合があります。
- 1900 MB = 2GB Raspberry Pi
- 3845 MB = 4GB Raspberry Pi
- 7690 MB = 8GB Raspberry Pi
- SD使用率: SDカードの現在のメモリ使用率を表示します。
- 58776 MB = 64GB SDカード
ホットスポット報酬詳細
ホットスポット報酬: HNT報酬を表示します。
- 過去24時間: 過去24時間の報酬(ローリング24時間ウィンドウ)。
- 過去7日間: 過去7日間の報酬(ローリング7日間ウィンドウ)。
- 過去30日間: 過去30日間の報酬(ローリング30日間ウィンドウ)。
- 合計: オンライン以来の総HNT報酬を表示します。
報酬には複雑なメカニズムがあります。ネットワーク設定、ホットスポットの配置、アンテナ、インターネット接続、ホットスポットの状態が良好である限り、デバイスは適切に動作します。報酬メカニズムについてさらに学ぶには、Helium Docが常に役立ちます。 >>https://docs.helium.com/blockchain/
便利なリンク詳細
- Doc Center: >> SenseCAP ドキュメント/サポートセンターへのリンク
- Port Checker: >> PortChecker.coへのリンク(ポートが開いているか確認するため)。
- IPアドレスを確認: WhatIsMyIPAddress.comへのリンク(現在のIPを表示)。
アカウント詳細
ダッシュボードにログインすると、左側に以下のようなナビゲーションペインが表示されます。
- Dashboard: Dashboard ホームページ。
- Hotspot: 登録されているすべてのホットスポットの一覧。
- Account: アカウント管理ページ。API 資格情報、パスワードリセットなどを含みます。