Skip to main content
note

この文書は AI によって翻訳されています。内容に不正確な点や改善すべき点がございましたら、文書下部のコメント欄または以下の Issue ページにてご報告ください。
https://github.com/Seeed-Studio/wiki-documents/issues

ホットスポット登録

Heliumウォレットを使用したホットスポットの登録方法

  • https://status.sensecapmx.cloud/ にアクセスしてSenseCAP Dashboardにログインしてください。
  • "Helium APP"が最新バージョンであることを確認し、Heliumウォレットにログインしてください。

最新バージョンはAndroid StoreまたはiOS Storeからダウンロードできます。

  • SenseCAP Dashboardで、左側のメニューから「Hotspot」をクリックし、青い「+ Add New Hotspot」ボタンをクリックします。

その後、以下のようにHeliumウォレットからホットスポットをインポートするためのQRコードが表示されます:

SeneseCAP Hotspot Registration

Helium Appを使用してDashboardに表示されているQRコードをスキャンしてください。

SenseCAP Hotspot Registration 1

HeliumウォレットでQRコードをスキャンし、ウォレットをリンクするよう求められた際に"Helium App"で許可を与えてください。

注意: これはウォレットのシードフレーズへのアクセスを誰にも与えるものではありません。この操作はダッシュボードが接続し、ホットスポットをダッシュボードに追加することを許可するだけです。

SenseCAP Hotspot Registration 2

追加したいホットスポットを選択し、SenseCAP Dashboardに追加してボタンをクリックしてください。

SenseCAP Hotspot Registration 3

ウォレットが正常にリンクされた場合、以下のメッセージが表示されます。これで準備完了です!

SenseCAP Hotspot Registration 4

デバイス情報を使用したホットスポットの登録

注意: ホットスポットをダッシュボードに登録するには、Heliumウォレットまたはデバイス情報のいずれかを使用できます。デバイス情報を使用してホットスポットを登録する場合は、ホットスポットのローカルコンソールにログインしてデバイス情報を取得する必要があります。

SenseCAP Hotspot Registration 5

  • ダッシュボードにログイン ⇒ https://status.sensecapmx.cloud/
  • 登録時に作成した資格情報を入力してログイン
  • 左側のメニュー列で「Hotspot」に移動
  • 「Add new Hotspot」をクリック

SenseCAP Hotspot Registration 6

  • "SN", "ETH MAC"アドレス、"CPU ID"および"bind key"を入力するよう求められます。"SN"はSenseCAP M1の底面ラベルに記載されており、その他の情報はローカルコンソールページにあります。
  • Confirm」をクリックすると、ホットスポットがダッシュボードに追加されます。

注意: CPU IDは通常、1で始まり、その後に7つのゼロが続きます。例: 10000000

おめでとうございます!ホットスポットをダッシュボードに正常に追加し、監視を開始する準備が整いました。追加のホットスポットを監視する場合は、これらの手順を繰り返してください。

Loading Comments...