Skip to main content

SenseCAP ポータル クイックスタート

note

この文書は AI によって翻訳されています。内容に不正確な点や改善すべき点がございましたら、文書下部のコメント欄または以下の Issue ページにてご報告ください。
https://github.com/Seeed-Studio/wiki-documents/issues

SenseCAP ポータルをどのように使用しますか?さあ、始めましょう!

はじめに

SenseCAP ポータルの主な機能は、SenseCAP デバイスの管理とデータの保存です。このポータルは、Microsoft の安全で信頼性の高いクラウドサービスである Azure 上に構築されています。アカウントを申請し、すべてのデバイスをこのアカウントに紐付けることができます。SenseCAP はウェブポータルと API を提供しています。ウェブポータルには、ダッシュボード、デバイス管理、データ管理、アクセスキー管理が含まれ、API はさらなる開発のためにユーザーに公開されています。

ウェブサイト

新しいアカウントを作成する

① アカウント登録を選択し、メール情報を入力して「登録」をクリックします。登録メールがユーザーのメールボックスに送信されます。

② 「SenseCAP…」メールを開き、リンクをクリックしてジャンプし、関連情報を入力して登録を完了します。

③ ログイン画面に戻り、ログインを完了します。

note

メールが見つからない場合、自動的に「迷惑メール」として識別され、「ゴミ箱」に入れられている可能性があります。
ログイン時にパスワードを忘れた場合は、メールを通じて再取得することができます。

SenseCAP アプリをダウンロードする

SenseCAP アプリをインストールしてログインします。

デバイスを紐付ける

SenseCAP デバイスには筐体にラベルが貼られており、図のように表示されています。EUI は SenseCAP デバイスのユニークコードです。Key は暗号化フィールドであり、無視することができます。 SenseCAP アプリのメインページで「Bind」ボタンをクリックし、QR コードをスキャンしてデバイスを紐付けます。

データを確認する

SenseCAP ポータルにログインし、「Device/Sensor Node」でデバイスのステータスと基本情報を確認し、「Data/Table」でセンサーデータを確認します。

Loading Comments...