メインコンテンツまでスキップ

Wio Terminal を Microsoft Azure IoT Central に接続する

pir

産業用センサーへのアップグレード可能

SenseCAP S2110 コントローラーS2100 データロガーを使用することで、Grove を簡単に LoRaWAN® センサーに変えることができます。Seeed はプロトタイピングをサポートするだけでなく、SenseCAP シリーズの堅牢な産業用センサーを使用してプロジェクトを拡張する可能性も提供します。

IP66 ハウジング、Bluetooth 設定、グローバル LoRaWAN® ネットワークとの互換性、内蔵 19 Ah バッテリー、そして強力な APP サポートにより、SenseCAP S210x は産業用途に最適な選択肢となります。このシリーズには、土壌水分、空気温度と湿度、光強度、CO2、EC、そして 8-in-1 気象ステーション用のセンサーが含まれています。次の成功する産業プロジェクトには最新の SenseCAP S210x を試してみてください。

SenseCAP 産業用センサー
S2100
データロガー
S2101
空気温度 & 湿度
S2102
S2103
空気温度 & 湿度 & CO2
S2104
土壌水分 & 温度
S2105
土壌水分 & 温度 & EC
S2110
LoRaWAN® コントローラー
S2120
8-in-1 気象ステーション

はじめに

このチュートリアルでは、Wio Terminal を Microsoft Azure IoT Central に接続し、Wio Terminal のオンボードセンサーやハードウェア(3軸加速度センサー、光センサー、3つのボタンなど)からのテレメトリーデータを Microsoft Azure IoT Central に送信する方法を説明します。その後、インタラクティブなダッシュボードでセンサーデータを視覚化できるようになります。また、Azure IoT Central を使用して、Wio Terminal のオンボードブザーを鳴らすなどのハードウェア制御も可能になります。Microsoft Azure IoT Central は HTTP、MQTT、AMQP プロトコルをサポートしていますが、このチュートリアルでは MQTT プロトコルを使用します。

Microsoft Azure とは?

Microsoft Azure は、Microsoft が提供するパブリッククラウドコンピューティングプラットフォームです。Microsoft Azure を使用すると、Microsoft が管理するデータセンターを通じて、アプリケーションやサービスの構築、テスト、デプロイ、管理が可能です。

また、コンピューティング、分析、ストレージ、ネットワーキングなど、さまざまなクラウドサービスを提供しています。Microsoft Azure は、ソフトウェア・アズ・ア・サービス(SaaS)、プラットフォーム・アズ・ア・サービス(PaaS)、インフラストラクチャ・アズ・ア・サービス(IaaS)、サーバーレスを提供します。さらに、多くのプログラミング言語、ツール、フレームワークをサポートしています。

Microsoft Azure IoT とは?

Microsoft Azure IoT は、数十億の IoT デバイスを接続、監視、制御するための Microsoft 管理のクラウドサービスのコレクションです。これには、デバイスや機器のセキュリティおよびオペレーティングシステム、データおよび分析が含まれ、企業が IoT アプリケーションを構築、展開、管理するのを支援します。

pir

Microsoft Azure IoT Central とは?

Microsoft Azure IoT Central は、完全に管理されたグローバル IoT SaaS(ソフトウェア・アズ・ア・サービス)ソリューションであり、大規模な IoT アセットの接続、監視、管理を簡単に行えるようにします。高いセキュリティを備え、ビジネスの成長に応じてスケールし、投資の再利用性を確保し、既存のビジネスアプリケーションと統合します。また、ビジネスアプリケーションと IoT データのギャップを埋める役割を果たします。さらに、デバイスの再構成や更新を一元管理する機能を提供します。

IoT Plug and Play とは?

IoT Plug and Play は、ソリューションビルダーがスマートデバイスを手動設定なしでソリューションに統合できるようにする機能です。IoT Plug and Play の中心には、デバイスが IoT Plug and Play 対応アプリケーションにその機能を通知するために使用するデバイスモデルがあります。このデバイスモデルには以下が含まれます:

  • プロパティ:デバイスやその他のエンティティの読み取り専用または書き込み可能な状態を表します
  • テレメトリ:デバイスから送信されるデータ
  • コマンド:デバイスで実行可能な機能や操作を記述します

IoT Plug and Play 認定デバイスは、Azure IoT Central でのデバイス設定(テンプレートの作成や機能・インターフェースの追加など)の手間を省きます。

IoT Plug and Play 認定デバイス

IoT Plug and Play 認定デバイスは、Azure Certified Device Catalog に IoT Plug and Play バッジ付きで掲載されているデバイスです。

Wio Terminal は、IoT Plug and Play 認定デバイスです。

pir

IoT Plug and Play 認定を受けるには、いくつかの基準をクリアする必要があります。その一つが、デバイスの機能を定義する DTDL(Digital Twins Definition Language)モデルを GitHub 上の Azure/ iot-plugandplay-models (DMR) に公開することです。

これにより、IoT Plug and Play 認定デバイスを使用するクラウドサービスが、このリポジトリからデバイスの機能について学ぶことができます。

pir

Microsoft Azure IoT Central に MQTT を使用して Wio Terminal を接続する

前述のとおり、Wio Terminal と Microsoft Azure IoT Central 間の通信には MQTT を使用します。ただし、必要に応じて HTTP ブリッジを使用することも可能です。

pir

pir

Microsoft Azure IoT Central のセットアップ

まず、Microsoft Azure IoT Central にアクセスし、Microsoft アカウントにログインして、プロジェクト用の新しいアプリケーションを作成します。

ステップ 1. Azure IoT Central にログインする

公式の Azure IoT Central ウェブサイトにアクセスし、左側のナビゲーションメニューから Build をクリックし、Custom apps を選択します。

まだ Azure IoT Central にログインしていない場合は、この時点で登録/ログインを完了するよう求められます。

ステップ 2. Application name を入力し、Pricing planStandard 0 を選択します。アプリケーション名を入力すると、自動的にアプリケーション URL が作成されます。この例では、最小限のコストでタスクを完了します。

注記

Azure IoT Central を初めて使用する場合は、Free を選択することをお勧めします。これにより料金が発生しません。

ステップ 3. デバイステンプレートを作成する

左側のメニューバーで Device templates をクリックして、新しいデバイステンプレートを作成してください。

テンプレートとして Wio Terminal を選択してください。

その後、Create をクリックします。

これで、準備済みのテンプレートが作成されます。

ステップ 5. デバイスを作成する

左側のメニューバーで Devices -> Seeed Wio Terminal をクリックします。

New をクリックします。

Create ボタンをクリックしてデバイスの作成を完了します。

デバイスを作成すると、Device の下に作成したデバイスが表示されます。デバイスをクリックして、左上の Connect ボタンをクリックしてください。

ここで以下の情報が必要になります。

ID scope
Device ID
Primary key

この情報をメモしておいてください。次のステップで使用します。

Wio Terminal のセットアップ

ステップ 1. ファームウェアをコンピュータにダウンロードする

2 番目のファームウェアリリースである SenseCraft は、Azure IoT Central を最も簡単にサポートします。

Latest release の下で SenseCraft-vx.x.uf2 をクリックして .uf2 ファイルをダウンロードしてください。

ステップ 2. ファームウェアを Wio Terminal にアップロードする

Wio Terminal を PC に接続して電源を入れ、Bootloader モード に入ります。電源スイッチを「ON」位置からさらに下にスライドさせて離し、再度スライドさせて離します。

pir

注記

Wio Terminal が Bootloader モードに入ると、青色の LED が点滅とは異なる方法で呼吸するように点灯します。

PC のファイルエクスプローラーを開くと、Arduino という名前の新しい外部ドライブが表示されます。先ほどダウンロードした .uf2 ファイル をこの Arduino ドライブ にドラッグしてください。

これで、ファームウェアを Wio Terminal に正常にアップロードしました。

ステップ 3. Wi-Fi と Azure IoT の設定

SenseCraft ファームウェアを使用すると、Wio Terminal をコンピュータに接続した際に USB スティックが表示されます。

注記

これは、Wio Terminal をコンピュータに接続すると USB スティックが表示されることを意味し、サイドボタンを追加で 2 回切り替える必要はありません

この時点で、USB スティック内に config.txt ファイルが存在します。適切なテキストエディタで開き、必要な設定を追加してください。

SSID=WiFi_Name                        // ここに WiFi 名を入力してください
PASSWORD=WiFi_Password // ここに WiFi パスワードを入力してください
ID_SCOPE=Default_ID_Scope // ここに ID Scope を入力してください
DEVICE_ID=Device_ID // ここにデバイス ID を入力してください
PRIMARY_KEY=Primary_Key // ここにデバイスの Primary key を入力してください

上記を完了したら保存してください。Wio Terminal を再起動して設定を有効にします。

Microsoft Azure IoT Central でテレメトリデータを表示する

ステップ 1. Wio Terminal を WiFi に接続する

Network タブに入り、WiFi を選択します。

これで設定が読み込まれるのを待ちます。

WiFi設定が読み込まれると、まずWiFiネットワークに接続し、その後Azure IoT Centralに接続します。Azure IoT Centralとの接続が成功すると、以下の画面が表示されます。

ステップ 2. Wio Terminal データの解析

テンプレートに表示されるテンプレートスタイルを変更する必要があります。

SenseCraftのデータ型に適応し、適切なデータ表示を実現するために、以下の表に従って生データを入力する必要があります。

表示名名前機能タイプセマンティックタイプ
加速度 XIMU0テレメトリなし
加速度 YIMU1テレメトリなし
加速度 ZIMU2テレメトリなし
Lightテレメトリなし
Soundテレメトリなし
温度Temp_Humi0テレメトリなし
湿度Temp_Humi1テレメトリなし
CO2CO2_VOC0テレメトリなし
VOCCO2_VOC1テレメトリなし
土壌湿度Soilテレメトリなし
Vision AI 1Vision0テレメトリなし
Vision AI 2Vision1テレメトリなし
Vision AI 3Vision2テレメトリなし
Vision AI 4Vision3テレメトリなし
Vision AI 5Vision4テレメトリなし
Vision AI 6Vision5テレメトリなし
Vision AI 7Vision6テレメトリなし
Vision AI 8Vision7テレメトリなし
Vision AI 9Vision8テレメトリなし
Vision AI 10Vision9テレメトリなし

フォームの入力が完了したら、Save ボタンをクリックしてください。

左側のナビゲーションメニューから Overview をクリックします。

select a telemetry ドロップダウンメニューを展開し、可視化したいテレメトリを選択します。

Add tile をクリックすると、Azure IoT Centralの Dashboard にタイルが追加されます。

注意: タイルのサイズ変更や可視化の変更は、好みに応じて行うことができます。

Save をクリックし、次に Publish をクリックします。

以前訪れたAzure IoT Centralの Dashboard を開きます。左側のナビゲーションメニューから Devices をクリックします。デバイスの下に Seeed Wio Terminal が表示されます。それをクリックしてください。

以前に設定した デバイス名 のエントリをクリックします。

Raw data タブをクリックすると、すべてのテレメトリデータをリアルタイムで確認することができます。

技術サポートと製品ディスカッション

私たちの製品をお選びいただきありがとうございます!製品をご利用いただく際に、できるだけスムーズな体験をしていただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...