水冷キットインストールガイド

この記事では、Raspberry Pi 5用水冷キットのインストール手順を説明します。
水冷キットのインストールは以下の2つのパートに分かれています:
パート1: ウォーターポンプとラジエーターの接続
ステップ1: シリコンホースの取り付け

ウォーターポンプとラジエーターを図のように接続します。
ステップ2: ウォーターポンプに冷却液を追加
ヒント
- 冷却液を追加せずにウォーターポンプを起動しないでください。ポンプが損傷する可能性があります。
- 精製水またはコンピュータ用水冷システム専用の冷却液を使用することをお勧めします。
- 水道水を使用すると、ラジエーターが詰まる可能性があります。
- 冷却液を充填した後、装置は静かに動作します。騒音が大きい場合は、冷却液を追加する前に気泡を排出してください。
パート2: ラジエーターとRaspberry Pi 5の接続

シリコン製の放熱パッドが2セットあり、1セットは予備として用意されています。
No. 3、No. 4、No. 5のシリコン放熱パッドを区別してください:
No. 3のシリコン放熱パッドはNo. 4よりも厚く、No. 5のシリコン放熱パッドは面積が最も小さいです。
注記
放熱パッドにはプラスチックフィルムが付いています。使用時にはプラスチックフィルムを剥がすことに注意してください。
ステップ1: 底部クーラーの取り付け


ステップ2: 5つの放熱ゴムパッドを取り付け

プラスチックフィルムを剥がすことに注意してください。剥がさないと放熱効果に影響します。
シリコン放熱パッドを対応する位置に順番に貼り付けてください。





ステップ3: ネジとナットの取り付け


まず、ラジエーターの銅柱を取り付けます。

次に、ラジエーターをRaspberry Pi 5の上部に取り付けます。

最後に、背面プレートにネジを取り付けて締めます。

これらの予備部品が残ります。

これで完了です。水冷キットを起動して、Raspberry Pi 5を冷却できます。
技術サポートと製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品をスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートをご提供しています。お客様のニーズに応じた複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。