メインコンテンツまでスキップ

ODYSSEY 用 Coral Mini PCIe Accelerator

ODYSSEY X86J41x5 上の Coral Mini PCIe Accelerator は、既存のシステムや製品にエッジ TPU コプロセッサを提供する M.2 モジュールです。

エッジ TPU は Google によって設計された小型の ASIC で、低消費電力で高性能な機械学習推論を提供します。これは、1 秒間に 4 兆回の演算(テラオペレーション)を実行でき、1 テラオペレーションあたり 0.5 ワット(1 ワットあたり 2 テラオペレーション)を使用します。例えば、MobileNet v2 のような最先端のモバイルビジョンモデルを、ほぼ 400 fps で電力効率よく実行できます。このオンデバイス処理により、遅延が削減され、データプライバシーが向上し、常時高帯域幅接続の必要性がなくなります。

M.2 Accelerator はデュアルキー M.2 カード(B+M キー)で、互換性のある M.2 スロットに適合するよう設計されています。このフォームファクタにより、ARM および x86 プラットフォームへの簡単な統合が可能となり、組み込みプラットフォーム、ミニ PC、産業用ゲートウェイなどの製品にローカル ML アクセラレーションを追加できます。

enter image description here

特徴​

  • 高速な機械学習推論を実行
  • Debian Linux に対応
  • TensorFlow Lite をサポート
  • AutoML Vision Edge をサポート

仕様​

物理仕様値
寸法B+M キー: 22.00 x 80.00 x 2.35 mm
重量B+M キー: 5.8 g
ホストインターフェース
ハードウェアインターフェースM.2 B+M キー (M.2-2280-B-M-S3)
シリアルインターフェースPCIe Gen2 x1
動作電圧
DC 電源供給3.3V +/- 10 %
環境信頼性
温度-40 ~ 85°C(保管時) -20 ~ 70°C(動作時)
相対湿度0 ~ 100%(結露しないこと)
機械的信頼性
動作衝撃100 G, 11ms(持続)1000 G, 0.5 ms(ストレス)1000 G, 1.0 ms(ストレス)
動作振動(ランダム)0.5 Grms, 5 - 500 Hz(持続)3 Grms, 5 - 800 Hz(ストレス)
動作振動(正弦波)0.5 Grms, 5 - 500 Hz(持続)3 Grms, 5 - 800 Hz(ストレス)

ハードウェア概要​

はじめに​

ODYSSEY - X86J4105 を使う​

必要な材料

Coral Mini PCIe AcceleratorODYSSEY X86J41x5
今すぐ購入今すぐ購入

ハードウェア接続​

ハードウェア接続の手順は非常に簡単です。

  • ステップ 1. Coral Mini PCIe Accelerator を ODYSSEY - X86J41x5 に接続します。
  • ステップ 2. ODYSSEY - X86J41x5 に電源を接続します。
  • ステップ 3. ODYSSEY - X86J41x5 に電源とディスプレイを接続します。
  • ステップ 4. ODYSSEY - X86J41x5 にキーボードとマウスを接続します。
  • ステップ 5. ネットワークケーブルがある場合は、ODYSSEY - X86J41x5 に接続してください。

ソフトウェア​

ハードウェア接続が完了したら、次のステップはソフトウェアの問題を解決することです。ここでは、PCIe ドライバー、Edge TPU ランタイム、および TensorFlow Lite ランタイムをインストールする手順を説明します。

まず必要なのは Linux コンピュータです。以下の手順に従ってください。

  • x86-64、ARMv7 (32ビット)、または ARMv8 (64ビット) システムを選択できます。

    ODYSSEY - X86J41x5 に Linux OS (Ubuntu Desktop 18.04) をインストールする方法については、ブータブル USB ドライブを作成して Linux OS をインストールする方法を参照してください。

  • ODYSSEY X86J41x5 上で利用可能な Coral Mini PCIe Accelerator

  • Debian 6.0 Linux ディストリビューション以上、またはその派生版 (例: Ubuntu 10.0+)

  • Python 3.5 以上

Uディスクのブートディスクを作成し、Linux OS ファイルをインストールした後、次のステップに進むことができます。

1. PCIe ドライバーのインストール​

事前にビルドされた Apex ドライバーをインストールしている場合、Edge TPU が動作しなくなる可能性があるため、そのドライバーが問題を引き起こすかどうかを確認する必要があります。一部のドライバーにはバグがあり、これが原因で問題が発生することがあります。以下の手順に従って確認してください。

  1. 次のコマンドを使用して Linux カーネルのバージョンを確認します:

       uname -r 

    出力が 4.18 以下の場合、問題はなく、PCIe ドライバーのインストールをスキップできます。

  2. カーネルバージョンが 4.19 以上の場合、事前にビルドされた Apex ドライバーがインストールされているかどうかを確認します:

       lsmod | grep apex

    何も出力されない場合は問題なく、PCIe ドライバーのインストールを続行できます。

    Apex モジュール名が出力された場合は、ここで停止し、Apex と Gasket を無効化するための回避策に従ってください。

PCIe ドライバーを以下の手順でインストールします:

  1. モジュールを接続するホストシステムがシャットダウンされていることを確認します。

  2. Coral PCIe モジュールをホストシステムの B Key M.2 インターフェースに接続します (SATA_SSD M.2 インターフェースは Coral モジュールをサポートしていません)。

  3. システムを起動し、インターネット接続があることを確認します。その後、以下のコマンドを使用して Debian パッケージリポジトリをシステムに追加し、PCIe ドライバーをインストールします:

    echo "deb https://packages.cloud.google.com/apt coral-edgetpu-stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/coral-edgetpu.list

    curl https://packages.cloud.google.com/apt/doc/apt-key.gpg | sudo apt-key add -

    sudo apt update

    sudo apt-get install gasket-dkms
  4. 使用するユーザーアカウントに root 権限がない場合、以下の udev ルールを追加し、「apex」グループが存在すること、およびユーザーがそのグループに追加されていることを確認する必要があります:

    sudo sh -c "echo 'SUBSYSTEM==\"apex\", MODE=\"0660\", GROUP=\"apex\"' >> /etc/udev/rules.d/65-apex.rules"

    sudo groupadd apex

    sudo adduser $USER apex
  5. システムを再起動します。

  6. アクセラレータモジュールが検出されていることを確認します:

       lspci -x | grep 089a

    以下のような出力が表示されるはずです:

       03:00.0 System peripheral: Device 1ac1:089a

    「03」番号や「System peripheral」名はホストシステムによって異なる場合がありますが、「089a」というデバイスがリストされていれば問題なく次に進むことができます。

  7. PCIe ドライバーがロードされていることを確認します:

    ls /dev/apex_0

    以下のように名前がそのまま返されるはずです:

    /dev/apex_0

2. Edge TPU ランタイムのインストール​

Edge TPU ランタイムは Edge TPU と通信するために必要です。以下のコマンドを使用して、ホストコンピュータにインストールできます:

sudo apt-get install libedgetpu1-std

注意事項

USB Accelerator とは異なり、mini PCIe および M.2 アクセラレータは「低減」および「最大」クロック周波数用の異なるランタイムパッケージを使用しません。これらのデバイスはデフォルトで最大周波数で動作し、熱制限に基づく電力スロットリングを実行します。

3. TensorFlow Lite ライブラリのインストール​

TensorFlow の API をインストールする方法はいくつかありますが、Python を使用して始める場合、最も簡単な方法は tflite_runtime パッケージをインストールすることです。このパッケージは、Python で推論を実行するために必要な最小限のコード(主に Interpreter API)を提供し、ディスクスペースを大幅に節約できます。

インストールするには、TensorFlow Lite Python クイックスタートに従い、pip3 install コマンドを実行した後、このページに戻ってください。

4. TensorFlow Lite API を使用してモデルを実行する​

これで、Edge TPU 上で推論を実行する準備が整いました。以下の手順に従って、サンプルコードとモデルを使用して画像分類を実行してください:

  1. GitHub からサンプルコードをダウンロードします:
mkdir coral && cd coral

git clone https://github.com/google-coral/tflite.git
  1. 鳥の分類モデル、ラベルファイル、および鳥の写真をダウンロードします:
cd tflite/python/examples/classification

bash install_requirements.sh
  1. 鳥の写真を使用して画像分類器を実行します(図1参照):
python3 classify_image.py \
--model models/mobilenet_v2_1.0_224_inat_bird_quant_edgetpu.tflite \
--labels models/inat_bird_labels.txt \
--input images/parrot.jpg

以下のような結果が表示されるはずです:

INFO: Initialized TensorFlow Lite runtime.
----INFERENCE TIME----
Note: The first inference on Edge TPU is slow because it includes loading the model into Edge TPU memory.
11.8ms
3.0ms
2.8ms
2.9ms
2.9ms
-------RESULTS--------
Ara macao (Scarlet Macaw): 0.76562

おめでとうございます! TensorFlow Lite を使用して Edge TPU 上で推論を実行しました。

推論速度の変化を示すために、このサンプルでは同じ推論を5回繰り返します。各推論にかかった時間と、トップの分類結果(ラベル ID/名前および信頼スコア、0 から 1.0 の範囲)が表示されます。推論速度はホストシステムによって異なる場合があります。

上記の classify_image.py サンプルは TensorFlow Lite Python API を使用しています。動作の詳細については、classify_image.py のソースコードを確認し、TensorFlow Lite を使用した推論の実行について読んでください。

上記で使用した TensorFlow Lite API の代わりに、Edge TPU Python API を使用することもできます。この API は、画像分類や物体検出モデルでの推論を数行のコードで実行できる高レベルの API を提供します。たとえば、Edge TPU API を使用した classify_image.py の別バージョンを試してみてください。

また、C++ と TensorFlow Lite を使用して推論を実行することもできます。

リソース​

技術サポートと製品ディスカッション​

私たちの製品をお選びいただきありがとうございます!製品をご利用いただく際に、できるだけスムーズな体験を提供するために、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...