メインコンテンツまでスキップ

Wio Terminal PCモニター チュートリアル - サイバーパンクスタイル

プロジェクト概要

Wio Terminal をディスプレイ端末として使用し、コンピュータのさまざまなパフォーマンス指標をリアルタイムで監視するサイバーパンクスタイルのPCモニタリングシステムを作成します。

ハードウェア要件

  • Wio Terminal
  • USB-Cデータケーブル
  • Windowsを実行しているコンピュータ

ソフトウェア要件

  • VSCode + PlatformIOプラグイン
  • Python 3.x
  • Open Hardware Monitor(温度データを取得するため)

詳細な手順

1. 環境設定

  • Pythonパッケージをインストールします:

    pip install psutil pyserial GPUtil wmi pywin32
  • VSCodeプラグインをインストールします:

    1. PlatformIO IDEプラグインをインストール
    2. OpenHardwareMonitorをインストールして実行

2. プロジェクトを作成

  • PlatformIOプロジェクトを作成します:
    1. VSCodeを開く
    2. PlatformIOアイコンをクリック
    3. 「新しいプロジェクト」を選択
    4. 設定:
      • ボード: "Seeed Wio Terminal"
      • フレームワーク: "Arduino"

3. コード実装

(a) platformio.ini を設定

[env:seeed_wio_terminal]
platform = atmelsam
board = seeed_wio_terminal
framework = arduino
lib_deps =
[email protected]

(b) PCモニタリングスクリプト (pc_stats.py) を作成

import psutil
import serial
import time
import GPUtil
import socket
import wmi
from datetime import datetime

def get_cpu_temp():
try:
w = wmi.WMI(namespace="root\wmi")
temperature_info = w.MSAcpi_ThermalZoneTemperature()[0]
temp = float(temperature_info.CurrentTemperature) / 10.0 - 273.15
return max(0, min(temp, 100))
except Exception as e:
print(f"[WARN] CPU温度を読み取れません: {e}")
return 0.0

# シリアルポートを設定(必要に応じてCOMポートを変更)
ser = serial.Serial('COM10', 115200)
while True:
try:
# システムデータを取得
cpu_usage = psutil.cpu_percent()
ram_usage = psutil.virtual_memory().percent
cpu_temp = get_cpu_temp()
disk_usage = psutil.disk_usage('/').percent

# GPU情報を取得
try:
gpus = GPUtil.getGPUs()
gpu_usage = gpus[0].load * 100
gpu_temp = gpus[0].temperature
except:
gpu_usage = gpu_temp = 0

# データをWio Terminalに送信
data = f"{cpu_usage},{ram_usage},{cpu_temp},{gpu_usage},{gpu_temp},{disk_usage},{socket.gethostbyname(socket.gethostname())}\n"
ser.write(data.encode())
time.sleep(0.5)

except KeyboardInterrupt:
ser.close()
break

(c) Wio Terminal コード (main.cpp) を作成

#include <Arduino.h>
#include "TFT_eSPI.h"

TFT_eSPI tft;
int currentPage = 0;

// ボタンを定義
const int BTN_1 = WIO_KEY_A;
const int BTN_2 = WIO_KEY_B;
const int BTN_3 = WIO_KEY_C;

// PC状態構造体
struct PCStats {
int cpuUsage = 0;
int ramUsage = 0;
float cpuTemp = 0.0;
int diskUsage = 0;
int gpuUsage = 0;
float gpuTemp = 0.0;
char ipAddress[16] = "0.0.0.0";
unsigned long lastUpdate = 0;
} pcStats;

// 描画関数
void drawBox(int x, int y, int w, int h) {
tft.drawRect(x, y, w, h, TFT_GREEN);
}

void drawTitle(const char* title) {
tft.drawString("<<", 10, 10);
tft.drawString(title, 40, 10);
tft.drawString(">>", 270, 10);
drawBox(5, 5, 310, 230);
tft.drawLine(10, 30, 300, 30, TFT_GREEN);
}

// [その他の描画関数...]

void setup() {
Serial.begin(115200);
tft.begin();
tft.setRotation(3);
tft.setTextSize(2);

pinMode(BTN_1, INPUT_PULLUP);
pinMode(BTN_2, INPUT_PULLUP);
pinMode(BTN_3, INPUT_PULLUP);

drawPage(currentPage);
}

void loop() {
// データを受信して解析
if (Serial.available()) {
String data = Serial.readStringUntil('\n');
// データを解析...
}

// ボタン処理
if (digitalRead(BTN_1) == LOW) {
currentPage = 0;
drawPage(currentPage);
delay(200);
}
// [その他のボタン処理...]

// ディスプレイを更新
if (currentPage == 0) {
drawSystemStatus();
delay(100);
}
}

4. プロジェクトを実行

  1. コードをWio Terminalにアップロードします
  2. OpenHardwareMonitorを実行します
  3. Pythonスクリプトを実行します:
    python pc_stats.py
  4. Wio Terminalのボタンを使用してページを切り替えます:
    • ボタンA: システムステータス
    • ボタンB: パフォーマンスモニタリング
    • ボタンC: ネットワーク情報

カスタマイズの提案

  1. 表示スタイルの調整: 色(例: TFT_GREEN)、レイアウト、フォントサイズを変更する。
  2. アニメーションの追加: サイバーパンク風の演出を強化するためにアニメーション効果を追加する。
  3. 新機能の追加:
    • ネットワーク速度の監視
    • ディスクの読み書き速度
    • システムプロセス情報

トラブルシューティング

  1. シリアル接続の問題:

    • COMポートが正しいか確認する
    • ボーレート設定(115200)を確認する
  2. 温度読み取りの問題:

    • OpenHardwareMonitor が実行中であることを確認する
    • 管理者権限を確認する
  3. 表示の問題:

    • 表示座標が境界を超えていないか確認する
    • ゴースティングを防ぐために clearArea 関数を使用する

高度な最適化

  • データログ機能を追加する
  • 警告閾値を実装する
  • 表示テーマをカスタマイズする
  • グラフ表示を追加する
  • WiFi接続を有効にする

このプロジェクトは初心者に最適であり、拡張の余地がたくさんあります。基本機能から始めて、徐々に必要な機能を追加してください。


カーソルAI開発チュートリアル - Wio Terminal PCモニターを基に

1. カーソルAIの基本

1.1 プロジェクトの初期化

  1. カーソルエディタを開く。
  2. AIに作成したい内容を伝える:

    "PCのシステム情報をサイバーパンク風に表示するWio Terminalプロジェクトを作りたい。"

  3. AIが以下を支援:
    • プロジェクト構造の提案
    • 必要なファイルの作成
    • 初期コードの提供

1.2 コラボレーションモード

  • 明確かつ具体的に説明する: 一度に1つの機能に集中する。
  • 迅速にフィードバックを提供する: 問題が発生した場合はAIに知らせる。

2. 実践的なケーススタディ

2.1 基本的な表示機能の作成

良いプロンプト:

"CPU使用率、メモリ使用率、温度情報を表示するWio Terminalのプログラムを作るのを手伝ってください。"

  • AIが提供する内容:
    • 必要なヘッダーファイル
    • 基本的なコード構造
    • 表示機能の実装

2.2 特定の問題を解決する

例: 温度読み取りの問題を修正する
良いプロンプト:

"CPU温度の読み取りが0になっています。どうすれば修正できますか?"

  • AIの回答:
    1. 考えられる原因を分析
    2. 複数の解決策を提供
    3. 実装例を提示

2.3 表示効果の最適化

良いプロンプト:

"サイバーパンク風の表示を最適化するにはどうすればいいですか?"

  • AIが以下を提供:
    • デザインの提案
    • 特定のコードの実装

3. デバッグ技術

3.1 コードエラーの処理

  • コンパイルエラーが発生した場合、エラーメッセージをAIにコピーする:

    "コンパイル中にこのエラーが発生しました: [エラーメッセージ]"

  • AIが以下を行う:

    • エラー原因を分析
    • 修正方法を提供
    • 解決策を説明

3.2 ロジックの問題の処理

良い説明:

"画面上の数字が更新時にゴースティングしています。どうすれば修正できますか?"

  • AIのプロセス:
    1. 根本原因を理解する
    2. clearArea 関数を提案する
    3. 完全な解決策を提供する

4. ベストプラクティス

4.1 適切な質問をする

  1. 具体的に:
    • "特定の機能を実装したい。"
  2. コンテキストを提供する:
    • "A機能を実装しましたが、次にB機能を追加したいです。"
  3. 問題を明確に説明する:
    • "特定の問題が発生しました。エラーメッセージは[エラー内容]です。"

4.2 コードの最適化

  1. コードレビューを依頼する:
    • "このコードをレビューして改善点を提案してください。"
  2. パフォーマンスの最適化:
    • "このコードの実行速度が遅いです。どうすれば最適化できますか?"
  3. コードスタイルの改善:
    • "このコードをより読みやすく、保守しやすくするにはどうすればいいですか?"

4.3 機能拡張

  1. 段階的な開発:
    • "新しい機能を追加したいです。どこから始めればいいですか?"
  2. モジュール化の依頼:
    • "この機能を将来の拡張のためにモジュール化するにはどうすればいいですか?"

5. よくある落とし穴

5.1 避けるべきこと

  • 不明確な問題:
    • ❌ 「コードが動きません。どうすればいいですか?」
  • 不完全な情報:
    • ❌ 「エラーがあります。直してください。」
  • 範囲が広すぎる:
    • ❌ 「プロジェクト全体を完成させるのを手伝ってください。」

5.2 推奨される方法

  • 明確な問題の説明:
    • ✅ 「CPU使用率の値が常に0です。これを修正するにはどうすればいいですか?」
  • 完全な情報を提供する:
    • ✅ 「このエラーが発生しました: [完全なエラー情報]。使用しているライブラリのバージョンは: ...」
  • 合理的なタスク分割:
    • ✅ 「まず基本的な表示を実装し、その後段階的に他の機能を追加しましょう。」

6. 結論

  • 段階的な開発: 基本的な機能から始め、徐々に新しい機能を追加していきます。
  • タイムリーな問題解決: 問題が発生したらすぐに対処します。
  • 効果的なコミュニケーション: ニーズを明確に説明し、コンテキストを提供します。
  • 継続的な最適化: 定期的にコードを見直し、改善を行います。

このプロジェクトを開発することで、Cursor AIが開発効率を大幅に向上させることを実感できます。重要なのは、AIと効果的に協力する方法を学ぶことです。明確な質問と適切に定義された要件が、より良い結果を得る助けとなります。

Loading Comments...