メインコンテンツまでスキップ

DSO Nano/開発

DSO Nanoの開発(または開発に関する)リソース。

ファームウェア開発

  • ソースコードを取得してビルドする

Building the source with gccをご覧ください。IARでビルドする場合は、以下のリンクセクションを参照してください。

  • パッチを提供する

DSO Nanoフォーラムであなたの変更を共有してください。最適なのは、gitリポジトリからの「diff」を投稿することです。例えば、「git diff > mypatch.diff」を実行し、mypatch.diffを投稿することで、コード全体をアップロードする代わりになります。さらに良いのは、gitを学び、実際のパッチシリーズを作成することです。または、自分のgitリポジトリをどこか(gitourious.org、github.comなど)に公開することもできます。

デバッグ

リンク

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...