メインコンテンツまでスキップ

OpenOCD と gdb を使用したデバッグ

OpenOCD 4.0 以降を使用してください。

この例では、コンピュータとデバッグ対象のデバイス(または開発ボード)の間に Segger J-Link 互換の JTAG アダプタがあることを前提としています。代わりに SWD(ST-Link)アダプタを使用することも可能です。その場合は OpenOCD 0.7 以降を使用してください。

ハードウェアに対応する設定ファイルを使用して OpenOCD サーバーを起動します:

openocd -f interface/jlink.cfg -f target/stm32.cfg

または、SWD を使用している場合:

openocd -f interface/stlink-v2.cfg -f target/stm32f1x_stlink.cfg

別のウィンドウで、OpenOCD との対話型セッションを開始します:

telnet localhost 4444

以下のコマンドを実行することで、「ターゲットが停止していない」エラーやその他の問題を回避できるようです:

reset_config trst_and_srst

ターゲット(ARM プロセッサ)を停止します:

reset halt

まだバイナリをフラッシュしていない場合(例えば dfu-util を使用していない場合)、以下のように JTAG 経由でフラッシュできます:

reset init
flash write_image erase dso-lib.hex 0 ihex
reset halt

3つ目のウィンドウで gdb または gdbtui を起動します:

arm-none-eabi-gdb
(gdb) file dso-lib.elf
(gdb) target remote localhost:3333"
(gdb) load dso-lib.elf

これで実行およびデバッグが可能になります:

(gdb) set $pc = Reset_Handler
(gdb) display/i $pc
(gdb) stepi

技術サポートと製品に関するディスカッション

技術的な問題がある場合は、フォーラムに問題を投稿してください。
弊社製品をお選びいただきありがとうございます!お客様が弊社製品をスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なるニーズや好みに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...