メインコンテンツまでスキップ

DSO Quad:Beta HW

この情報は2011年初頭のものです。リテール版(HW 2.6)には適用されません。

ベータテスターへの注意

ベータデバイスの製品ページはこちら: TES101D2Pで確認できます。

  1. これは約300台の先行予約販売です。出荷予定時期は3月初旬ですが、中国の春節の影響で遅れる可能性がありますのでご注意ください。

  2. このバッチはベータテスト用です。各ユニットを慎重に検査しますが、ハードウェア設計や製造上の欠陥が存在する可能性があります。慎重に使用し、実験目的のみにご利用ください。

  3. ご支援いただきありがとうございます。皆様のご意見をお聞きしたいと思います!このページにヒントを自由に投稿してください。

  4. DSO Quad以外の商品を購入しないでください。DSO Quadが準備できるまで、在庫のある他の商品は発送しません。

よくある質問

  1. これはベータ版ですが、バグが見つかった場合、デバイスはファームウェアのアップグレード(USB経由)が可能ですか?

    回答: もちろんです。ファームウェアを内部USBディスクにコピーし、起動時に「>」を押すことでアップグレードできます。

  2. ハードウェアのバグが見つかった場合、どのように対処しますか? ベータ製品を返品して製品版と交換できますか? 各ユニットの主要機能をテストして確認します。製品版と交換する場合は、送料と価格差を負担していただく必要があります。ベータテストのリスクをご理解ください。

  3. ベータ版の出荷について、3月と1月20日の2つの記述がありますが、どちらが正しいですか?

    回答: 部品不足と観察されたバグのため、ベータバッチのためにもう一度改訂が必要です。出荷は2月下旬または3月初旬になります。

  4. ベータ版であっても、300台を販売するのであれば、ドキュメントに時間をかけるべきですし、少なくとも動作する製品を販売すべきです(3ヶ月から1年の保証を付けるのが妥当ではありませんか?)。あなた自身が信頼していないものを買うつもりはありません!

保証情報はこちらに記載されています:https://www.seeedstudio.com/page.html?id=20。ドキュメントは準備中であり、いくつかのビデオやデモンストレーションが近日中に投稿される予定です。ありがとうございます!

  1. フラッシュストレージは何ですか?また、(Seeedによる、または自分で変更して)より大きなものにすることは可能ですか?特にファームウェアの自動検出機能がある場合。SDカードサポートがない場合、スクリーンやアプリを保存するのに制限があるように思えます。

  2. ユーザーアプリケーションは何ですか?

    回答: [公式回答なし] 私の知る限りでは、U-Diskに保存した異なるアプリケーションを起動する可能性があります。このページにユーザーアプリケーションのアイデアを収集するセクションを追加します。

  3. バッテリー寿命はどのくらいですか?

    回答: 60%のLCD輝度で8時間連続動作します。ディスプレイの自動オフは5分で、後のファームウェアで調整可能です。

関連リンク

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...