メインコンテンツまでスキップ

DSO Quad:ファームウェアのビルド

DSO Quadファームウェアをソースからビルドする

このページには現在、Debian上でのGCCに関する情報のみが記載されています。他の環境の設定方法をご存知の場合は、ぜひ情報を追加してください。

GCCとDebianを使用する

apt-get install --no-install-recommends  build-essential autoconf flex bison texinfo libncurses5-dev libgmp3-dev libmpfr-dev libmpc-dev libftdi-dev
cd
git clone git://github.com/esden/summon-arm-toolchain.git
cd summon-arm-toolchain
$EDITOR summon-arm-toolchain

..そして、以下の設定が有効であることを確認してください:

 TARGET=arm-none-eabi
USE_LINARO=1
LIBSTM32_EN=1
DEFAULT_TO_CORTEX_M3=1

..その後:

 ./summon-arm-toolchain

ツールチェーンは~/sat/にインストールされます。次に:

cd
git clone [https://github.com/tmbinc/dsoquad](https://github.com/tmbinc/dsoquad)
cd dsoquad/src/app
PATH=$PATH:~/sat/bin make

そのディレクトリ内にアップロード用の.hexファイルが生成されているはずです。

ディスク使用量

$ du -sh  summon-arm-toolchain/  sat/  dsoquad/
117M summon-arm-toolchain/
229M sat/
1.9M dsoquad/

技術サポートと製品に関するディスカッション

技術的な問題がある場合は、フォーラムに問題を投稿してください。
弊社製品をお選びいただきありがとうございます!お客様が弊社製品をスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お客様の好みやニーズに応じた複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...