メインコンテンツまでスキップ

DashCamNet と PeopleNet を使用した Jetson Xavier NX マルチカメラ

はじめに​

現在、自動運転、車載記録、違反監視の分野では、車両情報、車両ナンバープレート、周囲の障害物を識別するために人工知能を活用することが多くなっています。Nvidia NGC が提供する大量の事前訓練済みモデルのおかげで、これらの複雑なタスクをより簡単に実行できるようになりました。

AI/機械学習モデルをゼロから作成するには、多くの時間とコストがかかります。転移学習は、既存のニューラルネットワークモデルから学習した特徴を新しいモデルに抽出するために使用できる人気の技術です。NVIDIA TAO(Train, Adapt, and Optimize)Toolkit は、NVIDIA TAO の CLI および Jupyter ノートブックベースのソリューションで、AI/深層学習フレームワークの複雑さを抽象化し、ゼロから訓練する場合と比較してわずかなデータ量で高品質な NVIDIA 事前訓練済み AI モデルを微調整できます。

TAO Toolkit は、EfficientNet、YOLOv3/v4、RetinaNet、FasterRCNN、UNET など、100 以上の NVIDIA 最適化モデルアーキテクチャとバックボーンの組み合わせもサポートしています。

NVIDIA のリポジトリと Tomasz のプロジェクトのおかげで、Jetson Xavier NX にデプロイされたマルチカメラで車両と人物を検出します。Jetson SUB Mini PC はこのデモに適しています。

NVIDIA TAO Toolkit は以前 NVIDIA Transfer Learning Toolkit(Tlt)と呼ばれていました。

pir

必要な材料​

ハードウェアセットアップ​

pir

pir

  • HDMI、DP または eDP インターフェースを持つディスプレイ
  • Linux ディストリビューション OS を搭載した PC

ソフトウェアセットアップ​

  • Jetson Xavier NX 用 Jetpack 4.5 または 4.6
  • Docker
  • DeepStream
  • TAO Toolkit
  • Pypi(python3-pip)と仮想環境を含む Python3.6
  • NVIDIA Container Toolkit

ソフトウェアのインストール方法は以下の手順で説明します。

事前インストール​

プロジェクトを開始する前に、Ubuntu に Docker Engine をインストールする必要があります。Docker Engine をインストールする方法はいくつかあり、ニーズに応じていずれかの方法を選択できます。すでにセットアップしている場合は、この手順をスキップできます。

  • ほとんどのユーザーは、インストールとアップグレードタスクを簡単にするために Docker のリポジトリをセットアップ してそこからインストールします。これが推奨されるアプローチです。
  • 一部のユーザーは DEB パッケージをダウンロードして 手動でインストール し、アップグレードを完全に手動で管理します。これは、インターネットにアクセスできないエアギャップシステムに Docker をインストールする場合などに有用です。
  • テストおよび開発環境では、一部のユーザーは自動化された 便利スクリプト を使用して Docker をインストールすることを選択します。

ここでは最初の方法を使用します。docker をインストールする前に、そのバージョンが最新であることを確認する必要があります。古いバージョンの名前は docker、docker.io、または docker-engine である可能性があり、以下のコマンドを使用して確認できます:

sudo apt-get purge docker docker-engine docker.io containerd runc

Dockerをアンインストールする際、/var/lib/docker/の内容(イメージ、コンテナ、ボリューム、ネットワークを含む)はすべて保持されます。クリーンインストールから始めたい場合は、このページの下部にあるDocker Engineのアンインストールセクションを参照してください。

リポジトリを使用したDockerのインストール​

新しいホストマシンにDocker Engineをインストールする前に、Dockerリポジトリをセットアップする必要があります。その後、リポジトリからDockerをインストールおよび更新できます。

  • ステップ1. aptパッケージでリポジトリをセットアップ

aptパッケージインデックスを更新し、aptがHTTPS経由でリポジトリを使用できるようにするパッケージを以下のコマンドでインストールします:

 sudo apt-get update
sudo apt-get install \
ca-certificates \
curl \
gnupg \
lsb-release

DockerのオフィシャルGPGキーを追加:

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg

以下のコマンドを使用してstableリポジトリを設定してください。nightlyまたはtestリポジトリを追加するには、以下のコマンドのstableという単語の後にnightlyまたはtest(または両方)という単語を追加してください。nightlyおよびtestチャンネルについてはこちらで詳しく学ぶことができます。

 echo \
"deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
$(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
  • ステップ 2. Docker エンジンをインストールする

apt パッケージインデックスを更新し、以下のコマンドで Docker エンジンと containerd の最新バージョンをインストールします:

 sudo apt-get update
sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

hello-worldイメージを実行してDocker Engineが正しくインストールされているかどうかを確認できます。

 sudo docker run hello-world
  • ステップ 3. 以下のプロセスで非rootユーザーとしてDockerを管理します。

dockerグループを作成します。

sudo groupadd docker

ユーザーを docker グループに追加します。

sudo usermod -aG docker $USER

ログアウトして再度ログインし、グループメンバーシップを再評価してください。

hello-worldを実行して、sudoなしでdockerコマンドを実行できることを確認してください

docker run hello-world
  • ステップ 4. 以下のプロセスでNVIDIA Container Toolkitをセットアップします:

stableリポジトリとGPGキーをセットアップします:

distribution=$(. /etc/os-release;echo $ID$VERSION_ID) \
&& curl -s -L https://nvidia.github.io/nvidia-docker/gpgkey | sudo apt-key add - \
&& curl -s -L https://nvidia.github.io/nvidia-docker/$distribution/nvidia-docker.list | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nvidia-docker.list

パッケージリストを更新し、nvidia-docker2パッケージ(および依存関係)をインストールします:

sudo apt-get update
sudo apt-get install -y nvidia-docker2

デフォルトランタイムを設定した後、インストールを完了するためにDockerデーモンを再起動します:

sudo systemctl restart docker

はじめに​

NVIDIA GPU Cloud CLI ARM64 Linux のインストール​

NVIDIA GPU Cloud (NGC) CLI は、NGC Container Registry 内の Docker コンテナを管理するための Python ベースのコマンドラインインターフェースです。NGC CLI を使用すると、ジョブの実行や組織およびチーム空間内の Docker リポジトリの表示など、NGC ウェブサイトから利用可能な多くの同じ操作を実行できます。

  • ステップ 1. Download CLI ページに移動し、バイナリを含む zip ファイルをダウンロードします。ARM64 用の NGC CLI バイナリは Ubuntu 18.04 以降のディストリビューションでサポートされています。

pir

  • ステップ 2. zip ファイルを権限のあるディレクトリに転送し、解凍して最後にバイナリを実行します。

また、実行権限のあるディレクトリに移動してから以下のコマンドを実行することで、コマンドラインからダウンロード、解凍、インストールを行うこともできます:

wget -O ngccli_arm64.zip https://ngc.nvidia.com/downloads/ngccli_arm64.zip && unzip -o ngccli_arm64.zip && chmod u+x ngc

バイナリのmd5ハッシュをチェックして、ダウンロード中にファイルが破損していないことを確認します:

md5sum -c ngc.md5
  • ステップ 3. 現在のディレクトリをパスに追加します:
echo "export PATH=\"\$PATH:$(pwd)\"" >> ~/.bash_profile && source ~/.bash_profile

NGC CLIを使用してコマンドを実行するために、設定を行う必要があります。

  • ステップ4. 以下のコマンドを入力し、プロンプトが表示されたらAPIキーを含めてください:
ngc config set

NGC API キー生成​

NGC CLI を設定するには API キーが必要です。NGC ウェブサイトから生成できます。

  • ステップ 1. ウェブサイトに移動し、「Sign In/Sign Up」をクリックします。

pir

  • ステップ 2. NVIDIA 開発者としてアカウントを登録します。

pir

  • ステップ 3. 続行するアカウントを選択します。

pir

  • ステップ 4. ページの右上角にある「Setup」をクリックします。

pir

  • ステップ 5. 「Get API Key」を選択します。

pir

  • ステップ 6. 「Generate API Key」をクリックします。

pir

  • ステップ 7. API キーがページの下部に表示されます。

pir

TAO Toolkit のインストール​

最初に Python3 と python3-pip をインストールする必要があります:

sudo apt install -y python3 python3-pip

TAO Toolkitは、NVIDIA PyIndexでホストされているPython pipパッケージです。このパッケージは、内部でdocker restAPIを使用してNGC Dockerレジストリと連携し、基盤となるdockerコンテナをプルして実行します。前のステップで、すでにNGCアカウントを設定し、それに関連付けられたAPIキーを生成しました。インストール前提条件セクションについて詳しく知りたい場合は、NGCアカウントの作成とAPIキーの取得に関する詳細をクリックして確認できます。

仮想環境 - Virtualenv​

仮想環境は、Pythonの独立した作業コピーであり、他のプロジェクトに影響を与えることなく特定のプロジェクトで作業することができます。例えば、Django 1.0を必要とするプロジェクトを処理しながら、Django 1.3を必要とするプロジェクトで作業することができます。独立したPython環境を作成するには、こちらをクリックしてください。

まず仮想環境を設定してからTAO Toolkitをインストールすることを強く推奨します。

  • pipを使用してvirtualenvをインストールできます:
pip install virtualenv
  • Create a virtual environment:
virtualenv venv

Pythonのコピーを、コマンドを実行したディレクトリに作成し、venvという名前のフォルダに配置します。

  • 仮想環境をアクティベートします:
source venv/bin/activate
  • 仮想環境での作業を一時的に終了する場合は、それを無効化できます:
deactivate

これにより、システムのデフォルトPythonインタープリターとそのインストール済みライブラリに戻ります。

仮想環境を削除するには、そのフォルダを削除するだけです。

virtualenvwarpper

しかし、しばらくすると、システム全体に多くの仮想環境が散らばってしまい、それらの名前や配置場所を忘れてしまう可能性があります。そのため、virtualenvwrapperを使用します。virtualenvwrapperは、仮想環境での作業をより快適にするコマンドセットを提供します。また、すべての仮想環境を一箇所に配置します。

インストールできます(virtualenvが既にインストールされていることを確認してください):

pip install virtualenvwrapper
export WORKON_HOME=~/Envs
source /usr/local/bin/virtualenvwrapper.sh

より詳細な情報については、Full virtualenvwrapper install instructions を参照してください。)

virtualenvwrapperを使用してPython virtualenvを設定するには、このリンクの手順に従ってください。

仮想環境でのPythonバージョンの設定​

  • ステップ 1. virtualenv と virtualenvwrapper のインストール手順に従った後、virtualenv でPythonバージョンを設定します。これは以下のいずれかの方法で実行できます:

  • VIRTUALENVWRAPPER_PYTHON という環境変数を定義します。この変数は、ローカルマシンにpython3バイナリがインストールされているパスを指す必要があります。デフォルトでPython virtualenv を設定するために、.bashrc または .bash_profile に追加することもできます。

export VIRTUALENVWRAPPER_PYTHON=/usr/bin/python3
  • virtualenvwrapper ラッパーを使用して virtualenv を作成する際に python3 バイナリのパスを設定する
mkvirtualenv launcher -p /path/to/your/python3
  • ステップ 2. virtualenv にログインすると、コマンドプロンプトに仮想環境の名前が表示されるはずです
   (launcher) py-3.6.9 desktop:
  • ステップ 3. セッションが完了したら、deactivate コマンドを使用して virtualenv を無効化できます:
deactivate
  • ステップ 4. この作成された virtualenv 環境は workon コマンドを使用して再インスタンス化することができます。

    workon launcher

TAOパッケージのインストール​

  • ステップ1. 必要な環境はすでに設定済みです。次のコマンドでnvidia-taoというTAO Launcher Pythonパッケージをインストールできます。

    pip3 install nvidia-pyindex
    pip3 install nvidia-tao
  • ステップ 2. tao コマンドを使用してエントリーポイントを呼び出します。

tao --help

上記コマンドのサンプル出力は以下の通りです:

usage: tao [-h]
{list,stop,info,augment,bpnet,classification,detectnet_v2,dssd,emotionnet,faster_rcnn,fpenet,gazenet,gesturenet,
heartratenet,intent_slot_classification,lprnet,mask_rcnn,punctuation_and_capitalization,question_answering,
retinanet,speech_to_text,ssd,text_classification,converter,token_classification,unet,yolo_v3,yolo_v4,yolo_v4_tiny}
...

Launcher for TAO

optional arguments:
-h, --help show this help message and exit

tasks:
{list,stop,info,augment,bpnet,classification,detectnet_v2,dssd,emotionnet,faster_rcnn,fpenet,gazenet,gesturenet,heartratenet
,intent_slot_classification,lprnet,mask_rcnn,punctuation_and_capitalization,question_answering,retinanet,speech_to_text,
ssd,text_classification,converter,token_classification,unet,yolo_v3,yolo_v4,yolo_v4_tiny}
  • ステップ 3. タスクの下で、ランチャーから呼び出し可能なすべてのタスクを確認できることに注意してください。以下は、TAO Launcherを使用して起動されたコマンドの処理に役立つ具体的なタスクです:

    • list
    • stop
    • info

注意: ターミナルで「bash: Cannot find tao」と表示される場合は、次のコマンドを使用してください:

export PATH=$PATH:~/.local/bin
tao --help

DeepStream5のインストール​

  • ステップ1. /etc/apt/sources.list.d/nvidia-l4t-apt-source.listを編集し、.6を.5に置き換えます:
deb https://repo.download.nvidia.com/jetson/common r32.5 main
#deb https://repo.download.nvidia.com/jetson/common r32.6 main
deb https://repo.download.nvidia.com/jetson/t194 r32.5 main
#deb https://repo.download.nvidia.com/jetson/t194 r32.6 main
  • ステップ 2. sudo apt update と入力し、再度 DeepStream 5.1 のインストールを試してください。

その後、以下のコマンドでインストールしてください:

sudo -H pip3 install pyds-ext

詳細については、以下のリンクをご確認ください:

Jetson Multicamera Pipelines のインストールとクイックスタート​

最後に、典型的なマルチカメラパイプライン、つまり N×(capture)->preprocess->batch->DNN-> your application logic here ->encode->file I/O + display を構築します。内部で gstreamer と deepstream を使用し、jetmulticam パッケージを通じて Python でパイプラインを設定するプログラマティックアクセスを提供します。

このプロジェクトは、最小限の CPU 使用量で Nvidia HW アクセラレーションを活用します。例えば、わずか 16.5% の CPU 使用量で 6 つのカメラストリームでリアルタイムオブジェクト検出を実行できます。画像データ(np.array 経由)およびオブジェクト検出結果にアクセスすることで、Python で独自のロジックを簡単に構築できます。

  • ステップ 1. 以下のコマンドで Jetson Multicamera Pipelines をインストールします:
git clone https://github.com/NVIDIA-AI-IOT/jetson-multicamera-pipelines.git
cd jetson-multicamera-pipelines
bash scripts/install_dependencies.sh
sudo -H pip3 install Cython
sudo -H pip3 install .
  • ステップ 2. あなたのカメラで例を実行する:
source scripts/env_vars.sh 
cd examples
sudo -H python3 example.py

これは 'example.py' です。単眼カメラまたはマルチカメラのどちらにも適用できます。

import time
from jetmulticam import CameraPipelineDNN
from jetmulticam.models import PeopleNet, DashCamNet

if __name__ == "__main__":

pipeline = CameraPipelineDNN(
cameras=[2, 5, 8],
models=[
PeopleNet.DLA1,
DashCamNet.DLA0,
# PeopleNet.GPU
],
save_video=True,
save_video_folder="/home/nx/logs/videos",
display=True,
)

while pipeline.running():
arr = pipeline.images[0] # np.array with shape (1080, 1920, 3), i.e. (1080p RGB image)
dets = pipeline.detections[0] # Detections from the DNNs
time.sleep(1/30)

これは以下のようなマルチカメラの結果です:

その他

サポートされているモデル/アクセラレータがさらにあります:

pipeline = CameraPipelineDNN(
cam_ids = [0, 1, 2]
models=[
models.PeopleNet.DLA0,
models.PeopleNet.DLA1,
models.PeopleNet.GPU,
models.DashCamNet.DLA0,
models.DashCamNet.DLA1,
models.DashCamNet.GPU
]
# ...
)

注意: ターミナルで "EGL Not found" と表示される場合は、EGLDeviceを確認してください。

技術サポート & 製品ディスカッション​

弊社製品をお選びいただき、ありがとうございます!お客様の製品体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供いたします。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャンネルをご用意しています。

Loading Comments...