注記
この文書は AI によって翻訳されています。内容に不正確な点や改善すべき点がございましたら、文書下部のコメント欄または以下の Issue ページにてご報告ください。 https://github.com/Seeed-Studio/wiki-documents/issues
ローカルでWikiプラットフォームをデプロイする
1. リポジトリをフォークしてダウンロードする
a. Seeed Studio WikiプラットフォームのGithubリポジトリにアクセスし、自分のアカウントに「wiki-documents」リポジトリをフォークしてください。

b. ファイルをローカルPCにダウンロードしてください。gitをインストールしていない場合は、こちらからダウンロードできます。
git clone {あなたのリポジトリ}

2. node.jsをダウンロードする
お使いのオペレーティングシステム(Windows、Mac)に応じてnode.jsをダウンロードしてください。
v20.18.1 (LTS)バージョンのnode.jsをインストールしてください。そうしないと、インストールプロセス中にエラーが発生する可能性があります。
3. Visual Studio Codeをダウンロードする
お使いのオペレーティングシステム(Windows、Mac)に応じてVisual Studio Codeをダウンロードしてください。
4. Yarnをインストールする
"Visual Studio Code"を開き、以下のコマンドを使用してYarnをインストールしてください。
npm install --global yarn
詳細についてはこちらをご確認ください。
5. Yarnを使用して依存関係を自動的にインストールする
yarn
Windowsオペレーティングシステムを使用している場合は、「Powershell」を「Command Prompt(cmd)」に変更してからyarnを実行してください。
6. Yarnを使用してローカルでWikiプラットフォームをビルドする
yarn start