メインコンテンツまでスキップ

Eclipse IDE for RePhone Kit

RePhoneは、興味深いプロジェクトを始めるための学習ツールとなることができます。現在、RePhoneはさまざまな開発環境と開発言語をサポートしており、Eclipse IDEやArduino IDEを使用してC/C++でアプリケーションを構築したり、LuaやJavaScriptで開発することができます。

このWikiは、Eclipse IDEを使用してRePhoneプロジェクトを開始するためのユーザーガイドです。

製品バージョン注文
RePhone core 2G-Atmel32u4 v1.0購入する
RePhone core 2G-AtmelSAMD21購入する

Eclipse IDE for RePhoneのダウンロード​


RePhone用のArduino IDEをダウンロードする前に、以下の条件を満たしたPCを用意してください:

  • オペレーションシステム: Microsoft Windows XP、Vista、7または8

  • Eclipse IDE: Indigo (3.7) with CDT 8.0.2.

以下のアイコンをクリックして、公式EclipseウェブサイトからEclipse IDE for C/C++ Developersをダウンロードしてインストールしてください。IDEのインストールには、適切なJAVA SE Development Kit 8がPCにインストールされている必要があります。

Eclipseプラグインのインストール: LinkIt Assist 2502 SDK 2.0.46​


RePhoneとEclipse IDEを利用するには、LinkIt Assist 2502 EclipseプラグインをEclipse IDEと同じフォルダにインストールする必要があります(‘eclipse.exe’がある場所)。

LinkIt Assist 2502 SDK 2.0.46をインストールするには、以下の手順を実行してください:

ステップ1. LinkIt Assist 2502 SDK 2.0.46 zipファイルをダウンロードします。

ステップ2. LinkIt Assist 2502 SDK 2.0.46 zipファイルの内容を解凍します。SDKにはEclipseプラグイン以外にもツールが含まれているため、内容を恒久的な場所に解凍することを検討してください。一時的な場所に解凍した場合、インストーラーは恒久的な場所に移動するオプションを提供します。

ステップ3. Eclipse IDEが実行されていないことを確認します。

ステップ4. LinkIt Assist 2502 SDK 2.0.46インストーラー‘InstallPlugins.exe’を実行します。以下の図を参照してください:

ステップ5. ウェルカムページで‘Next’をクリックします。

ステップ6. Eclipse IDEの場所を選択するよう求められます。‘Browse’をクリックして、Eclipse IDEをインストールしたフォルダ(‘Eclipse IDE for C/C++ Developer’をインストールした指定フォルダ)を探します。‘OK’をクリックして‘Next’をクリックします。

ステップ7. SDKを恒久的な場所に移動する場合、一時的な場所にzipファイルを解凍した場合は‘Move LinkIt Assist 2502 2.0 package to new folder’をチェックします。‘Browse’をクリックしてSDKを保存する恒久的な場所を選択します。その後‘Next’をクリックして次のステップに進みます。

ステップ8. SDKのインストール準備画面で、選択した場所が正しいか確認し、‘Install’をクリックします。

ステップ9. インストールの最後のステップで、初めてLinkIt SDKをインストールする場合は‘Install the MediaTek USB Driver’をチェックし、‘Finish’をクリックしてインストールを完了します。

ステップ10. プラグインのインストールが完了すると、Eclipse IDEをインストールした場所に‘LINKIT_ASSIST_SDK’という名前のフォルダが作成されます。

Eclipseウィンドウを開いて"eclipse.exe"を実行すると、プラグインが表示されます。以下のセクション "Create Your First Project: Hello World" のステップ8を参照してください。

ファームウェアの更新/フラッシュ​


注意: ファームウェアをフラッシュすると、RePhone に保存されているすべての設定やファイル(画像、音楽など)が削除されます。フラッシュ/更新を行う前に、この点を十分に理解していることを確認してください。

RePhone に興奮して、すぐにプログラミングを始めたい気持ちはわかりますが、その前に、コアモジュールである Xadow GSM+BLE のファームウェアが、インストールした LinkIt Assist SDK に対応していることを確認する必要があります。

ここでは、RePhone のファームウェアを更新/フラッシュする2つの方法を紹介します。

LinkIt Assist SDK の内蔵ファームウェアアップデーターを使用する方法​


ステップ 1. まず、Xadow GSM+BLE が PC から切断されていることを確認し、GitHub から 最新の RePhone SDK をダウンロードして解凍します。

ステップ 2. インストールした SDK フォルダ内の ‘FirmwareUpdater.exe’ を起動します。このファイルは、’eclipse\LINKIT_ASSIST_SDK\tools\FirmwareUpdater\FirmwareUpdater.exe’ のパスにあります。

ステップ 3. LinkIt Firmware Updater ウィンドウで、プラットフォームとしてプルダウンリストから ‘Others’ を選択します。その後、...\SEEED02A_DEMO_PCB01_gprs_MT2502_S00.MAUI_11CW1418SP5_W15_29.bin\SEEED02A_DEMO_BB.cfg を指定します。

ステップ 4. 緑色の更新ボタンをクリックし、画面上の2つの手順に従います。この際、Xadow GSM+BLE が バッテリーに接続されている(電源が入っている) 状態で PC に接続してください。

ステップ 5. ダウンロードが完了するまで待ちます。

ステップ 6. ファームウェアの更新が完了すると、Download Complete ページで確認されます。「OK」をクリックしてアップデーターを終了します。

最初のプロジェクトを作成する: Hello World​


ステップ 1. もう少しです! eclipse.exe を起動します。Eclipse IDE を初めて使用する場合、Eclipse プロジェクト用の Workspace を選択するよう求められます。Workspace Launcher で Browse をクリックし、適切な場所を Workspace として選択します。Eclipse IDE をインストールした場所と同じ場所を Workspace に設定することをお勧めします。

ステップ 2. 新しい RePhone アプリケーションを作成するには、Eclipse の File メニューで new を選択し、Other をクリックします。または、CTRL+N のショートカットキーを使用することもできます。

ステップ 3. 新しいウィンドウで、LinkIt Assist 2502 SDK 2.0 フォルダを展開し、Application(*.vxp) を選択します。

ステップ 4. 次に、LinkIt Assist 2502 SDK 2.0 Wizard に進みます。

  • 新しいプロジェクトの名前を入力します。この例では "hello_world" と名付けます。

  • Hardware Platform のプルダウンメニューで LinkIt Assist 2502 を選択します。

  • Empty Application をチェックします。

  • Finish をクリックしてセットアップを完了します。

ステップ 5. おめでとうございます! XD 最初のプロジェクトが作成されました! C/C++ Projects ペインからプロジェクトを開き、"hello_world.c" ファイルをダブルクリックします。以下のように表示されます。

ステップ 6. アプリケーションをアップロードする前に、以下を行う必要があります。

  • RePhone を起動するために、バッテリーを Xadow GSM+BLE のバッテリーソケットに接続し、電源キー(PWR)を2秒間押し続けて 電源を入れます(LED インジケーターが 緑色 に点灯します)。

  • 次に、Micro USB ケーブルを使用して RePhone を PC に接続します。

ステップ 7. デバイスマネージャー を開いて COM ポートを確認します。2つの COM ポート が表示されます(PC によって COM 番号は異なる場合があります)。

  • MTK USB Debug Port(COM4) はログ用(シリアルモニターでメッセージを表示するなど)に使用されます。

  • MTK USB Modem Port(COM5) はコードのアップロードに使用されます。

デバイスマネージャー を開くには、スタート ボタンをクリックし、コントロールパネル をクリックし、システムとセキュリティ をクリックしてから、システム の下にある デバイスマネージャー をクリックします。管理者パスワードや確認を求められた場合は、パスワードを入力するか確認を行います。以下の画像を参照してください。

ステップ 8. もう少しです! "hello_world.c" に以下のコードを入力します:

#include "vmsystem.h"
#include "vmtype.h"
#include "vmlog.h"
#include "vmtimer.h"
#include "ResID.h"
#include "hello_world.h"

VM_TIMER_ID_PRECISE sys_timer_id = 0;

void sys_timer_callback(VM_TIMER_ID_PRECISE sys_timer_id, void* user_data)
{
vm_log_info("Hello World!");
}

void handle_sysevt(VMINT message, VMINT param)
{
switch (message)
{
case VM_EVENT_CREATE:

sys_timer_id = vm_timer_create_non_precise(1000, sys_timer_callback, NULL);
break;
case VM_EVENT_PAINT:
break;
case VM_EVENT_QUIT:
break;
}
}

void vm_main(void)
{
vm_pmng_register_system_event_callback(handle_sysevt);
}
  • 以下の画像の指示に従って、Build Application をクリックしてアプリケーションをアップロードします。

  • アプリケーションが正常にアップロードされると、下部のコンソールに報告されます。表示されない場合は、Window/Show View/Console で再度開いてください。

ステップ 9. LinkIt Assist Plug-in で モニター を開きます。

データベースパスの設定を求められる場合があります。そうでない場合は、Config メニューを開き、Set Database Path をクリックしてください。

  • 下の画像に示されている "..." アイコンをクリックします。

  • "eclipse\LINKIT_ASSIST_SDK\tools\FirmwareUpdater\firmware\LinkIt_Device\LinkIt_Assist_2502\W15.19.p2\database.db" に移動し、Open をクリックします。

  • また、COMポートを MTK USB Debug Port(COM4) に設定し、ボーレートはデフォルト値の 115200 にします。

デバッグポートのCOM番号はPCによって異なる場合がありますが、デバイスマネージャーに表示されている MTK USB Debug Port を確認してください。

ウィンドウが表示されない場合は、Config メニューを開き、Configure RS232... をクリックしてください。

ステップ 10. 素晴らしい仕事をしました! さあ、「Hello」と世界に挨拶しましょう!

デフォルト設定にリセットする​


デフォルト設定にリセットすると、RePhone内のすべての設定やファイル(画像、音楽など)が削除されますので、リセットする前に十分注意してください。

RePhoneをデフォルト設定にリセットするには:

  1. 「ファームウェアの更新/フラッシュ」セクションの指示に従ってファームウェアをフラッシュします。

  2. RePhone_Create_Kit_VXPファイルをダウンロードします。

  1. 「RePhone Create Kit VXP」という名前のファイル内のすべてをRePhoneの5MBマスストレージにコピーします。

  2. RePhoneを再起動すれば完了です。リセットによってすべてのファイルが削除されるため、着信音として使用するためにmp3ファイルをマスストレージに追加する必要があります。

RePhoneコミュニティ​


私たちは、支援者(RePhoneユーザー)が集まり、温かく快適に会話をしたり、RePhoneについて議論したり、技術的な問題を共有したり、アイデアやプロジェクトを共有したり、将来のモジュール開発に関するフィードバックを提供したりするためのより良い場所を探してきました。そして、ここにRePhoneコミュニティがあります。

今すぐ RePhoneコミュニティ に参加しましょう!

一緒に答えを探し、面白いものを作り、お互いを気遣い、経験を共有しましょう。

LinkIt Assist SDKについての詳細​


RePhoneは主にLinkIt Assist SDKを使用して開発されており、Mediatekは開発者向けに非常に詳細な開発者ガイドを提供しています。さらに詳しい情報を知りたい場合は、以下を参照してください:

技術サポートと製品に関する議論​

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...