メインコンテンツまでスキップ

FST-01

FST-01は小型のUSB 32ビットコンピュータです。実際、FST-01は略称で、その正式名称は「Flying Stone Tiny ZERO-ONE」です。

これは日本の群馬県前橋市にあるFlying Stone Technologyによって設計されました。

そのコンセプトは「ミニマリストデザイン」です。これは自由(自由の意味での)ハードウェア設計によるものです。想定されるアプリケーションはGnuk(GnuPG用暗号トークン)とNeuG(ADCノイズに基づく真の乱数生成器)です。これらのアプリケーションはフリーソフトウェアです。

Flying Stone Technologyは、非営利団体であるFree Software Initiative of Japanが著作権を持つ「Gnuk」のセカンドソースメーカーです。

より多機能な製品をお求めの方は、Maple Miniをご検討ください。

                        SWDポート
(GND, SWD-CLK, SWD-IO)
電源ポート +---------------------+
Vdd |[] []()() -------+
GND |[] | |
|()() I/Oポート | USB |
| (PA2, PA3) | |
| -------+
+---------------------+

ご質問はFST-01 Q&Aサイトをご利用ください。

エンクロージャなしのFST-01熱収縮チューブ付きFST-01ケース付きFST-01 (P1A-120704U)

また、Flying Stone Technology(飛石技術)から直接購入することも可能です。詳細はgniibe.orgのBuy FST-01!ページ(日本語)をご覧ください。

アプリケーション


前述のセクションで説明したように、FST-01上でGnukを実行することを意図しています。これはGPLv3ライセンスの下で配布されている著作権ソフトウェアです。

GnukはGnuPG用暗号トークンの実装であり、STM32F103上で動作します。ソースコードはhttp://www.gniibe.org/ (https://git.gniibe.org/cgit/chopstx/ttxs.git/)で入手可能です。

Gnukに関する詳細情報は、公式Gnukドキュメントをご覧ください。

また、FST-01上でNeuGを実行することも意図しています。

NeuGは、ADCの量子化誤差に基づく真の乱数生成器の実装です。

FST-01には1つのアプリケーション(GnukまたはNeuGのいずれか)しかインストールできないことに注意してください。

開発環境

Gnuk 1.0.1では、GCC ARM Embedded 4.6-2012-q2を使用します。

FST-01の初回ロットについて

この製品には、GPLv3ライセンスの下でライセンスされている著作権ソフトウェアGnukバージョン1.0.1が含まれています。このライセンスのコピーはこのWiKiに含まれています。GPLv3をご覧ください。
この製品の最終出荷日から3年間、完全な対応ソースコードを入手することができます。この期間は2016年1月1日以前には終了しません。ソースコードはメーカーのウェブサイトhttp://git.gniibe.org/gitweb/?p=gnuk/gnuk.gitで入手可能で、製品バージョンにはタグ「release/1.0.1」が付けられています。

FST-01の初回ロットに含まれるGnukバイナリは、GCC ARM Embedded 4.6-2012-q2で「-O3 -Os」オプションを使用してコンパイルされています。

Gnuk/NeuG用メーリングリスト

Gnuk/NeuG用のメーリングリストがあります:https://lists.alioth.debian.org/mailman/listinfo/gnuk-users

また、git.gniibe.orgと同様に、ソースコードリポジトリは以下でも利用可能です:https://anonscm.debian.org/cgit/gnuk/

MCUのフラッシュROM書き込み


MCUのフラッシュROMを書き込むためにSWDポートを使用します。SWDは比較的新しい技術であるため、ハードウェアやソフトウェアの経験がまだ十分ではありません。

安価なSWDデバッガとしてST-Link/V2を選択し、Pythonで独自のツール「stlinkv2.py」を作成しました。このツール「stlinkv2.py」はGnuk内で配布されています。ST-Link/V2とFST-01の接続についてはこの記事をご覧ください。

今後リリースされるOpenOCD 0.6.0では、ST-Link/V2とSWDがサポートされる予定です。それを使用することも可能です。

説明

FST-01は最小限のSTM32F103ボードであり、Gnukのような計算指向のアプリケーションを実行するのに適しています。

  • 寸法: 1.62 x 0.52インチ (USBプラグを含む)
  • USBバス電源
  • MCU: 32ビットARM Cortex M3、72MHz (STM32F103TBU6)、フラッシュROM: 128KB、RAM: 20KB
  • SPIフラッシュメモリ: 4MB
  • SWDポート、2つのI/Oピン
  • MCUのフラッシュROMの内容: テスト計画の副産物として、FST-01にはGnukバージョン1.0.1がMCUのフラッシュROMにインストールされており、保護されています。フラッシュROMを書き込む前に保護を解除する必要があります。

詳細についてはこのページをご覧ください。

ケースなしのFST-01

評価、開発、または独自のケースを作成したい人向けの裸基板です。

SWDポートにアクセスしてフラッシュROMの内容を変更することができます。

透明な熱収縮チューブ付きのFST-01

基板は透明な熱収縮チューブで覆われています。そのため、SWDポートにアクセスすることはできません。 Gnukトークンとして日常的に使用することができます。

ケース付きFST-01 (P1A-120704U)

基板はケース付きで提供されます。ただし、基板をケースに取り付けるのはユーザー自身です。 透明なチューブが好みに合わない場合や、MCUのフラッシュROMの内容を変更したい場合に適しています。 FST-01のPCBはP1A-120704U仕様の推奨に従って設計されていますが、ケースが少し大きい可能性があり、基板とケースを固定するために少量の接着剤が必要になる場合があります。そうしないと、基板が少し (< 1mm程度) 動く可能性があります。

履歴


  • 2011-08-06: アイデア

  • 2011-08-08: FST-01 Gitリポジトリへの初回コミット

  • 2011-08-23: プロトタイプPCBのFusion PCB注文: #33163

  • 2011-08-26: FST-01の希望

  • 2011-09-06: プロトタイプPCBのFusion PCB注文: #34012

  • 2011-09-13: プロトタイプPCBのFusion PCB注文: #34217

  • 2011-09-30: プロトタイプPCBのFusion PCB注文: #35421

  • 2011-10-27: プロトタイプPCBのFusion PCB注文: #37126

  • 2011-11-14: FST-01 PCBデザインのバージョン1.0リリース

  • 2012-07-10: Propageteに提出

  • 2012-08-??: 生産注文を実施

  • 2012-09-27: 初回ロットの生産完了

    • 初回ロットでは、XTALが20pF負荷容量のものに変更されました。(部品の入手可能性のため)

      • 初回ロットでは、MCUのフラッシュROMの内容はGnuk 1.0.1であり、保護されています。
  • 2012-10-08: Seeed Bazaarで販売開始

  • 2015-04-01: FSFショップで販売開始、NeuGをインストール済み: http://shop.fsf.org/product/usb/

自由(自由としての)ボード設計

Fst-01-schematic.png

ボード設計は KiCAD フォーマットで利用可能です。以下のリンクをご覧ください:http://git.gniibe.org/gitweb?p=gnuk/fst-01.git。

回路図設計は Creative Commons Attribution 3.0 Unported License (CC BY 3.0) の下で配布されています。

PCB設計は Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License (CC BY-SA 3.0) の下で配布されています。

FST-01 の部品表 (BOM)


FST-01 の部品表 (BoM)

部品番号名称詳細パッケージ製造元販売元販売元参照
C1コンデンサ27pFC0402
C2コンデンサ27pFC0402
C3コンデンサ0.1uFC0402
C4コンデンサ0.1uFC0402
C5コンデンサ0.1uFC0402
C6コンデンサ0.1uFC0402
C7コンデンサ0.1uFC0402
C8コンデンサ4.7uFC0603
C9コンデンサ0.01uFC0402
C10コンデンサ4.7uFC0603
C11コンデンサ0.1uFC0402
R1抵抗510RR0402
D1LED青色LED0603
J1コネクタUSB 2.0, 1002-015-01001USB プラグ A オスCNC TechDigikey1175-1020-ND
U1MCUSTM32F103TBU6QFN36ST MicroelectronicsAVNETSTM32F103TBU6
U2LDO 電圧レギュレータCAT6217-330TDGT3 +3.3VTSOT23-5ON SemiconductorMouser698-CAT6217330TD-G
U3USB ターミネータNUF2221W1SOT363ON SemiconductorDigikeyNUF2221W1T2GOSTR-ND
U4SPI フラッシュメモリSST25VF032B-80-4I-QAE-TWSON8Silicon Storage TechnologyDigikeySST25VF032B-80-4I-QAE-T-ND
X1水晶振動子ABM8G-12.000MHZ-18-D2Y-T3.2mmx2.5mmAbracon CorporationDigikey535-10261-2-ND
エンクロージャP1A-120704U 白色1.2 x .71 x .40 インチNew Age Enclosures

FST-01の構成部品


  • STM32F103TB

  • SPIフラッシュメモリ (32Mbit)

  • USBターミネータ

  • LDOレギュレータ (3.3V)

  • 12MHz XTAL CL=18pF

  • LED

  • GND/SWDIO/SWDCLKのSWDポート

  • VDD/GND/Port0/Port1の拡張ポート

  • USBプラグA

STM32F103TB

MCUはSTMicroelectronics製のCortex-M3ベースのARMです。72MHzで動作し、128KBのフラッシュROMと20KBのRAMを搭載しています。

SPIフラッシュメモリ

秘密データはMCUのフラッシュに保存されるべきですが、機密性のないデータ(例えば公開鍵リングのバックアップなど)はSPIフラッシュメモリに保存できます。

SST25VF032B(32Mbit = 4MB)を使用しています。

USBターミネータ

NUF2221W1 USBアップストリームターミネータを使用しています。

これは静電気放電保護機能を備えているためです。また、2つのコンデンサと2つの抵抗よりも小型化が可能です。

LDOレギュレータ

3.3Vレギュレータ(5Vから)としてCAT6217-330を使用しています。150mAの電流で十分です。

XTAL 12MHz CL=18pF

12MHz XTAL CL=18pFを使用しています。

これは、12MHzのXTALが8MHzよりも小型化できるためです。

LED

ステータスを表示するためにLEDを使用しています。

SWDポート

SWDポートはMCUのフラッシュROMにファームウェアをインストールするためのものです。

VDD/GND/Port0/Port1の拡張ポート

I/Oピンを2つ持つことにしました。(最小限の設計でも1つのI/Oピンでは不十分です。)

2つのI/Oピンがあれば以下の用途に使用できます:

  • シリアル通信のTXとRX
  • タッチセンサーの駆動と入力
  • 他のMCUのSWDポートの制御

USBプラグA

FST-01の使用方法はUSBポートに接続するだけで、USBメモリのように使えます。

回路および部品の変更の可能性


LDOレギュレータ

MCP1700T-330が代替品となる可能性があります(電気的特性は劣りますが、より多くの電流が必要な場合に適しています)。この場合、回路を少し変更する必要があります。

XTAL

XTALを12MHz XTAL CL=20pFに置き換えるだけで可能です。この変更は設計の許容範囲内です。

その場合、最初から行うのであればC1とC2を33pFに置き換えるのが良いでしょう。

Wikipediaの負荷容量に関する説明を参照してください。

シールドGNDと信号GND

FST-01はUSBポートに直接挿入することを意図しています。
使用方法が直接ではなく延長ケーブルで接続する場合、シールドGNDと信号GNDを抵抗(必要に応じてコンデンサも)で接続するのが良いでしょう。

参考:
http://electronics.stackexchange.com/questions/4515/how-to-connect-usb-connector-shield

USB_EN

USB_ENは必要ありませんが、NUF2221W1のピン5を3.3V(Vdd)に直接接続することができます。

STM32F103を使用した多くのボード設計ではそのようなものが見られますが、ソフトウェアでUSB D+を0Vに制御することが可能なため、USB_ENは不要です。

デフォルトでSPIフラッシュメモリなし

サイズがやや小さすぎて有用性が低いため、特別なユーザーオプションとして扱い、デフォルトではチップなしでも問題ありません。

PCB画像


PCB画像はprettygerbvによって生成されています。

FST-01のエンジニアリングプロトタイプ


FST-01-Prototype-PCB.jpg

Fusion PCBサービスのおかげで、FST-01エンジニアリングプロトタイプのPCBを製作しました。

PCBの組み立てはUser:Gniibeが手作業で行いました。詳細については私の記事をご覧ください。

テスト計画概要


  1. MCU IDの確認
  2. MCUのフラッシュROMへの書き込み
  3. LEDの点滅確認
  4. SPIフラッシュROMアクセスの確認
  5. USBを使用するアプリケーションを実行し、動作を確認(ハブによるアドレス割り当て)
    1. 電源投入時(またはリセット時)、LEDが点灯します。
    2. FST-01アプリケーションはUSBハブによるUSBアドレス割り当てを待機します。(ハブがデバイスを検出し、アドレスを割り当てるまで数秒かかります。)
    3. USBアドレス割り当て後、FST-01アプリケーションは以下のループに入ります:
      • 5秒間待機
      • LEDを点滅(25ms点灯、200ms消灯)。

技術サポートと製品に関するディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品をご利用いただく際に、できるだけスムーズな体験を提供できるよう、さまざまなサポートをご用意しています。お客様の好みやニーズに応じた複数のコミュニケーションチャネルを提供しています。

Loading Comments...