クイックスタート
この章では、SenseCAP Mate APP を使用して SenseCAP T1000 Tracker をセットアップする手順を説明します。
Helium、TTN などの LoRaWAN ネットワーク、またはその他の LoRaWAN ネットワークのカバレッジがあることを確認してください。LoRaWAN ネットワークがない場合、デバイスはクラウドにデータを送信できません。トラッカーを最も簡単に使用する方法は、SenseCAP LoRaWAN Gateway と SenseCraft app を併用することです。
デバイス機能
動作モード
さまざまなシナリオに対応するため、SenseCAP T1000 tracker には複数の動作モードが用意されており、ニーズに応じて選択できます。
| 動作モード | 説明 | シーン |
|---|---|---|
| スタンバイモード | ハートビートパケットのみがアップロードされ、バッテリー情報のみを含みます。 位置情報は LoRa ダウンリンクコマンドを使用して取得できます。 | 長時間デバイスを位置特定する必要があり、充電前に長時間動作させたい場合、クラウドプラットフォームから位置要求コマンドを発行してデバイスを位置特定できます。 |
| 周期モード | デバイスが設定した間隔で、位置情報とセンサーデータを定期的にアップロードします。 | ほとんどのシナリオで推奨されるモードです。 |
| イベントモード | トラッカーの温度、光、加速度センサーに応じてアップロード間隔を調整します。温度イベント、光イベント、動作イベント、静止タイムアウト、衝撃イベントを含みます。 | 重要物品の輸送監視など、複雑なシナリオで使用できますが、消費電力は大幅に増加します。 |
センサー機能
SenseCAP T1000 Tracker には、温度センサー、光センサー、3 軸加速度センサーの 3 つのセンサーが搭載されています。 これらのセンサーを有効または無効にすることができます:
- すべてのセンサーをオフにすることもできますが、コスト削減のためにセンサーなしバージョンを選択することもできます。
- 低消費電力で定期的にデータを監視するために、温度センサーと光センサーのみを有効にします。
- 温度、照度、加速度センサーをトリガー条件として使用する場合、センサーには常に電源が供給され、デバイスの消費電力は大きくなります。
| センサー | 説明 |
|---|---|
| 温度 | これはオンボードの独立した温度センサーで、±0.5~1℃の精度を持ちます。筐体から分離されているため、温度測定に多少の遅れが生じる場合があることに注意してください。 範囲:-20 ~ 60℃;精度:±1℃(最小 0.5℃、最大 1℃);分解能:0.1℃ |
| 光 | 光センサーは実際のルーメン値を監視するものではなく、暗い状態から明るい状態までの光量をパーセンテージで示します。主に、取り外し防止監視や光に敏感な監視に使用できます。 範囲:0 ~ 100%(0% は暗闇、100% は最も明るい状態) |
| 3 軸加速度センサー | 加速度の値を設定することで、動作イベントおよび衝撃イベントがトリガーされます。 |
データキャッシュ
デバイスはデータをキャッシュすることができ、Bluetooth 設定で "GNSS Data Cache" をオンにすることで有効にできます。デバイスは確認パケットをアップロードします。LoRaWAN 信号のカバレッジが弱い、またはネットワークカバレッジがない場合、デバイスはデータをアップロードする際に ack を受信できません。この場合、データは保存され、次のサイクルに入ります。ある時点でデバイスがデータのアップロードに成功すると、オフラインデータが送信されます。キャッシュ可能なデータの最大件数は 1000 レコードです。
![]()
ボタン機能
- 使用しない場合は、デバイスの電源を切ることを推奨します。
- 初回起動時は、GPS が衛星経由で時刻を更新する必要があるため、屋外でのテストを推奨します。
- 周波数帯がゲートウェイの周波数と一致していることを確認してください。
はじめに
SenseCAP Mate App に接続する
- ステップ 1: SenseCAP Mate App をダウンロードする
SenseCAP Mate App は、LoRa パラメータ、送信間隔の設定、デバイスをアカウントにバインドすること、およびデバイスの基本情報を確認するために使用します。
- iOS の場合、App Store で “SenseCAP Mate” を検索してダウンロードしてください。
- Android の場合、Google Store で “SenseCAP Mate” を検索してダウンロードしてください。
![]()
- ステップ 2: デバイスを追加する
SenseCAP Mate APP にログインします。 右上の 'Add Device' タブをクリックし、デバイスラベル上の QR コードをスキャンします。
![]()
ボタンを 3 秒間押し、SN でデバイスを選択します。
構成モードは 2 種類あります:
- クイック構成: クイックスタート用に、基本パラメータを素早く設定できます。
- 詳細構成: さらに多くのパラメータを設定するには、以下の手順を参照してください。
![]()
クイック構成
クイック構成では、次のパラメータのみを設定する必要があります:
- Frequency: ゲートウェイと同じである必要があります。
- Uplink interval: 周期モード(デフォルトモード)のアップリンク間隔です。他のモードは “User” ページの “Device Bluetooth Configuration” から設定できます。
![]()
トラッカーは LoRaWAN ネットワークへの参加を試みます。ネットワークへの参加を試行している間はブリージングライトが点滅し、ネットワークへの参加に成功すると、短く軽快なメロディーとともに高速で点滅します。
詳細構成
- ボタンを 3 秒間長押しして電源をオンにすると、Bluetooth ペアリングが自動的にオンになり、ユーザーはアプリを使用してスキャンおよび接続できます。
- アプリを開き、“Tracker T1000” をクリックします。“Setup” を選択してトラッカーを設定します。
- デバイスの S/N(S/N はデバイスのラベルに記載)でデバイスを選択します。すると、センサーの基本情報が表示されます。
![]()
“Measure” をクリックすると、センサー値が取得できます:
| 温度 | 範囲:-20 ~ 60℃;精度:±1℃(最小 0.5℃、最大 1℃);分解能:0.1℃ |
|---|---|
| 光 | 0 ~ 100%(0% は暗闇、100% は最も明るい状態) |
![]()
LoRa パラメータ設定
トラッカーは 1 つの SKU で 863MHz〜928MHz のユニバーサル周波数プランをサポートするよう製造されています。各デバイスは 7 つの周波数プランをサポートできます。
プラットフォーム | 説明 |
| SenseCAP for The Things Network | デフォルトのプラットフォームです。
SenseCAP Gateway と一緒に使用する必要があります。SenseCAP は独自の TTN サーバーを構築しており、センサーを SenseCAP gateway と組み合わせることで、すぐに使用できるようにします。 SenseCA Outdoor Gateway SenseCA Indoor Gateway |
| SenseCAP for Helium | Helium ネットワークのカバレッジがある場合、データは Helium 経由でアップロードできます。デバイスは SenseCAP のプライベート Helium console 上で動作します。ユーザーは Helium console 上でデバイスを作成する必要がなく、SenseCAP Mate App と Portal ですぐに利用できます。 Helium Coverage |
| Helium | デバイスをパブリック Helium console に接続します |
| The Things Network | デバイスを TTN(TTS) サーバーに接続します |
| Other Platform | その他の LoRaWAN Network Server |
パラメータ | 説明 | |
| Frequency Plan | EU868 / US915 / AU915 / KR920 / IN865 / AS923-1 / AS923-2 / AS923-3 / AS923-4 | デフォルト EU868 |
| Packet Policy | 1C | LoRaWAN は confirm packet を使用 |
| LoRaWAN ADR | デフォルトで有効 | LoRaWAN パラメータ。デフォルトで有効にしておくことを推奨します |
| Restore LoRa Configuration | “Platform” を他のプラットフォームから SenseCAP に戻したとき、LoRa パラメータ(EUI/App EUI/App Key など)を復元する必要があります | LoRa パラメータを工場出荷時設定に戻す必要がある場合に、この機能を使用できます |
![]()
このセンサーは 2 つのネットワーク接続モードをサポートしており、デフォルトは OTAA です。
| パラメータ | 説明 |
|---|---|
| OTAA (default) | Over The Air Activation。Device EUI、App EUI、App Key を通じてネットワークに参加します。 |
| ABP | Activation By Personalization。DevAddr、NwkSkey、AppSkey を通じてネットワークに参加します。 |
デバイスはデフォルトで OTAA を使用して LoRaWAN ネットワークに参加します。そのため、Device EUI、App EUI、App Key を設定できます。
| パラメータ | タイプ |
|---|---|
| Device EUI | 16、0 ~ F の 16 進数 |
| App EUI | 16、0 ~ F の 16 進数 |
| App Key | 32、0 ~ F の 16 進数 |
SenseCAP プラットフォームを使用する場合、EUI、APP EUI、APP Key は固定で、センサーラベルと同じです。
センサーを Helium や TTN などのパブリックプラットフォームで使用するように選択した場合、EUI は変更されず、センサーはネットワーク接続用に新しい固定 App EUI と App Key を生成します。
EUI 情報を一括で取得するには、弊社の営業チームまでお問い合わせください。
国や LoRaWAN ネットワークサーバーによって使用される周波数プランは異なります。
Helium ネットワークについては、こちらを参照してください: Helium-frequency-plans
The Things Network については、こちらを参照してください:TTN-frequency-plans
動作モード設定
ニーズに応じて動作モードを設定してください。
![]()
Event Mode では、5 つのイベントがあります:
![]()
位置情報モードの設定
トラッカーは GNSS、Wi-Fi、Bluetooth による測位をサポートしています。
- GNSS: GPS などの衛星測位によって経度と緯度を直接取得し、その後 LoRa 経由でデータをアップロードします。
- Wi-Fi: 受動スキャンを行い、スキャンした 4 つの MAC アドレスを LoRa 経由でアップロードします。
- BLE: Beacon のスキャンされた信号が最も強い 3 つの MAC アドレスを LoRa 経由でアップロードします。
![]()
すべてのパラメータを設定したら、“Send” をクリックします。 変更が必要なパラメータがない場合は、Bluetooth 設定を終了してホームページに戻ります。この時点で、デバイスは LoRa ネットワークへのアクセス要求を開始します。
![]()
デバイスデータの表示
SenseCAP Mate アプリ
APP 上で位置情報を確認します。
![]()
SenseCAP Portal
SenseCAP Portal の主な機能は、SenseCAP デバイスを管理し、データを保存することです。Microsoft の安全で信頼性の高いクラウドサービスである Azure 上に構築されています。ユーザーはアカウントを申請し、すべてのデバイスをこのアカウントにバインドできます。SenseCAP Portal は Web ポータルと API を提供します。Web ポータルには、Dashboard、Device Management、Data Management、Access Key Management が含まれます。API はユーザーに公開されており、さらなる開発に利用できます。
- Dashboard: Device Overview、Announcement、Scene Data、Data Chart などを含みます。
- Device Management: SenseCAP デバイスを管理します。
- Data Management: Data Table と Graph セクションを含むデータを管理し、データを検索する方法を提供します。
- Subaccount System: 異なる権限を持つサブアカウントを登録します。
- Access Key Management: Access Key(API サービスにアクセスするため)を管理し、Key Create、Key Update、Key Check を含みます。
![]()
デバイスデータの表示
SenseCAP Portal にログインします。
APP を通じてアカウントを作成している場合は、そのままログインできます。
-
Register アカウントを選択し、メール情報を入力して "register" をクリックすると、登録メールがユーザーのメールボックスに送信されます。
-
"SenseCAP…"メールを開き、ジャンプリンクをクリックして関連情報を入力し、登録を完了します。
-
ログイン画面に戻り、ログインを完了します。
詳細については、SenseCAP Portal User Guide を確認してください。
![]()
![]()
SenseCAP API
SenseCAP API は、ユーザーが IoT デバイスとデータを管理するためのものです。HTTP プロトコル、MQTT プロトコル、Websocket プロトコルの 3 種類の API メソッドが含まれます。
- HTTP API を使用すると、ユーザーは LoRa デバイスを管理し、生データまたは履歴データを取得できます。
- MQTT API を使用すると、ユーザーは MQTT プロトコルを通じてセンサーのリアルタイム測定データを購読できます。
- Websocket API を使用すると、ユーザーは Websocket プロトコルを通じてセンサーのリアルタイム測定データを取得できます。
詳細については、API User Guide を確認してください。
![]()