Skip to main content

SenseCAP T2000 Tracker の使用開始

この章では、SenseCraft App を使用して SenseCAP T2000 Tracker を素早くセットアップする方法を説明します。

pir

note

Helium、TTN、またはその他の LoRaWAN ネットワークなど、LoRaWAN ネットワークのカバレッジがあることを確認してください。LoRaWAN ネットワークがないと、デバイスはクラウドにデータを送信できません。トラッカーを使用する最も簡単な方法は、SenseCAP LoRaWAN GatewaySenseCraft app を使用することです。

ハードウェア概要

pir

pir

T2000-A/B 分解図

pir

ソーラーパネル付き T2000-C 分解図

動作環境

SenseCAP T2000 Tracker は、安定した性能とバッテリーの安全性を確保するため、特定の温度範囲内で確実に動作するよう設計されています。性能の低下やバッテリーの問題を避けるため、これらの温度範囲内でデバイスを使用し、充電してください。

パラメータT2000-A / T2000-Bソーラーパネル付き T2000-C
動作温度-40 °C ~ 85 °C-20 °C ~ 60 °C
充電温度/0 °C ~ 45 °C

デバイス機能

動作モード

さまざまなシナリオに対応するため、SenseCAP T2000 トラッカーには複数の異なる動作モードがあり、ニーズに応じて選択できます。

動作モード説明シーン
スタンバイモード
  • ハートビートパケットのみがアップロードされ、バッテリー情報のみが含まれます。
  • 位置情報は LoRa ダウンリンクコマンドを使用して取得できます。
長時間デバイスの位置を特定する必要があり、デバイスが充電前に長時間動作できる場合、クラウドプラットフォームが位置要求コマンドを発行してデバイスを特定できます。
定期モードデバイスが定期的に位置情報、3軸加速度計データ、バッテリー情報をアップロードする間隔を設定します。ほとんどのシナリオに推奨
  • 資産追跡
  • 家畜監視
イベントモード3軸加速度計センサーに基づいてアップロード間隔を調整し、動作イベント、静止タイムアウト、衝撃イベントが含まれます。イベントがトリガーされるたびに、デバイスは位置情報、3軸加速度計データ、バッテリー情報をアップロードします。追跡対象の動作状態を監視する必要がある場合に推奨されます。

センサー機能

SenseCAP T2000 Tracker には 3軸加速度計が搭載されています。

  • SenseCraft App でセンサーを有効または無効にすることができます(デフォルトでは無効)。
  • アプリケーションのニーズに基づいて 3軸加速度計の対応する閾値を設定でき、動作/静止イベントと衝撃イベントがトリガーされます。

データキャッシュ

pir

デバイスはデータをキャッシュでき、Location Data Cache を開くことで Bluetooth 設定を通じて有効にできます。デバイスは確認パケットをアップロードします。LoRaWAN 信号カバレッジが弱い場合やネットワークカバレッジがない場合、デバイスはデータをアップロードする際に ACK を受信できません。この場合、データは保存され、次のサイクルに入ります。デバイスがある時点でデータのアップロードに成功すると、オフラインデータを送信します。

デバイスは最初にリアルタイム位置データをアップロードします。プラットフォームがそのアップリンクに対して ACK を返すと、トラッカーは新しいデータを上書きしないよう、最も古いエントリから開始してローカルに保存されたキャッシュデータのアップロードを開始します。

キャッシュアップリンク間隔は 40秒に設定されています。新しいリアルタイム位置アップリンクがトリガーされるか、プロセス中にプラットフォームが ACK を返さなくなるまで、キャッシュデータはこの間隔で継続的に送信されます。

キャッシュできるデータの最大数は 1000 レコードです。

Clear Cache ボタンをクリックすると、すべてのキャッシュデータがクリアされます。

pir

ボタン機能

磁気アタッチメント操作説明

ステータス操作
電源オン磁石をセンサーエリアに近づけて素早く4回タップします。緑色のライトが点灯すると電源オンが成功です。
電源オフ磁石をセンサーエリアに近づけて素早く4回タップします。緑色のライトが点灯すると電源オフが成功です。
Bluetooth オン磁石をセンサーエリアに近づけて素早く2回タップします。青色のライトが点滅すると Bluetooth スキャンが有効になります。
Bluetooth オフ磁石をセンサーエリアに近づけて素早く2回タップします。

LED ステータスインジケータ

ステータスLED 色インジケータパターン
電源オン1秒間点灯
電源オフ1秒間点灯
ネットワーク参加中呼吸ライト
参加成功高速点滅5回
参加失敗高速点滅5回
Bluetooth 検索連続ゆっくり点滅
Bluetooth 接続済み点灯
タンパーアラーム連続高速点滅
ファームウェア更新中連続ゆっくり点滅
DFU モード開始点灯

pir

電源オン/オフ

pir

電源オン後の緑色呼吸ライト

pir

Bluetooth モード開始/終了

Note
  • 使用しない場合は、デバイスの電源を切ることをお勧めします。
  • 初回電源投入時は、GPS が衛星経由で時刻を更新する必要があるため、屋外でテストすることをお勧めします。
  • 周波数帯域がゲートウェイの周波数と一致していることを確認してください。

使用開始

SenseCraft App への接続

  • ステップ 1: SenseCraft App をダウンロード

SenseCraft App は LoRa パラメータ、間隔の設定、デバイスのアカウントへのバインド、デバイスの基本情報確認に使用されます。

  • iOS の場合、App Store で "SenseCraft" を検索してダウンロードしてください。
  • Android の場合、Google Store で "SenseCraft" を検索してダウンロードしてください。

pir

  • ステップ 2: デバイスを追加

SenseCraft APP にログインします。 右上の '+' タブをクリックし、デバイスラベルの QR コードをスキャンします。 'Add to account' をクリックすると、デバイスを 'Configure' できます。

pir

磁石をセンサーエリアに近づけて素早く4回タップして電源を入れると、トラッカーは自動的に Bluetooth ペアリングモードに入ります(トラッカーの電源が既に入っている場合は、素早く2回タップして手動で Bluetooth ペアリングモードに入ります)。SN でデバイスを選択します。

2つの設定モードがあります:

  • クイック設定: クイックスタートの場合、基本パラメータをクイック設定できます
  • 詳細設定: より多くのパラメータを設定するには、以下の手順を確認してください。

pir

クイック設定


クイック設定では、以下のパラメータのみを設定する必要があります:

  • 周波数: ゲートウェイと同じである必要があります。
  • アップリンク間隔: 定期モード(デフォルトモード)のアップリンク間隔。"User" ページの "Device Bluetooth Configuration" で他のモードを設定できます。

pir

トラッカーは Bluetooth ペアリングモードを終了後、LoRaWAN ネットワークへの参加を試行します。ネットワークへの参加を試行中は緑色の呼吸ライトが点滅し、ネットワークへの参加が成功すると 5 回素早く点滅します。

高度な設定


  • アプリを開き、User ページで Device Bluetooth Configuration をクリックします。次に SenseCAP Asset Tracker T2000 を選択して Setup に入り、トラッカーを設定します。
  • 上記の手順に従って Bluetooth ペアリングモードに入ります。
  • S/N でデバイスを選択し(S/N はデバイスのラベルに記載されています)、Advanced Configuration を選択します。入力後、トラッカーの基本情報が表示されます。

pir

設定ページは全部で 4 つあります。

pir

Information - Basic ページで Measure をクリックすると、センサー値を取得できます:

  1. 3 軸加速度計(X / Y / Z 値)
  • デバイスは X、Y、Z 軸に沿った加速度値を報告します。これらの読み取り値は、動作中や設置中のデバイスの姿勢、動き、振動状態をユーザーが理解するのに役立ちます。
  1. タンパーボタンステータス
  • 押下:デバイスが確実に設置されています
  • 非押下:デバイスが完全に取り付けられていないか、取り外されています

pir


LoRa パラメータ設定

pir

プラットフォーム

プラットフォーム

説明

SenseCAP for The Things Networkデフォルトプラットフォーム。 SenseCAP Gateway と組み合わせて使用する必要があります。SenseCAP は独自の TTN サーバーを構築し、SenseCAP ゲートウェイとペアリングした際にセンサーをすぐに使用できるようにします。
SenseCAP Outdoor Gateway
SenseCAP Indoor Gateway
SenseCAP for HeliumHelium ネットワークのカバレッジがある場合、Helium 経由でデータをアップロードできます。デバイスは SenseCAP のプライベート Helium コンソールで動作します。ユーザーは Helium コンソールでデバイスを作成する必要がなく、SenseCraft App と Portal ですぐに使用できます。
Helium Coverage
Heliumデバイスをパブリック Helium console に接続
The Things Networkデバイスを TTN(TTS) server に接続
Other Platformその他の LoRaWAN ネットワークサーバー

周波数プラン

トラッカーは 863MHz~928MHz のユニバーサル周波数プランをサポートするように製造されています。各デバイスは EU868、US915、AU915、AS923-1-TTN、AS923-2-TTN、IN865、KR920、RU864 を含む 8 つの周波数プランをサポートできます。

パラメータ

説明

周波数プランEU868 / US915 / AU915 / KR920 / IN865 / AS923-1 / AS923-2 / RU864デフォルト EU868
パケットポリシー1CLoRaWAN 確認パケットを使用
LoRaWAN ADRデフォルトで有効LoRaWAN パラメータ、デフォルトで有効にすることを推奨
LoRa 設定の復元"Platform" が他のプラットフォームから SenseCAP に戻る場合、LoRa パラメータ(EUI/App EUI/ App Key など)を復元する必要がありますLoRa パラメータを工場出荷時のデフォルトに復元する必要がある場合に、この機能を使用できます
注意

国や LoRaWAN ネットワークサーバーによって異なる周波数プランが使用されます。
Helium ネットワークについては、Helium-frequency-plans を参照してください
The Things Network については、TTN-frequency-plans を参照してください お住まいの地域でどの周波数帯が必要かわからない場合は、技術サポートチームにお問い合わせいただくか、詳細な地域周波数情報について RP002-1.0.0 LoRaWAN® Regional Parameters を参照してください。

pir

アクティベーションタイプ

pir

センサーは 2 つのネットワークアクセスモードをサポートし、デフォルトで OTAA です。

パラメータ説明
OTAA(デフォルト)Over The Air Activation、Device EUI、App EUI、App Key を通じてネットワークに参加します。
ABPActivation By Personalization、DevAddr、NwkSkey、AppSkey を通じてネットワークに参加します。

デバイスはデフォルトで OTAA を使用して LoRaWAN ネットワークに参加します。そのため、Device EUI、App EUI、App Key を設定できます。

パラメータタイプ
Device EUI16、0 ~ F の 16 進数
App EUI16、0 ~ F の 16 進数
App Key32、0 ~ F の 16 進数
注意

SenseCAP プラットフォームを使用する場合、EUI、APP EUI、APP Key は固定されており、センサーラベルと同じです。
センサーが Helium や TTN などのパブリックプラットフォームで使用するように選択された場合、EUI は変更されず、センサーはネットワークアクセス用の新しい固定 App EUI と App Key を生成します。
EUI 情報を一括で取得するには、営業チームにお問い合わせください。


動作モード設定

ニーズに応じて動作モードを設定してください。

pir

パラメータ説明デフォルト / 注意
ハートビート間隔ハートビート間隔内にデバイスからデータがアップロードされない場合、ハートビートパケットがトリガーされます。このパケットにはバッテリー情報のみが含まれます。デフォルト 720 分。
3 軸センサーを有効にするこのスイッチがオンになっている場合、3 軸センサーが収集・アップロードされますが、消費電力が増加します。デフォルトでオフ。
分解アラームを有効にするこのスイッチがオンになっている場合、設置後にデバイスが取り外されるとアラームが作動します。デフォルトで有効。
分解アラーム継続時間(分)このパラメータは、分解アラームがトリガーされた後、デバイスが報告を続ける時間を指定し、アラームイベントと共にリアルタイム位置パケットを毎分送信します。この設定は分解アラームを有効にするがオンの場合のみ表示されます。デフォルト 3 分。
動作モードスタンバイモードハートビート間隔に基づいてハートビートパケット(バッテリーレベルのみ)をアップロードします。
定期モードアップリンク間隔に従って位置とセンサーデータをアップロードします。
イベントモード動きや衝撃などの測定値に基づいてしきい値トリガー条件を設定し、イベントがトリガーされない場合のアップリンク間隔を調整します。
アップリンク間隔(分) 定期モード 定期的に位置を特定してデータをアップロードします。デフォルト 60 分。頻度が高いほど消費電力が増加します。
すべての設定を復元LoRa、動作モード、位置情報を含むすべての設定パラメータを工場出荷時設定に復元します。

イベントモードには 3 つのイベントがあります:

イベントモード説明
アップリンク間隔 – 非イベント時(分)イベントがトリガーされていない時のアップロード間隔です。

デフォルト60分。

範囲:1~10080分。

衝撃イベント衝撃イベントが有効になっている場合、トラッカーの衝撃により、衝撃イベント、位置、センサーデータを含むデータレポートがトリガーされます。デフォルトでオフ。
3軸モーション閾値(mg)デフォルトは300。加速度が300mgを超えると、衝撃イベントがトリガーされます。
モーションイベント加速度が設定値を超えると、デバイスが動き始め、2分間動きがない場合、デバイスの動きが停止します。動き開始と動き停止に応じてアップロード間隔を設定します。デフォルトでオフ。
3軸モーション閾値(mg)デフォルトは30。加速度が30mgを超えると、デバイスが動いていると判定し、この値を2分間下回ると、デバイスが静止していると判定します。
モーション時のアップリンク間隔(分)デバイスが動いている時の現在の状態のアップロード間隔を設定します。
静止イベントデバイスが一定時間以上ある場所で静止している場合、静止タイムアウトイベントがトリガーされます。
静止タイムアウト(分)デフォルトは360分。

pir


位置情報モード設定

トラッカーはGNSS、Wi-Fi(T2000-Bのみサポート)、Bluetoothによる測位をサポートしています。

  • GNSS:GPSなどの衛星測位により経度と緯度を直接取得し、LoRa経由でデータをアップロードします。
  • Wi-Fi:パッシブスキャンで、スキャンした5つのMACアドレスをLoRa経由でアップロードします。
  • BLE:スキャンしたBeaconの5つのMACアドレスをLoRa経由でアップロードします。
位置情報戦略説明
位置情報戦略GNSS のみデフォルトでGNSSを使用。位置情報にはGNSSのみを使用します。
Wi-Fi のみ位置情報にはWi-Fiスキャンのみを使用します。
Bluetooth のみ位置情報にはBluetoothスキャンのみを使用します。
GNSS + Wi-FiWi-Fiより先にGNSSを使用。GNSSが失敗した場合、1つの位置情報サイクルでWi-Fiを使用します。
GNSS + BluetoothBluetoothより先にGNSSを使用。GNSSが失敗した場合、1つの位置情報サイクルでBluetoothを使用します。
Wi-Fi + GNSSGNSSより先にWi-Fiを使用。Wi-Fiが失敗した場合、1つの位置情報サイクルでGNSSを使用します。
Bluetooth + GNSSGNSSより先にBluetoothを使用。Bluetoothが失敗した場合、1つの位置情報サイクルでGNSSを使用します。
Bluetooth + Wi-FiWi-Fiより先にBluetoothを使用。Bluetoothが失敗した場合、1つの位置情報サイクルでWi-Fiを使用します。
Bluetooth + Wi-Fi + GNSSBluetooth、Wi-Fi、GNSSを順番に測位に使用します(1つの測位タイプが失敗した後、次のタイプの測位に切り替えます)。
GNSS最大スキャン時間(秒)GNSSが粗い位置修正を取得するまで待機する最大時間。

デフォルトは60秒。

変更は推奨されません。時間が長いほど、消費電力が大きくなります。

iBeaconスキャンタイムアウト(秒)Bluetooth測位において、デバイスが周囲のBluetoothビーコンをスキャンして粗い位置修正を取得する最大時間。

デフォルトは3秒。

範囲1~10秒。

グループUUID(16進)トラッカーが指定されたパターンに一致するUUIDを持つBluetoothビーコンのみをスキャンして報告できるようにし、無関係なビーコンをフィルタリングするのに役立ちます。

UUIDフィルターを設定、最大16バイト。例えば、'01 02 03 04'として設定すると、'01 02 03 04 xx xx ...'のパターンを持つビーコンをフィルタリングします

位置データキャッシュLoRa経由でデータをアップロードできない場合、データはローカルに保存され(最大1000レコード)、LoRaカバレッジが回復した時にアップロードされます。

デフォルトでオフ。

キャッシュクリアすべての履歴キャッシュデータをクリアします。

pir

すべてのパラメータが設定されたら、"Send"をクリックします。 変更が必要なパラメータがない場合は、Bluetooth設定を終了し、ホームページに戻ります。 この時点で、デバイスはLoRaネットワークアクセス要求を開始します。

pir

デバイスデータ表示

SenseCraft アプリ

アプリで位置を確認します。 デバイスをバインドした後、デバイスページに入り、右上角のボタンをクリックしてデバイスの履歴位置データを表示します。 フィルターをクリックして、'All/GNSS/BLE/Wi-Fi'などの測位モードでの位置データの表示を選択します。

pir

Historyをクリックすると、選択した日付のすべての履歴測位データを表示できます。 右上角の測位アイコンをクリックして、すべてのPositioning Abnormalレコードを表示します。GNSS、Wi-Fi、またはBluetoothスキャンがタイムアウトした場合、関連するイベントがこのページに表示されます。

pir

デバイスが分解アラームをトリガーした場合、トリガー期間中の各データパケットの横に赤いアラームアイコンが表示されます。

pir

分解アラームがトリガーされると、アラーム通知メッセージが携帯電話に送信されます。また、分解アラームは通知ウィンドウと共にアプリのDeviceページとDetailsページの両方に表示され、ユーザーがデバイスの状態を迅速に確認するのに役立ちます。

pir

pir

SenseCAP Portal

SenseCAP Portalの主な機能は、SenseCAPデバイスを管理し、データを保存することです。これはMicrosoftの安全で信頼性の高いクラウドサービスであるAzure上に構築されています。ユーザーはアカウントを申請し、すべてのデバイスをこのアカウントにバインドできます。SenseCAP Portalはウェブポータルとアプリを提供します。ウェブポータルには、ダッシュボード、デバイス管理、データ管理、アクセスキー管理が含まれます。APIはさらなる開発のためにユーザーに開放されています。

  • ダッシュボード: デバイス概要、お知らせ、シーンデータ、データチャートなどを含みます。
  • デバイス管理: SenseCAPデバイスを管理します。
  • データ管理: データテーブルとグラフセクションを含むデータを管理し、データを検索する方法を提供します。
  • サブアカウントシステム: 異なる権限を持つサブアカウントを登録します。
  • アクセスキー管理: アクセスキー(APIサービスにアクセスするため)を管理し、キー作成、キー更新、キー確認を含みます。

pir

デバイスデータ表示

SenseCAP Portalにログインします

アプリを通じてアカウントを作成している場合は、直接ログインできます。

  1. アカウント登録を選択し、メール情報を入力して"register"をクリックすると、登録メールがユーザーのメールボックスに送信されます

  2. "SenseCAP…"メールを開き、ジャンプリンクをクリックし、関連情報を入力して登録を完了します

  3. ログインインターフェースに戻り、ログインを完了します

詳細については、SenseCAP Portal ユーザーガイドを確認してください。

pir

pir

SenseCAP API

SenseCAP APIは、ユーザーがIoTデバイスとデータを管理するためのものです。HTTPプロトコル、MQTTプロトコル、WebsocketプロトコルのAPIメソッドが含まれています。

  • HTTP APIを使用すると、ユーザーはLoRaデバイスを管理し、生データや履歴データを取得できます。
  • MQTT APIを使用すると、ユーザーはMQTTプロトコルを通じてセンサーのリアルタイム測定データを購読できます。
  • Websocket APIを使用すると、ユーザーはWebsocketプロトコルを通じてセンサーのリアルタイム測定データを取得できます。

詳細については、API ユーザーガイドを確認してください。

pir

技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただき、ありがとうございます!弊社製品での体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルを提供しています。

Loading Comments...