メインコンテンツまでスキップ

Wio Tracker 1110 の使用開始

このチュートリアルでは、ファクトリーファームウェアを通じてWio Tracker 1110開発ボードを素早くセットアップし、SenseCAPクラウドに接続してデータを確認する方法をユーザーにガイドします。

pir

開発ボードをバインドする

SenseCAP Mate APPをダウンロードします。

pir

注意

登録時はGlobalバージョンを選択してください。

+ -> Add Deviceをクリックします。

次に、ボードラベルのQRコードをスキャンします。

pir

デバイスに名前を付け、Device Groupを選択し(オプション)、Bind to accountをクリックします。

pir

周波数を設定してゲートウェイに接続する

Deviceページに戻ると、開発ボードがバインドされていることが確認できます。

pir

Configuration Nowをクリックします。

pir

Ready, go to the next stepをクリックして、デバイス検索に入ります。

注意

デバイスは最初に電源を入れる必要があります。

pir

Scanでデバイスを検索し、リスト内で自分のデバイスと同じS/N codeを持つアイテムを見つけたら、クリックして入ります。

pir

Settingページに移動し、プラットフォームをSenseCAP for the Things NetworkまたはSenseCAP for Heliumのいずれかから選択します。

注意

他のプラットフォームも選択できますが、その場合はSenseCAPプラットフォームを使用できません。

pir

プラットフォーム

プラットフォーム

説明

SenseCAP for The Things Networkデフォルトプラットフォーム。 SenseCAP Gatewayと組み合わせて使用する必要があります。SenseCAPは独自のTTNサーバーを構築し、SenseCAPゲートウェイとペアリングした際にセンサーをすぐに使用できるようにします。
SenseCAP Outdoor Gateway
SenseCAP Indoor Gateway
SenseCAP for HeliumHeliumネットワークのカバレッジがある場合、Helium経由でデータをアップロードできます。デバイスはSenseCAPのプライベートHeliumコンソールで動作します。ユーザーはHeliumコンソールでデバイスを作成する必要がなく、SenseCAP Mate AppとPortalですぐに使用できます。
Helium Coverage
HeliumデバイスをパブリックHeliumコンソールに接続
The Things NetworkデバイスをTTN(TTS)サーバーに接続
Other Platformその他のLoRaWANネットワークサーバー

Frequency Planを選択してください。

pir

Position Uplink Interval (in minutes)Sensor Uplink Interval (in minutes)を入力してください。

パラメータ説明
Position Uplink Interval (minutes)位置情報の定期アップロード。
デフォルト5分。
頻度が高いほど、消費電力が高くなります。
Sensor Uplink Interval (minutes)センサーデータの定期アップロード。
デフォルト5分。
頻度が高いほど、消費電力が高くなります。

pir

設定内のすべての情報が要件に合致したら、SendをクリックしてTracker Wio 1110に送信できます。

pir

Measureページに移動し、Measureをクリックすると、センサー値を取得できます。

pir

データの確認

開発ボードの電源を入れ、近くにネットワークカバレッジがあることを確認してください。開発ボードがネットワークに正常に接続されると、Deviceページにonlineと表示されます。

pir

お住まいの地域で信号が弱い場合は、LoRaWANゲートウェイを設置するだけで解決できます。Wi-Fiルーターの設定と同じくらい簡単です。LoRaの美しさは、その柔軟性とネットワーク拡張の容易さにあります。この信頼性の高いソリューションは費用対効果も優れています。例えば、SenseCAP M2 Indoor LoRaWAN Gatewayは、最大10kmまでカバレッジを拡張できます!

pir

ヒント

開発ボードを窓際や障害物のない場所に置いてください。そうすることで、より良いGPS信号を受信でき、ボードが位置データを正常に取得できます。

SenseCAP Mate APPまたはSenseCAP Portalで位置とセンサーデータを確認できます。

SenseCAP Mate APP

pir

SenseCAP Portal

APPでアカウントを作成した場合は、直接ログインできます。 デバイスページに移動し、Dataをクリックして確認してください。

pir

pir

データを即座にアップロードする方法

1、開発ボードを振って振動を発生させると、3軸加速度センサーがトリガーされ、即座にデータを収集してアップロードします。

pir

シリアルモニターで情報を確認できます。

pir

SenseCAP Mate appインターフェースでは、デバイスが振られたときにデータパケットが表示されます。

pir

2、BUTTONを一度押すと、デバイスが即座にデータを収集してアップロードします。

pir

シリアルモニターで情報を確認できます。

pir

SenseCAP Mate appインターフェースでは、SOS信号とデータパケットが表示されます。

pir

Groveセンサーの追加(オプション)

オンボードセンサーに加えて、Wio tracker 1110開発ボードでは無限の可能性があります。工場出荷時のファームウェアでは、以下のGroveセンサーもこのボードにアクセスして自動的に認識されます。

Groveモジュール

センサー

今すぐ入手

センサー

今すぐ入手

Sound Sensor-Based on LM358 amplifier
High Precision Barometer Sensor-DPS310
Air Quality Sensor(SGP41)
Sunlight sensor-SI1151
Ultrasonic Distance Sensor

GroveセンサーをWio Tracker開発ボードの対応するGroveポートに接続してください。

Grove-I2Cハブを使用して、複数のI2Cセンサーをボードに接続することもできます。

pir

ファームウェアの書き込み

Resetボタンをダブルクリックすると、PC上にWM1110_BOOTドライバが表示されます。

pir

.uf2ファイルをドライバにドラッグしてください。ダウンロードが自動的に実行され、その後ドライバがログアウトします。

SenseCAP API

SenseCAP APIは、ユーザーがIoTデバイスとデータを管理するためのものです。HTTPプロトコル、MQTTプロトコル、Websocketプロトコルの3種類のAPIメソッドが含まれています。

  • HTTP APIを使用すると、ユーザーはLoRaデバイスを管理し、生データや履歴データを取得できます。
  • MQTT APIを使用すると、ユーザーはMQTTプロトコルを通じてセンサーのリアルタイム測定データを購読できます。
  • Websocket APIを使用すると、ユーザーはWebsocketプロトコルを通じてセンサーのリアルタイム測定データを取得できます。

詳細については、APIユーザーガイドをご確認ください。

pir

Loading Comments...