メインコンテンツまでスキップ

Arduinoの始め方

Arduino IDEの始め方​

Arduino IDEのダウンロード​

Arduinoをサポートするすべてのボードでは、コードをアップロードしたり、ボードが正常に動作しているか確認したり、各種アプリケーションを有効にするためにArduino IDEが必要です。

Arduinoライブラリのインストール方法​

Arduinoライブラリのインストール方法についてのチュートリアルを提供しています。ほとんどのライブラリはGithubに保存されていることに注意してください。例えば、CAN-BUS Shield V2のように、製品がライブラリを必要とする場合にはArduinoライブラリを提供します。しかし、Grove - Buttonのような簡単な製品の場合、ライブラリを書く必要はありません。

コードのアップロード方法​

コードのアップロード方法についての別のチュートリアルを提供しています:

Seeeduinoボード​

SeeedボードをArduino IDEに追加する方法​

Seeeduinoのドライバーをインストールする方法​

その他のチュートリアル​

基本的なチュートリアル​

ポートの使用方法:​

センサー選択ガイド​

Groveケーブル選択ガイド​

より高度なチュートリアル​

Arduinoコア​

  • 目的: Arduinoコアは、Arduino IDEが異なる種類のマイクロコントローラーと通信できるようにします。これにより、標準的なArduinoコマンドが基盤となるハードウェアの特性に適応されます。
  • 例: RP2040、ESP32、ESP8266、そしてAVRやSAMDのような従来型のマイクロコントローラー向けに異なるコアが存在します。一部のコアはコミュニティによって維持されており、幅広いデバイスに対するサポートと更新が保証されています。

Arduino対応ボード​

Seeed Studio XIAOシリーズは、メーカー、製品デザイナー、教育者の多様なニーズを満たすために7つのバージョンを提供しています。メーカーであれば、豊富なコミュニティリソースを活用して、自分のプロジェクトにインスピレーションや知識を得ることができます。XIAOシリーズは、教育者に包括的な入門コースと詳細なWikiを提供し、XIAOを使ったプロジェクトを迅速に学ぶことができます。製品デザイナーであれば、XIAO SoMユーザーマニュアルがモジュール選択から量産までを網羅しています。


Wio Terminalは、Realtek RTL8720DNによるワイヤレス接続を備えたSAMD51ベースのマイクロコントローラーで、ArduinoおよびMicroPythonに対応しています。現在、ワイヤレス接続はArduinoでのみサポートされています。120MHz(最大200MHzまでブースト可能)で動作し、4MBの外部フラッシュと192KBのRAMを備えています。BluetoothとWi-Fiの両方をサポートしており、IoTプロジェクトの基盤を提供します。



SenseCAP Indicatorは、ESP32とRP2040デュアルMCUによって駆動される4インチタッチスクリーンで、Wi-Fi/BLE/LoRa®通信をサポートしています。これは開発者向けの完全オープンソースの強力なIoT開発プラットフォームです。カスタマイズと迅速なスケールアップのためのワンストップODM Fusionサービスも利用可能です。

その他​

詳細はSeeed Studio Bazaarをご覧ください。

Arduinoシールド(拡張ボード)​

コース付きキット​

技術サポートと製品ディスカッション​

弊社の製品をお選びいただき、ありがとうございます!お客様が弊社製品をスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートをご提供しております。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...