メインコンテンツまでスキップ

Seeeduino の使い方ガイド

pir

0. Hello world

一般的に、プログラミング言語を学び始める際には、教師が簡単な「Hello World」の例を教えてくれます。これは基本的な入門ですが、とても重要なプロセスです。Arduino に慣れていなくても心配しないでください。Arduino の「Hello World」、つまり LED を点灯させる方法を学ぶことができます。 ここでは、Seeeduino を例にして、デジタル 13 ピンで制御される LED を点灯させる方法を学びます。この作業を始める前に、Arduino 環境をダウンロードし、Seeeduino ドライバを正常にインストールしていることを確認してください。まだの場合は、具体的な手順を学ぶためにこちらをクリックしてください。

1. Seeeduino を PC に接続する

USB ケーブルを使用して Seeeduino ボードをコンピュータに接続します。緑色の電源 LED(PWR とラベル付けされています)が点灯するはずです。 (Seeeduino が単独で動作する場合は、USB または電源アダプタを選択して Seeeduino に電力を供給できます。)

LED ブリンクのサンプルスケッチを開きます:File>Examples>01.Basics>Blink

pir

3. ボードを選択する

ツール > ボード メニューで、使用している Arduino に対応するエントリを選択する必要があります。ここでは ATmega328 を選択します。

pir

4. シリアルポートを選択する

ツール | シリアルポート メニューから Arduino ボードのシリアルデバイスを選択します。

pir

5. プログラムをアップロードする

次に、環境内の「Upload」ボタンをクリックするだけです。数秒待つと、ボード上の RX および TX LED が点滅するのが見えるはずです。アップロードが成功すると、ステータスバーに「Done uploading.」というメッセージが表示されます。

pir

6. 結果

アップロードが完了して数秒後、ボード上のピン 13 (L) LED が点滅し始める(オレンジ色)はずです。もしそうなれば、おめでとうございます!Arduino が正常に動作するようになりました。

技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...