メインコンテンツまでスキップ

Edge Impulse を活用して Wio Terminal に 5 分で ML モデルを構築・デプロイ

はじめに

Edge Impulse は、機械学習初心者に非常に優しい新しい スタートアップウィザード をリリースしました。このウィザードは、短い文章を録音し、データセットを自動的に改善して、5 分以内にオープンソースモデルを提供する少量データのキーワード検出モデルを使用します。このモデルは Wio Terminal に適用できます。本記事では、この「ウィザード」の使用方法を説明し、その後、ウィザードからモデルを Wio Terminal にデプロイする方法を紹介します。

Edge Impulse の使い方

ここでは、スタートアップウィザードの起動方法とその手順を説明します。

ハードウェア

必要なハードウェア

このデモでは、以下のデバイスが必要です:

ハードウェアの接続

Type-C ケーブルを使用してコンピュータに接続します。

ソフトウェア

必要なソフトウェア

このプロジェクトは Arduino プラットフォームに基づいているため、Arduino IDE とさまざまな Arduino ライブラリが必要です。Wio Terminal を初めて使用する場合は、Wio Terminal のクイックスタートガイドを参照することをお勧めします。

Edge Impulse トレーニングの開始

まず、Edge Impulse のアカウントを作成し、プロジェクトを作成する必要があります。

  • ステップ 2. 新しいプロジェクトを作成します。
  • ステップ 3. "ダッシュボード" ページの下部にある "Launch getting started wizard" ボタンをクリックしてウィザードを開始します。
  • ステップ 4. 指示に従ってボタンをクリックします。
  • ステップ 5. 単語または短い文章を入力します。
  • ステップ 6. コンピュータのマイクを使用して、38 秒間自分の声で単語を録音します。

録音が明瞭で十分なデータを収集できていることを確認してください。そうでない場合は、追加の収集を求められます。

十分なデータを収集すると、ブロックが表示されます。

  • ステップ 7. 「次へ」をクリックすると、Edge Impulse がデータセット内の他の単語や背景ノイズを混ぜてくれます。

その後、モデルはあなたの単語と他の音を区別する方法を学習します。

  • ステップ 8. 指示に従って「インパルス」を作成します。

これにより、機械学習に使用できる特徴を抽出します。

自動的に機能し、完了したら「次へ」をクリックします。

  • ステップ 9. 指示に従ってニューラルネットワークをトレーニングします。

モデルがトレーニングされるまで進めます。

再度マイクを使用して結果を確認できます。

おめでとうございます!新しい単語分類モデルが完成しました。次に、このモデルを Wio Terminal にデプロイします。

Wio Terminal に機械学習モデルをデプロイ

ここでは、モデルを Wio Terminal にデプロイします。

  • ステップ 10. 左側の「Deployment」列を選択してクリックします。その後、「Arduino Library」を選択し、下部の「build」を選択して Arduino に必要なライブラリを作成します。これにより、サードパーティライブラリを含む zip ファイルが自動的にダウンロードされます。

プロジェクト名に関連するライブラリ名は、ステップ 2でプロジェクトに入力した名前がここに表示されます。この情報は、必要な正しいファイルを見つけるのに役立ちます。

  • ステップ 11. 音声認識コードをこちらからダウンロードし、Arduino IDEで開きます。同時に、ダウンロードした.zipファイルを追加する必要があります。これにより、サードパーティライブラリを適用できます。

サードパーティライブラリの名前を自分のものに変更し、最初に発話する言葉を設定します。

最後に、言葉を発話し、Wio Terminalがそれを表示するかどうかを確認します。

Loading Comments...