メインコンテンツまでスキップ

reSpeaker用Google Assistant

このwikiはReSpeaker Core v2.0用です。まずReSpeaker Core v2.0のWikiを読むことをお勧めします。

開始前の準備

以下の準備が必要です:

  • 最新イメージを搭載したReSpeaker Core v2.0
  • Wi-Fiネットワーク(このネットワークでgoogleにpingできることを確認してください)
  • PCまたはMac
  • Micro-USBケーブル1本
  • PUTTY

準備を読み、WiFiとシリアルの設定が既に完了していることを前提としています。

それでは始めましょう 😃

はじめに

ハードウェア

この部分は簡単です。ReSpeaker Core v2.0をOTGポート経由でコンピューターに接続するだけです。

ソフトウェア

プロジェクトの設定

  • ステップ1. プロジェクトの追加

リンクを開いてプロジェクトを追加します。

注記

googleアカウントをお持ちでない場合は、まずgoogle.comでサインインしてください。

Add/Import projectをクリックします

Project nameを入力し、Country/regionを選択します。その後、CREATE PROJECTをクリックして続行します。

  • ステップ2. モデルの登録

下の画像のようにConnected properties ->DEVICE MODELS ->REGISTER MODELをクリックします。

製品情報を入力し、REGISTER MODELをクリックして続行します。

NEXTをクリックします

ALL 7 traitsオプションが選択されていることを確認してください。これにより、すべての権限を有効にできます。その後、SAVE TRAITSをクリックします。

作成したプロジェクト名をクリックしてください。このデモでは、ReSpeaker Core v2.0を使用しています。

以下の画像のような情報が表示されます。

このデモではrespeaker-xxxx-respeaker-core-v2.0-xxxxxであるModel Idをメモしてください。これは重要で、後で使用します。

次に、jsonファイルをダウンロードしましょう。右上角のボタンをクリックし、Download credentials.jsonをクリックしてjsonファイルをコンピューターにダウンロードします。

WinCPまたは他の転送ツールを使用して、jsonファイルをReSpeaker Core v2.0にコピーします。 例えば、/home/respeakerパスにコピーします。

次に、左上角の歯車をクリックし、Project settingsをクリックして、このデモでは``であるProject IDを覚えておいてください。

確認しましょう。このセクションで2つのIDを取得します。

Model ID respeaker-xxxx-respeaker-core-v2.0-xxxxx

Project ID respeaker-440eb

これらは後で使用されます。

Google Assistant APIの有効化

選択したプロジェクトでGoogle Assistant APIを有効にします(利用規約を参照)。これはCloud Platform Consoleで行う必要があります。

こちらをクリックしてGoogle Assistant APIを有効にします。

以下のトグルスイッチが有効(青色)になっていることを確認してください:

  • Web & App Activity
  • さらに、Include Chrome browsing history and activity from websites and apps that use Google servicesチェックボックスを選択してください。
  • Device Information
  • Voice & Audio Activity

SDKとサンプルコードのインストール

この部分の詳細については、googleドキュメントを参照してください。

python2.7とpython3の両方でこの部分を実行できますが、このデモではpython2.7を使用します。

python2.7の場合

ステップ1.

以下のコマンドを入力します:

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install python-dev python-virtualenv
sudo virtualenv env --no-site-packages
env/bin/python -m pip install --upgrade pip setuptools wheel
source env/bin/activate

ステップ 2. パッケージを取得する

Google Assistant SDK パッケージには、サンプルコードを含む、デバイス上で Google Assistant を実行するために必要なすべてのコードが含まれています。

パッケージのシステム依存関係をインストールします:

sudo apt-get install portaudio19-dev libffi-dev libssl-dev
Use pip to install the latest version of the Python package in the virtual environment:
sudo python -m pip install --upgrade google-assistant-sdk[samples]

ステップ3. 認証情報を生成する

認証ツールをインストールまたは更新します:

sudo python -m pip install --upgrade google-auth-oauthlib[tool]==0.2

ターゲットフォルダを作成します。

sudo mkdir –p /path/to/assistant-sdk/

以下のコマンドを使用して credentials.json をターゲットの場所にコピーします。

sudo cp /home/respeaker/credentials.json /path/to/assistant-sdk/ 

以下のコマンドをタップしてトークン生成コードを取得します。

google-oauthlib-tool --scope https://www.googleapis.com/auth/assistant-sdk-prototype \
--save --headless --client-secrets /path/to/assistant-sdk/credentials.json

注記

上記のコマンドを使用することで、毎回異なる認証コードを取得できます。必ず確認してください

その後、コードが取得できますので、Please visit this URL to authorize this application: の注記の後にあるコードをコピーしてください。

コードをインターネットブラウザに貼り付けて、Enter キーを押してください。

すべてが順調に進むと、以下のウィンドウがポップアップします。Google アカウントを選択し、ALLOW を選択してください。

これで、以下の画像に示すように認証コードが取得できます。

このコードをコンソールにコピーしてください

その後、credentials saved: /path/to/.config/google-oauthlib-tool/credentials.json という通知が表示されます。これは、ここまでのすべてが順調に進んでいることを意味します。

Respeakerd のインストール

以下のコマンドを実行して respeakerd をインストールしてください

sudo apt-get install portaudio19-dev libffi-dev libssl-dev
git clone https://github.com/respeaker/googleassistant_respeakerd
cd googleassistant_respeakerd
sudo python setup.py install
sudo cp script/io.respeaker.respeaker.conf /etc/dbus-1/system.d/
# set respeakerd to pulse mode
sudo vim /etc/respeaker/respeakerd.conf
# reboot to make it work
sudo reboot

Google Assistantを有効化する

前にマークした2つのIDを覚えていますか?今度はそれらを使用する時です。

コマンド googlesamples-assistant-respeakerd --project-id my-dev-project --device-model-id my-model を自分のIDに変更してください。

上記のコマンドで、my-dev-project を自分の project-id に変更し、my-model を自分の Model ID に変更してください。

このデモでは、次のようになります

googlesamples-assistant-respeakerd --project-id respeaker-440eb --device-model-id respeaker-xxxx-respeaker-core-v2.0-xxxxx

さあ、乾杯!!!

弊社製品をお選びいただき、ありがとうございます!弊社製品でのご体験を可能な限りスムーズにしていただくため、さまざまなサポートを提供しております。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャンネルをご用意しています。

Loading Comments...