メインコンテンツまでスキップ

Grove - 0.54インチ 赤色 4桁英数字ディスプレイ

pir

このモジュールは高輝度の赤色バックライトを備えた4桁の英数字ディスプレイで、各桁は14セグメントデジタルチューブで構成されています。一般的に使用される7セグメントディスプレイ(例:Grove - 4-Digit Display)は、数字0~9と限られた文字しか表示できません。それに対して、14セグメントデジタルディスプレイにはこの制限がなく、すべての文字を表示できます。そのため、英数字ディスプレイと呼ばれています。

pir

7セグメントディスプレイ vs 14セグメントディスプレイ

このモジュールの桁の高さは0.54インチで、使用されている赤色LEDは非常に高輝度であるため、数メートル離れた場所からでも視認できます。

pir

0.54インチ英数字ディスプレイの高さ

通常、14セグメントディスプレイを制御するには17本以上のワイヤが必要であり、これによりメイン制御ボード(例:Arduino)の大量のIOピンが占有されます。しかし、オンボードのHT16K33チップとGroveコネクタを使用することで、このディスプレイをi2cディスプレイに変換し、わずか4本のワイヤで十分になります。面倒なハンダ付けや複雑な配線は不要で、seeeduinoを使用している場合は、プラグ&プレイで簡単に使用できます。

pir

18ピン vs 4ピン

Arduino、Raspberry Pi、Beaglebone、その他のSBC(シングルボードコンピュータ)向けに多くのディスプレイをリリースしてきましたが、今回はGrove - 0.54インチ 赤色 4桁英数字ディスプレイをお届けします。このディスプレイを使用して「Love」のような4文字の単語を表示したり、時計を作成することができます。要するに、14セグメントディスプレイはより多くの可能性と創造性を意味します。このディスプレイが、より興味深いプロジェクトを作成する手助けになることを願っています。

もし2桁の英数字ディスプレイが必要な場合は、Grove - 0.54インチ 赤色 2桁英数字ディスプレイをご確認ください。

pir

特徴​

  • すべての文字と数字を表示可能
  • 超高輝度:30mcd
  • Grove I2C、わずか2つのIOピンを使用
  • オンボードドライバー、簡単に使用可能
  • カソード表示

仕様​

パラメータ値
電源電圧3.3V / 5V
動作環境温度-30°C ~ 85°C
LEDディスプレイJM-S05442ASR-001
LEDコントローラドライバーHT16K33
LEDカラー赤
超高輝度30mcd
LED高さ0.54インチ
LEDセグメント14
サイズ40 * 60mm
出力インターフェースI2C
I2Cアドレス(選択可能)0x71(デフォルト)

応用例​

  • 産業用制御インジケーター
  • デジタル時計、温度計、カウンター、マルチメーター
  • 計測器の読み取り
  • その他の消費者向けアプリケーション
  • LEDディスプレイ

ピン配置​

pir

以下はI2Cアドレスに関する表です。

A2A1A0I2Cアドレス
0000x70
0010x71(デフォルト)
0100x72
0110x73
1000x74
1010x75
1100x76
1110x77
警告

複数のディスプレイを接続する場合は、外部のVCCとGNDを個別にディスプレイに供給し、SDA、SCL、GNDをSeeeduinoボードに接続する必要があります。

対応プラットフォーム​

ArduinoRaspberry Pi

pir

pir

はじめに​

Arduinoで遊ぶ​

必要な材料

Seeeduino V4.2Base ShieldGrove - 0.54" Red Quad Alphanumeric Display

pir

pir

pir

今すぐ購入今すぐ購入今すぐ購入

さらに、Seeeduino Lotus M0+を検討することもできます。これはSeeeduino V4.2とBase Shieldの組み合わせに相当します。

注記

1 USBケーブルを優しく差し込んでください。そうしないとポートを損傷する可能性があります。内部に4本のワイヤーがあるUSBケーブルを使用してください。2本のワイヤーしかないケーブルではデータを転送できません。使用しているケーブルが不明な場合は、こちらから購入できます。

2 Groveモジュールを購入すると、各モジュールにGroveケーブルが付属しています。Groveケーブルを紛失した場合は、こちらから購入できます。

ハードウェア接続​

  • ステップ1. Grove - 0.54" Red Quad Alphanumeric DisplayをBase ShieldのI2Cポートに接続します。
  • ステップ2. Grove - Base ShieldをSeeeduinoに差し込みます。
  • ステップ3. USBケーブルを使用してSeeeduinoをPCに接続します。

pir

注記

Grove Base Shieldがない場合は、以下のようにGrove - 0.54" Red Quad Alphanumeric DisplayをSeeeduinoに直接接続することもできます。

SeeeduinoGrove - 0.54" Red Quad Alphanumeric Display
5VRed
GNDBlack
SDAWhite
SCLYellow

ソフトウェア​

注記

Arduinoを初めて使用する場合は、開始する前にArduinoの使い方を参照することを強くお勧めします。

1. display_basicで始める

  • ステップ1. Grove - 0.54" Red Quad Alphanumeric DisplayライブラリをGithubからダウンロードします。
  • ステップ2. ライブラリのインストール方法を参照して、Arduino用のライブラリをインストールします。
  • ステップ3. Arduino IDE -> File -> Examples -> Seeed_Alphanumeric_Display_HT16K33 -> display_basicを開きます。
  • ステップ4. 以下のように**tube.setTubeType(TYPE_4,TYPE_4_DEFAULT_I2C_ADDR)**をコメント解除します。他の例でも同様にコメント解除する必要があります。
    // 4つのデジタルチューブを使用する場合、この設定を使用します。
tube.setTubeType(TYPE_4,TYPE_4_DEFAULT_I2C_ADDR);

// 2つのデジタルチューブを使用する場合、この設定を使用します。
// tube.setTubeType(TYPE_2,TYPE_2_DEFAULT_I2C_ADDR);
  • ステップ5. サンプルをArduinoにアップロードします。コードのアップロード方法がわからない場合は、コードのアップロード方法を確認してください。
  • ステップ6. LEDが「12 -> 4567 -> AB -> abcd」を繰り返し表示するのが確認できます。

2. その他の例

  • display_custom: 単一の文字とドットを表示します。
  • display_scroll_string: 4文字以上のスクロール文字列を表示します。
  • display_scroll_number: 9999以上のスクロール数字を表示します。
  • number_increment: 数字を増加させて表示します(右側の2つのチューブ)。
  • combine_two_displays: 2つのGrove - 0.54" Red Quad Alphanumeric Displays、またはGrove - 0.54" Red Dual Alphanumeric Display、またはその両方を接続できます。

2つのGrove - 0.54" Red Quad Alphanumeric Displaysを使用する場合、以下のようにコードを変更してください。

#define I2C_ADDR_AFTER_CHANGE_FOUR  0x75     // Grove - 0.54" Red Quad Alphanumeric Displaysの変更後のI2Cアドレス
#define I2C_ADDR_DEFAULT_FOUR 0x71 // Grove - 0.54" Red Quad Alphanumeric DisplaysのデフォルトI2Cアドレス

tube1.setTubeType(TYPE_4,I2C_ADDR_AFTER_CHANGE_FOUR);
tube2.setTubeType(TYPE_4,I2C_ADDR_DEFAULT_FOUR);

Grove - 0.54" Red Dual Alphanumeric DisplayとGrove - 0.54" Red Quad Alphanumeric Displayの両方を使用する場合、以下のようにコードを変更してください。

#define I2C_ADDR_AFTER_CHANGE_FOUR  0x70     // Grove - 0.54" Red Dual Alphanumeric Displaysの変更後のI2Cアドレス
#define I2C_ADDR_DEFAULT_FOUR 0x71 // Grove - 0.54" Red Quad Alphanumeric DisplaysのデフォルトI2Cアドレス

tube1.setTubeType(TYPE_2,I2C_ADDR_AFTER_CHANGE_FOUR);
tube2.setTubeType(TYPE_4,I2C_ADDR_DEFAULT_FOUR);
警告

2つのモジュールを接続すると、Arduinoの電力供給が制限されるため、赤いチューブが少し暗くなる場合があります。

3. API

  • Init(NUMERIC_I2C_ADDR): デバイスをI2Cアドレスで初期化します。Grove - 0.54" Red Quad Alphanumeric DisplayのデフォルトI2Cアドレスは0x71です。
  • setBrightness(15): 明るさを設定します。範囲は0-15で、明るさが高いほど消費電力が増加します。
  • setBlinkRate(BLINK_OFF): 点滅間隔を設定します。BLINK_OFF/BLINK_2HZ/BLINK_1HZから選択できます。
  • displayNum(1234567,500): 数字を表示します。最初のパラメータは数字、2番目のパラメータはスクロール間隔(ms)です。数字が10000未満の場合、チューブは静的な数字を表示します。それ以外の場合、スクロール数字を表示します。スクロール間隔(ms)はスクロールモードでのみ機能し、0に設定することもできます。
  • displayString("ABCDEFGHJIYZ",500): 文字列を表示します。最初のパラメータは文字列、2番目のパラメータはスクロール間隔(ms)です。文字列が4文字未満の場合、チューブは静的な文字列を表示します。それ以外の場合、スクロール文字列を表示します。スクロール間隔(ms)はスクロールモードでのみ機能し、0に設定することもできます。この関数は小文字をサポートしておらず、大文字として表示されます。
  • setTubeSingleChar(FIRST_TUBE,'t'): 特定のチューブに単一の文字を設定します。
  • tube.setPoint(true,false): 2つのドットをオンまたはオフに設定します。この例では、最初のドットをオン、2番目をオフに設定しています。

回路図オンラインビューア​

リソース​

技術サポートと製品ディスカッション​

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...