メインコンテンツまでスキップ

Grove - 12 Key Capacitive I2C Touch Sensor V3 (MPR121)

このセンサーは、Grove - 12 Key Capacitive I2C Touch Sensor V2 (MPR121) のアップグレード版です。ヘッド部分に2つのGNDポートを追加して安定性を向上させるとともに、前面のピン間隔を広げて、配線が偶然接触して短絡を引き起こすのを防止しています。

Grove - 12 Key Capacitive I2C Touch Sensor V3 (MPR121) は、多チャンネルの近接容量式タッチセンサーです。このモジュールは以下の3つの機能を備えた3-in-1モジュールです:容量検知、タッチ検知、近接検知。

容量検知: このモジュールは、一定の直流電流容量検知方式を使用しています。10 pFから2000 pF以上の容量を、最大0.01 pFの解像度で測定できます。

タッチ検知: 電極の容量データが取得されると、容量の基準値と比較して電極のタッチ/リリース状態が判定されます。

近接検知: MPR121の新機能の1つは、近接検知システムです。これにより、システムのすべての電極を合計して1つの大きな電極を作成することが可能です。

Freescale MPR121をベースにしたこのセンサーは、完全に独立した12個の電極を備え、自動構成機能を内蔵しています。I2Cインターフェースのおかげで、1つのGroveポートで12個の電極信号をすべて検出でき、I2Cアドレスは0X5Bから0X5Dまでハードウェアで設定可能です。これにより、複数のGrove - 12 Key Capacitive I2C Touch Sensor V3 (MPR121) を1つのシステムで使用してチャンネルを拡張することが可能になり、最大36個の電極を含むタッチシステムを構築できます。

バージョン変更

項目Grove - 12 Key Capacitive I2C Touch Sensor V2Grove - I2C Touch Sensor
メインチップMPR121MPR121
I2Cアドレス変更可能(0X5B ~ 0X5D)変更不可(0X5A)
タッチセンサー感知器x
入力インターフェースワニ口クリップインターフェースDIP 2ピンメスヘッダー
コストパフォーマンス高い低い
リリース時期2018年9月11日2015年10月31日

特徴

  • 内部10ビットADC
  • 各電極入力の独立した自動キャリブレーションを統合
  • 完全に独立した電極と内蔵自動構成機能
  • I2Cインターフェース、IRQ(割り込み)出力で電極状態の変化を通知
  • ハードウェアで設定可能なI2Cアドレス
  • 12個の電極/容量検知入力(うち8個はLED駆動およびGPIOとして多機能)
  • 各電極入力の充電電流と充電時間の自動構成
  • 各電極に対して個別のタッチおよびリリース閾値を設定可能で、ヒステリシスと電極独立性を提供
  • 2つのGNDピンを追加し、ピン間隔を拡大して安全な取り扱いを実現

アプリケーション

  • PC周辺機器
  • MP3プレーヤー
  • リモコン
  • 携帯電話
  • 照明制御

ハードウェア概要

ピンマップ

ヒント

CH0 ~ CH11については、電極の静電容量データが取得されると、静電容量の基準値と比較して電極のタッチ/リリース状態が決定されます。また、各チャンネルごとに基準値を個別に設定することができます。Pin12 ~ Pin19は多機能であり、GPIOまたはLEDドライバとして設定することができます。詳細については、Freescaleのアプリケーションノート AN3894 を参照してください。

対応プラットフォーム

ArduinoRaspberry Pi
注意

上記で対応プラットフォームとして記載されているものは、モジュールのソフトウェアまたは理論的な互換性を示しています。ほとんどの場合、Arduinoプラットフォーム用のソフトウェアライブラリまたはコード例のみを提供しています。すべての可能なMCUプラットフォームに対してソフトウェアライブラリやデモコードを提供することはできません。そのため、ユーザー自身でソフトウェアライブラリを作成する必要があります。

プロジェクト

この製品の紹介ビデオと簡単なデモです。ぜひお試しください。

リーフピアノ: タッチセンサーと葉をピアノの鍵盤として使用してピアノを作りました。

Scratchで遊ぶ: タッチセンサーを使ってScratchゲームを遊ぶ方法は?

技術サポートと製品ディスカッション

私たちの製品をお選びいただきありがとうございます!製品をご利用いただく際に、できる限りスムーズな体験を提供するために、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...