メインコンテンツまでスキップ

Grove - 2-Channel SPDT Relay

Grove - 2-Channel SPDT Relay は、2つの単極双投(SPDT)スイッチを備えています。このスイッチを制御するには、低電圧および低電流信号のみが必要です。具体的には、5V DCを使用して最大250V ACまたは110V DCを制御できます。

最大の特徴は、2つのチャンネルを個別に制御できることです。例えば、SIG1によって制御される場合、COM1をNC1またはNO1に接続することができます。非常に便利で信頼性が高いため、高電圧/高電流デバイスを切り替える必要がある大量の製品やプロジェクトに適用できます。

特徴

  • 高温耐性プラスチック製の外殻
  • 高電圧負荷対応
  • 低消費電力
  • 長寿命

仕様

項目
動作電圧5V
定格コイル電流89.3mA
TUV認証負荷10A 250VAC/ 10A 30VDC
UL認証負荷10A 125VAC/ 10A 28VDC
最大許容電圧250VAC/110VDC
消費電力約0.45W
接触抵抗最大100mΩ
絶縁抵抗最小100MΩ (500VDC)
最大ON/OFFスイッチング30操作/分
周囲温度-40°C ~ +85°C
動作湿度45% ~ 85%RH
接触材質AgCdO
入力インターフェースデジタル SIG1/SIG2
出力ポート3ピン DIP メススクリュー端子 - 緑色

応用例

  • 家庭用電化製品
  • オフィスマシン
  • リモコンテレビ受信機
  • モニターディスプレイ
  • オーディオ機器の高突入電流用途

ハードウェア概要

ピンマップ

回路図

K1 はリレーモジュールであり、K1のピン1ピン3の間にコイルがあります。デフォルトでは、COM1NC1に接続されています。K1のピン3がグランドに接続されると、このコイルは「閉じる」状態になり、COM1NO1に接続されます。

このコイルを開くには約90mAが必要ですが、通常ArduinoのGPIOピンは20mA(最大40mA)しか供給できません。そのため、500mAを供給できるNPNトランジスタS9013を使用します。

SIG1は10kΩのR2によってプルダウンされています。信号がない場合、Q1の「ゲート」は0Vとなり、Q1はオフになります。そのため、K1は「開いた」状態になります。SIG1が5Vになると、Q1がオンになり、K1のピン3がシステムのGNDに接続されます。これにより、K1のピン3ピン1の間に5Vが生じ、コイルが「閉じる」状態となり、COM1NO1に接続されます。

ヒント

D3フライバックダイオード(キックバックダイオード)です。フライバックダイオードは、インダクタに接続されたダイオードで、供給電流が突然減少または遮断された際に発生する急激な電圧スパイクを除去するために使用されます。このダイオードは、インダクティブ負荷がスイッチによって制御される回路や、スイッチング電源およびインバータで使用されます。

対応プラットフォーム

ArduinoRaspberry Pi
注意

上記で対応していると記載されているプラットフォームは、モジュールのソフトウェアまたは理論的な互換性を示しています。ほとんどの場合、Arduinoプラットフォーム用のソフトウェアライブラリやコード例のみを提供しています。すべての可能なMCUプラットフォーム用のソフトウェアライブラリやデモコードを提供することはできません。そのため、ユーザー自身でソフトウェアライブラリを作成する必要があります。

はじめに

Arduinoで遊ぶ

ハードウェア

必要な材料

Seeeduino V4.2Base ShieldGrove - 2-Channel SPDT RelayGrove-LED x2
enter image description hereenter image description hereenter image description here
今すぐ購入今すぐ購入今すぐ購入今すぐ購入
注記

1 USBケーブルを優しく差し込んでください。そうしないとポートが破損する可能性があります。内部に4本のワイヤーがあるUSBケーブルを使用してください。2本のワイヤーしかないケーブルではデータを転送できません。お持ちのケーブルが不明な場合は、こちらをクリックして購入できます。

2 Groveモジュールを購入すると、各モジュールにGroveケーブルが付属しています。Groveケーブルを紛失した場合は、こちらをクリックして購入できます。

  • ステップ1. Grove-LEDのSIGピンをGrove - 2-Channel SPDT RelayのCOMポートに接続します。Grove-LEDのGNDピンをBase ShieldのGNDに接続します。

  • ステップ2. Grove - 2-Channel SPDT RelayのNOポートをBase Shieldの5Vに接続します。NCポートをBase ShieldのGNDに接続します。

ヒント

ステップ1とステップ2では、Grove LEDのGNDをシステムのGNDに接続し、SIGをリレーのCOMポートに接続します。COMがNO(5V)に接続されている場合、LEDが点灯し、COMがNC(0V)に接続されている場合、LEDが消灯します。このWikiでは2つのLEDを使用します。LED1がSwitch1用、LED2がSwitch2用であることを確認してください。

  • ステップ3. Grove - 2-Channel SPDT RelayをBase ShieldのD7ポートに接続します。

  • ステップ4. Grove - Base ShieldをSeeeduinoに差し込みます。

  • ステップ5. USBケーブルを使用してSeeeduinoをPCに接続します。

ソフトウェア

注記

Arduinoを初めて使用する場合は、開始する前にArduinoの使い方を参照することを強くお勧めします。

  • ステップ1. Arduino IDEを開き、新しいファイルを作成して、以下のコードを新しいファイルにコピーします。
#include <Arduino.h>
uint8_t channel1 = 7;
uint8_t channel2 = 8;
void setup() {
pinMode(channel1, OUTPUT);
pinMode(channel2, OUTPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(channel1, HIGH);
digitalWrite(channel2, LOW);
delay(2000);
digitalWrite(channel1, LOW);
digitalWrite(channel2, HIGH);
delay(2000);
}
  • ステップ2. デモをアップロードします。コードのアップロード方法がわからない場合は、コードのアップロード方法を確認してください。
ヒント

オンボードLEDが交互に点灯および消灯するのが確認でき、2つのGrove - LEDも同様に動作します。

回路図オンラインビューア

リソース

プロジェクト

こちらはこの製品の紹介ビデオです。簡単なデモが含まれており、ぜひお試しください。

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...