メインコンテンツまでスキップ

Grove - 2-Channel Solid State Relay

コイルを使用する代わりに、パッケージ化されたソリッドステートリレー(SSR)は、サイリスタやトランジスタなどのパワー半導体デバイスを使用しており、機械式リレーよりもはるかに高速なスイッチング速度を提供します。Grove - 2-Channel Solid State Relayは、高品質なG3MC202Pモジュールをベースにしており、5VDCで最大240VACを制御することができます。このモジュールは2つのチャンネルを持ち、それぞれを個別に制御することが可能です。Groveインターフェースを利用することで、ArduinoとSSRを非常に便利に使用することができます。

異なる用途に応じて、一連のソリッドステートリレーを用意しています。

Grove - Solid State Relay V2

Grove - 2-Channel Solid State Relay

Grove - 4-Channel Solid State Relay

Grove - 8-Channel Solid State Relay

バージョン

製品バージョン変更点リリース日
Grove - 2-Channel Solid State Relay初版2018年8月

特徴

  • 機械式リレーに対する利点:

    • ソリッドステートリレーは機械式リレーと比較して高速なスイッチング速度を持ち、物理的な接点がないため摩耗しません
    • 完全に静かな動作
    • 物理的な接点がないためスパークが発生せず、爆発性環境で使用可能で、スイッチング中にスパークが発生しないことが重要です
    • 動作回数が多くても、可動部品がなく接点が摩耗したり炭素が蓄積することがないため、寿命が延びます
    • モノブロック構造のコンパクトで薄型のSSRは、PCB、端子、ヒートシンクを一体化したリードフレームを採用しており、機械式リレーよりもはるかに小型で、より多くのチャンネルを統合可能です
  • 欠点:

    • クローズ時に高い抵抗(熱を発生)と電気ノイズの増加
    • オープン時に低い抵抗と逆漏れ電流
    • AC負荷にのみ対応

仕様

項目
動作入力電圧4~6V
定格入力電圧5V
定格負荷電圧100~240 VAC 50/60 Hz
負荷電圧範囲75~264 VAC 50/60 Hz
負荷電流スイッチごとに0.1~2A
漏れ電流最大1.5mA(200VAC時)
絶縁抵抗最小1,000MΩ(500VDC時)
動作時間負荷電源サイクルの1/2 + 最大1ms
リリース時間負荷電源サイクルの1/2 + 最大1ms
保存温度-30°C~100°C(結露や氷結なし)
動作温度-30°C~80°C(結露や氷結なし)
動作湿度45%~85%RH
入力インターフェースデジタル
出力ポート2ピンのDIPメスブルー端子
ゼロクロス対応
認証UL / CSA
サイズ長さ: 40mm 幅: 40mm 高さ: 23mm
重量16.0g
パッケージサイズ長さ: 115mm 幅: 65mm 高さ: 50mm
総重量138g
注記

漏れ電流に注意してください。1.5mAは低消費電力LEDを駆動するのに十分な強さがあるため、リレーがオフの状態でもLEDが微かな光を放つ場合があります。

応用例

  • 低遅延のスイッチングが必要な操作、例:ステージライトの制御
  • 高い安定性が求められるデバイス、例:医療機器、交通信号
  • 防爆、防腐、耐湿が必要な状況、例:石炭産業、化学産業

ハードウェア概要

ピンマップ

回路図

K1 はリレーモジュールです。INT+INT- の間に 5V の電圧が加えられると、リレーがオンになります。その結果、LOAD1LOAD2 に接続されます。NPN トランジスタ Q2(BC817-40)を使用して、INT+INT- の間の電圧を制御します。

CTR1 は Arduino または他のボードからの制御信号です。10k の抵抗 R7 によってプルダウンされており、信号がない場合、Q2 の「ゲート」(ポート 1)は 0V になります。この場合、Q2 はオフになり、K1 もオフになります。CTR1 が 5V になると、Q2 がオンになります。K1INT- はシステムの GND に接続され、INT+INT- の間に 5V が生じるため、K1 がオンになり、LOAD1LOAD2 に接続されます。

注記

このセクションでは回路図の一部のみを示しています。完全なドキュメントについてはResourcesを参照してください。

対応プラットフォーム

ArduinoRaspberry Pi
注意

上記で示されている対応プラットフォームは、モジュールのソフトウェアまたは理論的な互換性を示しています。ほとんどの場合、Arduino プラットフォーム用のソフトウェアライブラリまたはコード例のみを提供しています。すべての可能な MCU プラットフォームに対してソフトウェアライブラリやデモコードを提供することはできません。そのため、ユーザーは独自のソフトウェアライブラリを作成する必要があります。

はじめに

Arduinoで遊んでみよう

ハードウェア

必要な材料

Seeeduino V4.2Base ShieldGrove - 2-Channel Solid State Relay
画像説明をここに入力画像説明をここに入力画像説明をここに入力
今すぐ購入今すぐ購入今すぐ購入
注記

1 USBケーブルを差し込む際は慎重に行ってください。無理に差し込むとポートを損傷する可能性があります。また、データ転送が可能な4本線のUSBケーブルを使用してください。2本線のケーブルではデータ転送ができません。お持ちのケーブルが不明な場合は、こちらから購入できます。

2 Groveモジュールを購入すると、Groveケーブルが付属しています。万が一ケーブルを紛失した場合は、こちらから購入できます。

3 ファンを2つご自身で準備する必要があります。

  • ステップ 1. Grove - 2-Channel Solid State RelayをGrove-Base ShieldのポートD2に接続します。

  • ステップ 2. ワイヤーを1本切断し、一端をスイッチ1のLOAD1に、もう一端をスイッチ1のLOAD2に接続します。

  • ステップ 3. 別のワイヤーを切断し、一端をスイッチ2のLOAD1に、もう一端をスイッチ2のLOAD2に接続します。

  • ステップ 4. スイッチ1のLOAD1を電源に接続し、スイッチ1のLOAD2をファン1に接続します。

  • ステップ 5. スイッチ2のLOAD1を電源に接続し、スイッチ2のLOAD2をファン2に接続します。

  • ステップ 6. Grove - Base ShieldをSeeeduinoに差し込みます。

  • ステップ 7. SeeeduinoをMicro-USBケーブルでPCに接続します。

ソフトウェア

注記

Arduinoを初めて使用する場合は、開始前にArduinoの使い方を参照することを強くお勧めします。

  • ステップ 1. Arduino IDEを開き、新しいファイルを作成します。以下のコードをコピーするには、コードブロックの右上隅にあるアイコン をクリックして、新しいスケッチに貼り付けてください。
#include <Arduino.h>
uint8_t channel1 = 2;
uint8_t channel2 = 3;
void setup() {
pinMode(channel1, OUTPUT);
pinMode(channel2, OUTPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(channel1, HIGH);
digitalWrite(channel2, LOW);
delay(2000);
digitalWrite(channel1, LOW);
digitalWrite(channel2, HIGH);
delay(2000);
}
  • ステップ 2. デモをアップロードします。コードのアップロード方法がわからない場合は、コードのアップロード方法を確認してください。
ヒント

2つのオンボードLEDが交互に点灯・消灯し、2つのファンが交互にオン・オフするのが確認できます。

回路図オンラインビューア

リソース

プロジェクト

こちらはこの製品の紹介ビデオです。簡単なデモも含まれていますので、ぜひお試しください。

技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品をご利用いただく際にスムーズな体験を提供するため、さまざまなサポートをご用意しています。お客様の好みやニーズに応じた複数のコミュニケーションチャネルをご利用いただけます。

Loading Comments...