メインコンテンツまでスキップ

Grove - 315MHz RF Kit

このキットは、315MHzの周波数で一方向の無線通信を行うためのもので、送信モジュールと受信モジュールが含まれています。このキットのTwig構成により、屋内で約40メートル、屋外で約100メートルの送信距離が可能です。315MHzの周波数は、米国ではライセンスなしで使用するのに適しています。ヨーロッパで使用する場合は、この製品の433MHzバージョンをご覧ください。

特徴

  • GROVE互換インターフェース
  • ASK(振幅変調)を使用
  • 一方向通信
ヒント

Groveモジュールの詳細については、Grove Systemをご参照ください。

応用例

  • リモートコントロール
  • リモートオートメーション
  • アラーム

機械的寸法

  • 受信機:24mm x 42mm
  • 送信機:20mm x 24mm

対応プラットフォーム

ArduinoRaspberry Pi
注意

上記で示されている対応プラットフォームは、モジュールのソフトウェアまたは理論的な互換性を示しています。ほとんどの場合、Arduinoプラットフォーム向けのソフトウェアライブラリやコード例のみを提供しています。すべての可能なMCUプラットフォーム向けにソフトウェアライブラリやデモコードを提供することは不可能です。そのため、ユーザー自身でソフトウェアライブラリを作成する必要があります。

使用方法

送信機と受信機モジュールはどちらも単一のワイヤーで通信を行います。Arduinoプラットフォームが提供するUARTを使用することも可能ですが、代わりにAmplitude Shift Keyingを使用するVirtualWireライブラリを使用することを推奨します。これにより、より良い通信が可能になります。

送信機と受信機モジュールはどちらも3本のワイヤー(Vcc、Ground、Signal)が必要です。キットの両方の部品のピン2は接続されていません。

ハードウェアのインストール

送信機モジュールを使用するArduinoのGrove-Base Shield V2のデジタルI/O 2に接続します。

受信機モジュールを受信するArduinoのGrove-Base Shield V2のデジタルI/O 2に接続します。

プログラミング

送信機のサンプルコード:

#include <VirtualWire.h>
 
int RF_TX_PIN = 2;
 
void setup()
{
vw_set_tx_pin(RF_TX_PIN); // 送信ピンを設定
vw_setup(2000); // 送信速度(ビット/秒)
}
 
void loop()
{
const char *msg = "hello";
vw_send((uint8_t *)msg, strlen(msg)); // 400msごとに「hello」を送信
delay(400);
 
}

受信機のサンプルコード:

#include <VirtualWire.h>
 
int RF_RX_PIN = 2;
 
void setup()
{
Serial.begin(9600);
Serial.println("setup");
vw_set_rx_pin(RF_RX_PIN); // 受信ピンを設定
vw_setup(2000); // 送信速度(ビット/秒)
vw_rx_start(); // PLL受信機を開始
}
 
void loop()
{
uint8_t buf[VW_MAX_MESSAGE_LEN];
uint8_t buflen = VW_MAX_MESSAGE_LEN;
if(vw_get_message(buf, &buflen)) // 非ブロッキングI/O
{
int i;
// チェックサムが正しいメッセージを受信、HEXをダンプ
Serial.print("Got: ");
for(i = 0; i < buflen; ++i)
{
Serial.print(buf[i], HEX);
Serial.print(" ");
}
Serial.println("");
}
}

リソース

技術サポートと製品ディスカッション

弊社の製品をお選びいただき、ありがとうございます!お客様が弊社製品をスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートをご提供しております。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...