メインコンテンツまでスキップ

Grove - 80cm 赤外線近接センサー

80cm赤外線近接センサーは汎用型距離測定センサーです。このセンサーSharpGP2Y0A21YKは、小型パッケージと非常に低い電流消費を特徴とし、連続的に距離を測定し、10cm(4インチ)から80cm(30インチ)の範囲で対応するアナログ電圧を返します。テレビ、パソコン、車などで使用可能です。

特徴

  • 簡単に使用可能
  • 広い供給電圧範囲:2.5V–7V
  • Groveインターフェース
ヒント

Groveモジュールの詳細については、Grove Systemをご参照ください。

応用例

  • 水滴の保存
  • おもちゃ
  • ロボット工学

仕様

項目

最小値

標準値

最大値

動作電圧

2.5V

5V

7V

アナログ出力電圧(80cm)

0.25V

0.4V

0.5V

平均電流消費量

33mA

50mA

対応プラットフォーム

ArduinoRaspberry Pi
注意

上記で対応していると記載されているプラットフォームは、モジュールのソフトウェアまたは理論的な互換性を示しています。ほとんどの場合、Arduinoプラットフォーム向けのソフトウェアライブラリやコード例のみを提供しています。すべての可能なMCUプラットフォーム向けにソフトウェアライブラリやデモコードを提供することは不可能です。そのため、ユーザー自身でソフトウェアライブラリを作成する必要があります。

使用方法

Arduinoでの使用

赤外線近接センサーは簡単に使用できます。以下に示すように、電圧読み取り値と距離の関係があります。電圧を読み取ることで、センサーの前にある物体からの距離を示します。

  • 3ピンコネクタをセンサーに接続し、4ピンコネクタをGrove-Base ShieldのA1ポートに接続します。

注意

このセンサーは非常に小型で、日本ソルダーレス端子(JST)コネクタと呼ばれる小型コネクタを使用しています。このコネクタには3本のワイヤーがあります:Ground、Vcc、および出力信号。このセンサーは連続的に動作し、読み取りサイクルを開始するためのクロックを必要としないため、どのマイクロコントローラーとも簡単にインターフェースできます。ArduinoおよびSeeeduinoの場合、センサーの3ピンコネクタをGrove Base Shieldの4ピンコネクタに変換するための4ピンから3ピンへのワイヤーを準備しています。これにより、Seeeduino Groveインターフェースと互換性があります。

  • Arduino/SeeeduinoをUSBケーブルで接続します。

  • 以下のコードを新しいArduinoスケッチにコピーして貼り付けます。
    #define IR_PROXIMITY_SENSOR A1 // センサーに接続されているアナログ入力ピン
#define ADC_REF 5// ADCの基準電圧は5Vです。SeeeduinoボードのVccスイッチが3V3に切り替わる場合、ADC_REFは3.3にする必要があります。
float voltage;// センサー電圧。データシートのページ4またはページ5の図に基づいて反射物体までの距離を計算または確認できます。

void setup()
{
// シリアル通信を9600bpsで初期化します:
Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
voltage = getVoltage();
Serial.print("センサー電圧 = " );
Serial.print(voltage);
// 次のループまで500ミリ秒待機
delay(500);
}
/****************************************************************************/
/*関数: アナログピンに接続されたセンサーから電圧を取得します*/
/*パラメータ: -void */
/*戻り値: -float, アナログピンの電圧 */
float getVoltage()
{
int sensor_value;
int sum;
// アナログ入力値を読み取ります:
for (int i = 0;i < 20;i ++)//連続サンプリング20回
{
sensor_value = analogRead(IR_PROXIMITY_SENSOR);
sum += sensor_value;
}
sensor_value = sum / 20;
float voltage;
voltage = (float)sensor_value*ADC_REF/1024;
return voltage;
}
  • コードをアップロードします。
  • シリアルモニターを開くと、電圧を取得できます。以下の図に基づいて、反射物体までの距離を計算または確認することができます。

注意

三角形のエミッターから反射点、そして受信機までの基本的な三角法のため、検出器の出力は測定される距離に対して非線形です。

Raspberry Pi を使用する場合

  1. Raspberry Pi と GrovePi または GrovePi+ を準備してください。

  2. 開発環境の設定を完了している必要があります。 設定がまだの場合は こちら を参照してください。

  3. 接続

  • センサーを Grove ケーブルを使用して GrovePi のソケット D4 に接続します。
  1. デモディレクトリに移動します:

    cd yourpath/GrovePi/Software/Python/

  • コードを確認するには以下を実行します
    nano grove_infrared_distance_interrupt.py    # "Ctrl+x" で終了 #
    import time
import grovepi

# Grove 赤外線距離割り込みセンサーをデジタルポート D4 に接続
# SIG,NC,VCC,GND
sensor = 4

grovepi.pinMode(sensor,"INPUT")

while True:
try:
# センサーは受信した赤外線光の強度が校正されたレベルを超えると
# LOW を返し、オンボード LED が点灯します
if grovepi.digitalRead(sensor) == 0:
print "何かを検出しました"
else:
print "何もありません"

time.sleep(.5)

except IOError:
print "エラー"
  1. デモを実行します。
    sudo python grove_infrared_distance_interrupt.py

参考情報

この新しいレンジャーは三角測量と小型の線形 CCD 配列を使用して、視野内の物体の距離や存在を計算します。基本的なアイデアは以下の通りです: エミッターから赤外線光のパルスが放射されます。この光は視野内を進み、物体に当たるか、ただ進み続けます。物体がない場合、光は反射されず、読み取り結果は物体がないことを示します。光が物体に反射すると、検出器に戻り、反射点、エミッター、検出器の間に三角形を形成します。

この三角形の角度は物体までの距離に応じて変化します。これらの新しい検出器の受信部分は、反射光を上記の三角形の角度に基づいて、内部の線形 CCD 配列のさまざまな部分に伝達する精密レンズです。CCD 配列は反射光が戻ってきた角度を判断し、それに基づいて物体までの距離を計算できます。

この新しい測距方法は、周囲光による干渉にほぼ免疫であり、検出される物体の色に対して驚くほど無関心です。直射日光下で黒い壁を検出することも可能です。

リソース

プロジェクト

Arduino101 BLE Autonomous Rover
Arduino101 BLE Roverにセンサーを追加し、自律走行を実現するプロジェクト。

技術サポートと製品に関する議論

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品をご利用いただく際にスムーズな体験を提供するため、さまざまなサポートを用意しております。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルをご利用いただけます。

Loading Comments...