メインコンテンツまでスキップ

Grove - アナログマイク

Grove - アナログマイクは、高性能な SiSonic MEMS 技術を基盤としており、オープンソースハードウェア業界に向けて、極めて低ノイズ、低消費電流、信頼性が高く、コンパクトなマイクを提供します。また、厳しい条件下での性能が向上しています。

Grove - アナログマイクは、優れた音声性能が求められる音センサーに最適な選択肢です。最大20dBのゲインを提供できるほか、低消費電流と最大RF保護機能を備えており、ArduinoやRaspberry Piに最適なマイクです。当社の注目製品であるReSpeaker Core v2.0もMEMS技術を採用しており、Grove - アナログマイクと同じマイクを使用しています。高品質なマイクをお探しなら、こちらが最適です。

特徴

  • 高性能なSiSonic MEMS技術
  • 極めて低ノイズ、低消費電流、信頼性の高い設計
  • コンパクトで洗練されたデザイン
警告

この音センサーは周囲に音があるかどうかを検出するためのものであり、音声信号を収集するためのモジュールとして使用しないでください。例えば、音声制御ランプを作るためには使用できますが、録音デバイスとしては使用できません。

応用例

  • 音センサー
  • 音声信号の収集
  • 音声認識
  • 録音

仕様

項目
寸法20mm x 20mm
動作電圧3.3V
動作電流5mA
動作温度範囲-40 °C ~ 100 °C
ヒント

Groveモジュールの詳細については、Grove Systemをご参照ください。

対応プラットフォーム

ArduinoRaspberry Pi
注意

上記で対応プラットフォームとして記載されているものは、モジュールのソフトウェアまたは理論的な互換性を示しています。ほとんどの場合、Arduinoプラットフォーム向けのソフトウェアライブラリやコード例のみを提供しています。すべての可能なMCUプラットフォーム向けにソフトウェアライブラリやデモコードを提供することはできません。そのため、ユーザー自身でソフトウェアライブラリを作成する必要があります。

はじめに

注記

Arduinoを初めて使用する場合は、開始前にArduinoの使い方をご覧になることを強くお勧めします。

Arduinoで遊ぶ

ハードウェア

Seeeduino V4.2Base ShieldGrove-アナログマイクロフォン
画像説明をここに入力画像説明をここに入力画像説明をここに入力
今すぐ購入今すぐ購入今すぐ購入
  • ステップ 1. Grove-Sound SensorをGrove-Base ShieldのポートA0に接続します。
  • ステップ 2. Grove-Base ShieldをSeeeduinoに差し込み、USBケーブルを使用してSeeeduinoをPCに接続します。

注記

Grove Base Shieldがない場合は、以下のようにGrove-Sound SensorをSeeeduinoに直接接続することもできます。

SeeeduinoGrove-Sound Sensor
5V
GND
A1
A0

ソフトウェア

  • ステップ 1. 以下のコードをArduino IDEにコピーしてArduinoにアップロードしてください。コードのアップロード方法がわからない場合は、コードのアップロード方法をご確認ください。
/*
アナログ入力、アナログ出力、シリアル出力

アナログ入力ピンを読み取り、その結果を0から255の範囲にマッピングし、
結果を使用して出力ピンのパルス幅変調(PWM)を設定します。
また、結果をシリアルモニタに出力します。
*/

// これらの定数は変更されません。使用するピンに名前を付けるために使用されます。
const int analogInPin = A0; // ポテンショメータが接続されているアナログ入力ピン
const int analogOutPin = 9; // LEDが接続されているアナログ出力ピン

int sensorValue = 0; // ポテンショメータから読み取った値
int outputValue = 0; // PWM(アナログ出力)に出力する値

void setup() {
Serial.begin(9600); // シリアル通信を9600 bpsで初期化
}

void loop() {
sensorValue = analogRead(analogInPin); // アナログ入力値を読み取る
outputValue = map(sensorValue, 0, 1023, 0, 255); // アナログ出力の範囲にマッピング
analogWrite(analogOutPin, outputValue); // アナログ出力値を変更

Serial.println(outputValue); // 結果をシリアルモニタに出力

// アナログ-デジタルコンバータが最後の読み取り後に安定するまで2ミリ秒待機
delay(2);
}
  • ステップ 2. シリアル > プロッタをクリックして、センサーの変化曲線を取得します。音を立てて値の変化を確認してください。

Wio Terminalで遊ぶ

ハードウェア

Wio TerminalGrove-アナログマイクロフォン
画像説明をここに入力画像説明をここに入力
今すぐ購入今すぐ購入

ハードウェア接続

ステップ 1 Grove-アナログマイクロフォンをGroveケーブルを介してWio Terminalに接続し、USBケーブルを使用してWio TerminalをPCに接続します。

ステップ 2 デモコードをArduino IDEにコピーしてアップロードします。

ソフトウェア

#include "seeed_line_chart.h" // ライブラリをインクルード

TFT_eSPI tft;
#define LINE_DIS 0X00
#define STRING_DIS 0X01
#define max_size 30 // データの最大サイズ
doubles data; // データを格納するためのdoubles型を初期化
int brightness;
TFT_eSprite spr = TFT_eSprite(&tft); // スプライト

const int MIC = A0; // マイクアンプ出力がピンA0に接続されている
int adc;
int dB, PdB; // マイクから読み取った値を保持する変数
uint8_t mode = LINE_DIS;
void setup()
{
Serial.begin(9600); // ボーレートを9600に設定して、シリアルモニタでマイクが取得する値を確認
pinMode(A0, INPUT);
pinMode(WIO_KEY_C, INPUT_PULLUP);
pinMode(WIO_BUZZER, OUTPUT);
tft.begin();
spr.createSprite(TFT_HEIGHT, TFT_WIDTH);
spr.setRotation(3);
tft.setRotation(3);
}

void loop() {

if (digitalRead(WIO_KEY_C) == LOW) {
mode ++;
if(mode > STRING_DIS ) mode = LINE_DIS;
while(!digitalRead(WIO_KEY_C));
}
display(mode);
}

void display(uint8_t mode)
{
adc = analogRead(MIC); // アンプからADC値を読み取る
//Serial.println (adc);// 初期計算用にADCを出力
dB = (adc + 83.2073) / 7.003; // 回帰値を使用してADC値をdBに変換

if(dB > 50)
{
analogWrite(WIO_BUZZER, 128);

}else{
analogWrite(WIO_BUZZER, 0);
}

spr.fillSprite(TFT_WHITE);

if (data.size() == max_size)
{
data.pop(); // 最初に読み取った変数を削除
}
data.push(dB); // 変数を読み取り、データに格納

// ライングラフタイトルの設定
auto header = text(0, 0)
.value("MIC DB Readings")
.align(center)
.valign(vcenter)
.width(tft.width())
.thickness(2);

header.height(header.font_height() * 2);
header.draw(); // ヘッダーの高さはフォントの高さの2倍
if (LINE_DIS == mode){
// ライングラフの設定
auto content = line_chart(20, header.height()); //(x,y) ライングラフの開始位置
content
.height(tft.height() - header.height() * 1.5) // ライングラフの実際の高さ
.width(tft.width() - content.x() * 2) // ライングラフの実際の幅
.based_on(0.0) // y軸の開始点(float型で指定)
.show_circle(false) // 各ポイントに円を描画(デフォルトはオン)
.value(data) // ライングラフにデータを渡す
.color(TFT_RED) // ラインの色を設定
.draw();
} else if (STRING_DIS == mode){
for(int8_t line_index = 0;line_index < 5 ; line_index++)
{
spr.drawLine(0, 50 + line_index, tft.width(), 50 + line_index, TFT_GREEN);
}
auto header = text(0, 0)
.thickness(1);
spr.setFreeFont(&FreeSansBoldOblique24pt7b);
if(dB > 50){
spr.setTextColor(TFT_RED);
}else{
spr.setTextColor(TFT_BLUE);
}
spr.drawFloat(dB,2,70,110);
spr.drawString(" dB",80 + 100,110,1);
}
spr.pushSprite(0, 0);
delay(100);
}
success

すべてが正常に動作していれば、Wio Terminal の画面に画像が表示されます。

Grove-Analog Microphone の結果

回路図オンラインビューア

リソース

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品をご利用いただく際に、スムーズな体験を提供するため、さまざまなサポートをご用意しています。お客様の好みやニーズに応じた複数のコミュニケーションチャネルを提供しています。

Loading Comments...