メインコンテンツまでスキップ

Grove BLE v1

Grove - BLE v1 (Grove - Bluetooth Low Energy v1) は、TI CC2540 チップをベースにした低消費電力 Bluetooth モジュール HM-11 を使用しており、AT コマンドをサポートしています。Grove 製品として、Base Shield を介して Arduino ボードと簡単に接続できます。

パラメータ

仕様名称
BT バージョンBluetooth Specification V4.0 BLE
動作周波数2.4GHz ISM バンド
変調方式GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying)
RF 出力-23dbm, -6dbm, 0dbm, 6dbm, AT コマンド AT+POWE で変更可能
速度非同期: 6K バイト, 同期: 6K バイト
感度≤-84dBm at 0.1% BER
セキュリティ認証と暗号化
サービス中央 & 周辺 UUID FFE0, FFE1
電源供給3.3v - 5v
動作温度–5 ~ +65 度
サイズ40cm x 20cm
動作電流< 10 mA
ソーシング電流< 20 mA
スリープ電流< 1 mA
注記

HM-11 の電源供給は 3.3v ですが、Grove - BLE は 3.3V から 5V です。

ヒント

Grove モジュールの詳細については Grove System を参照してください。

対応プラットフォーム

ArduinoRaspberry Pi
注意

上記の対応プラットフォームは、モジュールのソフトウェアまたは理論的な互換性を示しています。ほとんどの場合、Arduino プラットフォーム向けのソフトウェアライブラリやコード例のみを提供しています。すべての可能な MCU プラットフォーム向けにソフトウェアライブラリやデモコードを提供することはできません。そのため、ユーザーは独自のソフトウェアライブラリを作成する必要があります。

ピン配置

Grove コネクタには 4 本のワイヤがあります: GND, VCC, RX, TX。

設計の特徴

TD6810 チップを電圧レギュレータとして使用しているため、電源供給範囲は 3.3v から 5v です。また、データ伝送の正確性を確保するレベルシフト回路があります。

AT コマンド

1)モジュールアドレスのクエリ

送信: AT+ADDR?

受信:OK+LADD:address

2)ボーレートのクエリ

送信:AT+BAUD?

受信:OK+Get:[para1]

範囲: 0~8; 0--9600,1--19200,2--38400,3--57600,4--115200,5--4800,6--2400,7--1200,8--230400

デフォルト: 0--9600.

ボーレートの設定

送信:AT+BAUD[para1]

受信:OK+Set:[para1]

例:送信 :AT+BAUD1 ,受信:OK+Set:1. ボーレートが 19200 に設定されました。

注記

値を 7 に設定した場合、次回の電源オン後、PIO0 が押されるまでモジュールは AT コマンドをサポートしません。その後、ボーレートは 9600 に変更されます。

3)アドレスへの接続を試みる

送信:AT+CON[para1]

受信:OK+CONN[para2]

範囲 :A,E,F

例:MAC アドレスが 00:17:EA:09:09:09 のデバイスに接続を試みる

送信: AT+CON0017EA090909

返信を受け取る可能性があります: OK+CONNA --> リクエストを受け入れ、接続中; OK+CONNE --> 接続エラー; OK+CONN --> 接続済み(AT+NOTI1 が設定されている場合); OK+CONNF --> 接続失敗(10 秒後)

注記

中央ロールのみ使用されます。リモートデバイスがすでに他のデバイスに接続されているか、シャットダウンしている場合、約 10 秒後に「OK+CONNF」が受信されます。

4)最後に接続したデバイスアドレスをクリア

送信:AT+CLEAR

受信:OK+CLEAR

5)モジュール動作モードのクエリ

送信:AT+MODE?

受信:OK+Get:[para]

範囲: 0~2;

0--送信モード、1--PIO収集モード + モード0、2--リモートコントロールモード + モード0。

デフォルト: 0

モジュール動作モードの設定

送信:AT+MODE[]

受信:OK+Set:[para]

6)モジュール名の問い合わせ

送信:AT+NAME?

受信:OK+NAME[para1]

モジュール名の設定

送信:AT+NAME[para1]

受信:OK+Set:[para1]

例:送信: AT+NAMESeeed,受信 : OK+Set:Seeed

注記

名前は次回の電源オン後に変更されます。

7)ピンコードの問い合わせ

送信:AT+PASS?

受信:OK+PASS:[para1]

範囲 : 000000~999999。

デフォルト : 000000。

ピンコードの設定

送信: AT+PASS[para1]

受信:OK+Set:[para1]

8)すべての設定値を工場出荷時の設定に戻す

送信:AT+RENEW

受信:OK+RENEW

9)モジュールの再起動

送信:AT+RESET

受信:OK+RESET

10)マスターとスレーブの役割を問い合わせ

送信:AT+ROLE[para1]

受信:OK+Set:[para1]

範囲 : 0~1;

0--Peripheral : 1--Central : デフォルト: 0。

その他のATコマンドについては、BLEモジュールのデータシートを参照してください。

SoftwareSerial通信

Grove - BLEはマスターまたはスレーブとして使用できます。異なるデモを通じて使用できます。以下のSoftwareSerialプログラムを使用する場合は、前の画像の接続方法を参照してください。TX-->D2、RX-->D3。

Arduino IDEを開き、以下のプログラムをコピーしてArduino/Seeeduinoボードにアップロードします。その後、2つのBLEモジュールが互いに通信できるようになります。

デモ : BLEスレーブ

    #include <SoftwareSerial.h>   //ソフトウェアシリアルポート
#define RxD 2
#define TxD 3

#define DEBUG_ENABLED 1

SoftwareSerial BLE(RxD,TxD);

void setup()
{
Serial.begin(9600);
pinMode(RxD, INPUT);
pinMode(TxD, OUTPUT);
setupBleConnection();

}

void loop()
{
char recvChar;
while(1){
if(BLE.available()){//リモートBLEからデータが送信されているか確認
recvChar = BLE.read();
Serial.print(recvChar);
}
if(Serial.available()){//ローカルシリアルターミナルからデータが送信されているか確認、ここに他のアプリケーションを追加できます
recvChar = Serial.read();
BLE.print(recvChar);
}
}
}

void setupBleConnection()
{
BLE.begin(9600); //BLEのボーレートをデフォルトの9600に設定
BLE.print("AT+CLEAR"); //以前の設定をすべてクリア
BLE.print("AT+ROLE0"); //Bluetooth名をスレーブとして設定
BLE.print("AT+SAVE1"); //接続情報を保存しない
}

デモ : BLEマスター

    #include <SoftwareSerial.h>   //ソフトウェアシリアルポート
#define RxD 2
#define TxD 3

#define DEBUG_ENABLED 1

SoftwareSerial BLE(RxD,TxD);

void setup()
{
Serial.begin(9600);
pinMode(RxD, INPUT);
pinMode(TxD, OUTPUT);
setupBleConnection();

}

void loop()
{
char recvChar;
while(1){
if(BLE.available()){//リモートBLEからデータが送信されているか確認
recvChar = BLE.read();
Serial.print(recvChar);
}
if(Serial.available()){//ローカルシリアルターミナルからデータが送信されているか確認、ここに他のアプリケーションを追加できます
recvChar = Serial.read();
BLE.print(recvChar);
}
}
}

void setupBleConnection()
{
BLE.begin(9600); //BLEのボーレートをデフォルトの9600に設定
BLE.print("AT+CLEAR"); //以前の設定をすべてクリア
BLE.print("AT+ROLE1"); //Bluetooth名をマスターとして設定
BLE.print("AT+SAVE1"); //接続情報を保存しない
}

回路図オンラインビューア

リソース

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!お客様が弊社製品をスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しております。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...