メインコンテンツまでスキップ

Grove - IOIO-OTG用ベースシールド

IOIOは、Androidデバイスと連携するために特別に設計されたボードです。このGrove - IOIO用ベースシールドは、IOIOが豊富なGroveリソースと連携するための拡張ボードです。ボードにはADCやI2Cなどの機能をカバーする6つのGroveソケットが用意されています。このようにして、すべてのGroveモジュールがIOIOボードで利用可能になります。IOIOを使ったプロジェクトを作成したい場合、センサーやディスプレイが必要ですか?このGrove - IOIO用ベースシールドがその利便性を提供します。

インターフェース

J1, J2: TWIに使用可能。

J3, J6, J7, J8: 入力および出力に使用可能。PWMやUARTを含む。

以下の表は、Grove - IOIO-OTG用ベースシールドボードへのピンマッピングを示しています:

GroveインターフェースIOIOピンA/DI²CPPSiPPSoPICピンPIC機能
J21DA1YY31SDA2/RP10/GD4/CN17/RF4
J22CL1YY32SCL2/RP17/GD5/CN18/RF5
J14DA0YY43DPLN/SDA1/RP4/GD8/CN54/RD9
J15CL0YY44SCL1/RP3/GD6/CN55/RD10
J311YY50DPH/RP23/CN51/RD2
J312YY51RP22/GEN/CN52/RD3
J613YY52RP25/GCLK/CN13/RD4
J614YY53RP20/GPWR/CN14/RD5
J733YYY50DPH/RP23/CN51/RD2
J734YYY51RP22/GEN/CN52/RD3
J837YYY17PGEC2/AN6/RP6/CN24/RB6
J838YYY18PGED2/AN7/RP7/RCV/CN25/RB7

回路図オンラインビューア

リソース

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験をスムーズにするために、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...