メインコンテンツまでスキップ

Arduino用Grove Beginner KitのUpverterガイド

$50以下でカスタマイズされたArduinoボードを作成

Seeedの強力な生産チェーンとUpverterの利便性を活用することで、プロトタイピングがこれまでになく簡単になりました。設計、PCB製造、部品調達、組み立て、国際配送を含め、$50以下で独自のArduinoボードをカスタマイズできます。 その仕組みを見てみましょう:

背景

もし自分で回路図やレイアウトを作成したくないが、Seeedのモジュールを基にしたプロトタイプを統合製品に変換したい場合は、Upverterを試してみることを強くお勧めします。

Upverterは、これまでで最も簡単で費用対効果の高い生産品質の電子機器を製造する方法です。抵抗、コンデンサ、インダクタ、配線経路、または電子工学に関する知識がなくても、自分のモジュールを設計できます。Upverterはドラッグ&ドロップで簡単に操作でき、誰でもプロフェッショナルなIoTデバイスを作成できます。さらに便利にするために、GeppettoにはSeeed用のライブラリが用意されており、Groveモジュールを簡単に設計できます!

Upverterを使用したSeeedデザインガイド

デザインを開く

  • ステップ1. Upverter + Seeedページを開きます。 Upverter+Seeed入口

  • ステップ2. Seeed Designsをクリックし、Grove Beginner Kit For Arduinoを選択し、Open designボタンをクリックします。

これで、Grove Beginner Kit For Arduinoのデザイン全体をインポートしました。

注意: すべてのモジュールはオプションであり、取り外し可能です。

独自のBeginner Kitをカスタマイズ

これで、必要に応じてモジュールを追加または削除し、独自のBeginner Kitを迅速に構築できます。以前のビデオのように、簡単な湿度デモでは、湿度が50%を超えるとライトが点灯して通知します。Grove Beginner Kitを基に、多くの便利なデモを作成できます。この小さなデモを例にして、誰でも簡単に独自のボードをカスタマイズできる方法を説明します。

Grove Beginner Kitを基にカスタマイズすると、設計費、PCBおよびPCBA組立費、国際配送費を含めて$50以下で自分の名前が入ったボードを作成できます。

さあ、始めましょう!

  1. Grove Beginner Kitを使用してプロトタイプを完成させ、アイデアを検証します。
  2. SeeedのUpverterにログインし、Grove Beginner Kitのデザインを開きます。
  1. 不要なパーツを削除し、ボードをモジュールに合わせます。
  1. ファイルを保存して注文を行います。
  1. Seeedで注文を行い、希望する数量を選択します。特別な要件がある場合は、注文番号と関連ファイルを添えて([email protected])にメッセージを送信してください。
  1. おめでとうございます! あなたの(最初の)ボードの設計が完了しました。あとはパッケージが届くのを待つだけです。

ボードに特別な要件がある場合は、注文後にメール([email protected])でご連絡ください(PCBの色やボードの形状など)。エンジニアが対応します。Grove Beginner Kitや他のGroveセンサーを使用してアイデアを実現し、Upverterを通じて私たちに伝えるだけで、Seeedが残りの作業を処理します。約7営業日で、$50以下のリーズナブルな価格であなたの名前が入ったボードを手に入れることができます。

今後、Upverterにさらに多くのGroveモジュールが追加され、デモの可能性が広がります。キャンペーンに関するご意見があれば、[email protected]までご連絡ください。

技術サポートと製品ディスカッション

当社の製品をお選びいただきありがとうございます! 当社は、製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...