メインコンテンツまでスキップ

Grove - CO2 & 温度 & 湿度センサー (SCD41)

Grove - CO2 & 温度 & 湿度センサー - SCD41 は、Sensirion によって製造された小型で高性能なモジュールです。このセンサーは、温度、圧力、湿度、CO2 を同時に測定できる多機能センサーです。SCD41 モジュールをベースにしており、GPS、IoT デバイス、またはこれら4つのパラメータを必要とする他のデバイスで使用することができます。

特徴

  • 複数測定のための3-in-1
  • 低消費電力
  • 広い測定範囲
  • I2C インターフェース
  • 広い電源電圧範囲

仕様

項目
動作電圧2.4V~5V
動作範囲-10~+60℃; 0-100% r.H.; 0-40,000ppm
I2C アドレス0x62

ハードウェア概要

ピンマップ

対応プラットフォーム

ArduinoRaspberry Pi
注意

上記で対応プラットフォームとして記載されているものは、モジュールのソフトウェアまたは理論的な互換性を示しています。ほとんどの場合、Arduino プラットフォーム用のソフトウェアライブラリまたはコード例のみを提供しています。すべての可能な MCU プラットフォームに対してソフトウェアライブラリやデモコードを提供することはできません。そのため、ユーザーは独自のソフトウェアライブラリを作成する必要があります。

はじめに

Arduinoで遊ぶ

ハードウェア

必要な材料

Seeeduino V4.2ベースシールドCO2 & 温度 & 湿度センサー - SCD41
今すぐ購入今すぐ購入今すぐ購入
注記

1 USBケーブルを優しく差し込んでください。そうしないとポートを損傷する可能性があります。内部に4本のワイヤーがあるUSBケーブルを使用してください。2本のワイヤーしかないケーブルではデータを転送できません。お持ちのケーブルが不明な場合は、こちらをクリックして購入できます。

2 各Groveモジュールには購入時にGroveケーブルが付属しています。Groveケーブルを紛失した場合は、こちらをクリックして購入できます。

  • ステップ 1. Grove-Temperature&Humidity&Pressure&Gas Sensor(BME680)をGrove-Base ShieldのポートI2Cに接続します。

  • ステップ 2. Grove - Base ShieldをSeeeduinoに差し込みます。

  • ステップ 3. USBケーブルを使用してSeeeduinoをPCに接続します。

注記

Grove Base Shieldがない場合でも、以下のようにこのモジュールをSeeeduinoに直接接続することができます。

SeeeduinoGrove-BME680
5V
GND
SDA
SCL

ソフトウェア

注記

Arduinoを初めて使用する場合は、開始する前にArduinoの使い方をご覧になることを強くお勧めします。

  • ステップ 1. arduino-i2c-scd4xライブラリとarduino-core依存関係をGithubからダウンロードします。

  • ステップ 2. ライブラリのインストール方法を参照して、Arduino用のライブラリをインストールします。

  • ステップ 3. Arduino IDEを再起動します。File --> Examples --> Sensirion I2c SCD4x --> exampleUsageのパスを通じてSensirion I2c SCD4xの例を開きます。

  • ステップ 4. デモをアップロードします。コードのアップロード方法がわからない場合は、コードのアップロード方法を確認してください。

  • ステップ 5. Arduino IDEのシリアルモニタを開きます。Tool-> Serial Monitorをクリックするか、++ctrl+shift+m++キーを同時に押します。すべてが正常に動作していれば、結果が表示されます。

結果は以下のようになります:

Serial: 0x6A565F073B88
Waiting for first measurement... (5 sec)
Co2:868 Temperature:33.08 Humidity:49.40
Co2:845 Temperature:32.72 Humidity:50.13
Co2:852 Temperature:32.28 Humidity:51.54
注記
  • 安定して正確な値を得るには、Arduinoを約2時間コードを実行させる必要があります。その後の結果はより信頼性が高くなります。

RaspberryPiでの使用

必要な材料

Raspberry PiGrove Base Hat for Raspberry PiGrove - OLED Display 1.12" V3.0
今すぐ購入今すぐ購入今すぐ購入

RaspberryPiの準備

I2C接続

  • ステップ1. Grove - CO2 & Temperature & Humidity Sensor - SCD41をGrove - Base HatのI2Cポートに接続します。

  • ステップ2. Grove - Base HatをRaspberryPiに接続します。

  • ステップ3. RaspberryPiをシリアルまたはSSHを使用してPCに接続します。

ソフトウェア

  • ステップ1. RaspberryPiでI2Cを有効化する
sudo apt-get install -y i2c-tools
sudo raspi-config

以下の画像に従って、RaspberryPiでI2CとSPIを有効化してください。

その後、RaspberryPiを再起動します。

sudo reboot
  • ステップ2. 必要なライブラリをインストールする
sudo apt-get install wget gcc make unzip -y

WiringPiライブラリをインストールする

WiringPiを使用する場合、バージョン2.52に更新する必要があります。このライブラリは更新されない可能性があります。他のライブラリを推奨します。

cd
sudo apt-get install wiringpi
wget https://project-downloads.drogon.net/wiringpi-latest.deb
sudo dpkg -i wiringpi-latest.deb
gpio -v

bcm2835をインストールする

cd
wget http://www.airspayce.com/mikem/bcm2835/bcm2835-1.60.tar.gz
tar zxvf bcm2835-1.60.tar.gz
cd bcm2835-1.60/
sudo ./configure
sudo make && sudo make check && sudo make install

最新のライブラリや詳細情報については、以下のウェブサイトを参照してください:bcm2835

  • ステップ3. Sensirion GitHubページからドライバをダウンロードし、RaspberryPi上で.zipを解凍します。

  • ステップ4. ドライバをコンパイルする

1. ターミナルを開く

2. ドライバディレクトリに移動する(例: cd ~/raspberry-pi-i2c-scd4x

3. makeコマンドを実行してドライバをコンパイルする

出力:

rm -f scd4x_i2c_example_usage
cc -Os -Wall -fstrict-aliasing -Wstrict-aliasing=1 -Wsign-conversion -fPIC -I. -o scd4x_i2c_example_usage scd4x_i2c.h scd4x_i2c.c sensirion_i2c_hal.h sensirion_i2c.h sensirion_i2c.c \
sensirion_i2c_hal.c sensirion_config.h sensirion_common.h sensirion_common.c scd4x_i2c_example_usage.c
  • ステップ5. 接続されたセンサーをテストする

ドライバをコンパイルした同じディレクトリで./scd4x_i2c_example_usageを実行します。

出力:

serial: 0xbff79f073b51
CO2: 799
Temperature: 20.92
Humidity: 35.95
CO2: 900
Temperature: 20.92
Humidity: 36.47
CO2: 926
Temperature: 20.81
Humidity: 36.85
...

詳細情報については、Sensirion/raspberry-pi-i2c-scd4x on GitHubを参照してください。

回路図オンラインビューア

リソース

技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品をご利用いただく際にスムーズな体験を提供するため、さまざまなサポートを提供しております。異なるニーズや好みに応じた複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...